Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Lampe Philips MASTER LED dans la forme d’une lampe incandescente                                                                                  

    La technologie actuelle peut être si belle

    avril 14, 2015

    La technologie LED se développe à grands pas et s’impose dans de plus en plus de domaines. Avec la nouvelle MASTER LEDbulb claire de 9 Watt, Philips, spécialiste de pointe dans les innovations LED, ajoute à sa gamme une lampe qui ne se contente pas de se profiler uniquement par sa technique car elle marque aussi des points par ses dimensions et sa forme, presque identiques à une ampoule incandescente traditionnelle.

     

    Mais la ressemblance s’arrête là, l’efficacité énergétique et la durée de vie étant d’un autre monde. Avec une puissance électrique de seulement neuf Watts la lampe LED offre une économie d’énergie pouvant atteindre 85%. Et l’Etiquette-Energie atteste l’efficacité énergétique par la Classe A+ en raison du rendement de pratiquement 90 lumens par Watt. Tous ceux qui regrettent encore les vieilles lampes incandescentes, techniquement dépassées et inefficaces, reconnaitront que la lampe LED est la remplaçante idéale.

     

    Le flux lumineux de la nouvelle lampe peut être varié en continu. Son culot E27 correspond à la plupart des luminaires courants. Sa belle forme et sa base blanche font qu’elle a belle allure dans des lustres et luminaires ouverts ou elle est visible. Sa lumière blanche et chaude, comparable à celle de la lampe incandescente, offre un très bon rendu des couleurs, et l’angle de rayonnement de 240° assure une distribution large, uniforme et confortable dans toute la pièce éclairée.

     

    La MASTER LEDbulb 9 Watt claire est une alternative particulièrement intéressante aux lampes incandescentes encore très présentes dans l‘hôtellerie et la restauration. Dans ces domaines où la durée d’utilisation quotidienne est très longue, l’investissement initial s’amortit rapidement grâce aux économies de consommation. La longue durée de vie de 25'000 heures assure une économie supplémentaire au niveau des frais d’intervention. Et même dans les appartements et maisons cette lampe d’une marque de qualité se fait rapidement s’apprécier par les économies qu’elle produit sur la note d’électricité.

    Lampe Philips MASTER LEDbulb 9 Watt

    Plus d'informations:      

     

    Philips AG

    Nicoletta Studer

    Téléphone: +41 44 488 20 07

    Mobile: +41 79 733 60 17

    E-Mail: nicoletta.studer@signify.com

    À propos de Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise spécialisée dans la santé et le bien-être qui a son siège aux Pays-Bas. L'accent est mis sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes avec des solutions innovantes dans les secteurs Healthcare, Consumer Lifestyle et Lighting. Philips emploie près de 106 000 personnes dans plus de 100 pays et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 21,4 milliards d'euros. L'entreprise compte parmi les leaders du marché dans les secteurs de la cardiologie, de la médecine d'urgence, des soins de santé à domicile ainsi que des solutions d'éclairage efficaces sur le plan énergétique. Par ailleurs, Philips est l'un des prestataires majeurs dans le secteur de l'hygiène buccodentaire ainsi que pour le rasage et les produits de soins corporels pour hommes.

     

    Plus d'informations à l'adresse: www.philips.ch.