Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips MASTER LEDspot PAR38 - Mettez l'accent dans les magasins et jardins                                                      

    avril 14, 2015

    Jusqu’ici, pour réaliser des illuminations à la lumière blanche, l’on avait recours à des projecteurs ou de simples spots halogènes. Dorénavant la nouvelle lampe à réflecteur Philips MASTER LEDspot PAR38 offre une solution alternative. Pour la première fois une lampe LED, étanche à la poussière et à l’épreuve de jets d’eau ou des vagues (IP66) est disponible. Elle est en première lieu destinée à l’éclairage extérieur mais convient aussi pour créer de puissants accents lumineux dans les applications intérieures.

     

    Tandis qu’une lampe halogène ayant un flux lumineux comparable aura une consommation de 100 Watts, la MASTER LEDspot PAR38 a une puissance de seulement 13 Watts – ce qui représente une économie d’énergie atteignant 87%. Et l’intensité lumineuse de 5'000 Can-déla du LEDspot à est largement supérieure aux solutions d’antan. Dans les applications exterieures la durée de vie utile de la nouvelle lampe est de 20'000 heures, valeur qui s’établit à 40'000 heures dans les applications intérieures où les sollicitations sont moins lourdes.

     

    Avec un angle de rayonnement de 25° la nouvelle lampe LED assure une illumination précise et concentré qu’il s’agisse de mettre l’accent sur un arbuste, un massif ou un arbre isolé, ou, à l’intérieur, de faire ressortir un objet dans une exposition, magasin ou hôtel par une lumière blanche et chaude comparable à celle de l’incandescence. Exempte d’IR et d’UV la lumière LED convient pour éclairer sans risque les tableaux ou des tissus délicats.

     

    LEDspot PAR38 est dimmable en continu et se distingue par un très bon rendu des couleurs et un faisceau homogène. Dotée de la Classe A+ sur l’Etiquette-Energie la lampe n’est pas seulement rentable mais aussi durable - une alternative plus qu’intéressante aux projecteurs courants dans les éclairages intérieurs et extérieurs.

    Jusqu’ici, pour réaliser des illuminations à la lumière blanche, l’on avait recours à des projecteurs ou de simples spots halogènes. Dorénavant la nouvelle lampe à réflecteur Philips MASTER LEDspot PAR38 offre une solution alternative. Pour la première fois une lampe LED, étanche à la poussière et à l’épreuve de jets d’eau ou des vagues (IP66) est disponible. Elle est en première lieu destinée à l’éclairage extérieur mais convient aussi pour créer de puissants accents lumineux dans les applications intérieures.

     

    Tandis qu’une lampe halogène ayant un flux lumineux comparable aura une consommation de 100 Watts, la MASTER LEDspot PAR38 a une puissance de seulement 13 Watts – ce qui représente une économie d’énergie atteignant 87%. Et l’intensité lumineuse de 5'000 Can-déla du LEDspot à est largement supérieure aux solutions d’antan. Dans les applications exterieures la durée de vie utile de la nouvelle lampe est de 20'000 heures, valeur qui s’établit à 40'000 heures dans les applications intérieures où les sollicitations sont moins lourdes.

     

    Avec un angle de rayonnement de 25° la nouvelle lampe LED assure une illumination précise et concentré qu’il s’agisse de mettre l’accent sur un arbuste, un massif ou un arbre isolé, ou, à l’intérieur, de faire ressortir un objet dans une exposition, magasin ou hôtel par une lumière blanche et chaude comparable à celle de l’incandescence. Exempte d’IR et d’UV la lumière LED convient pour éclairer sans risque les tableaux ou des tissus délicats.

     

    LEDspot PAR38 est dimmable en continu et se distingue par un très bon rendu des couleurs et un faisceau homogène. Dotée de la Classe A+ sur l’Etiquette-Energie la lampe n’est pas seulement rentable mais aussi durable - une alternative plus qu’intéressante aux projecteurs courants dans les éclairages intérieurs et extérieurs.

    Jusqu’ici, pour réaliser des illuminations à la lumière blanche, l’on avait recours à des projecteurs ou de simples spots halogènes. Dorénavant la nouvelle lampe à réflecteur Philips MASTER LEDspot PAR38 offre une solution alternative. Pour la première fois une lampe LED, étanche à la poussière et à l’épreuve de jets d’eau ou des vagues (IP66) est disponible. Elle est en première lieu destinée à l’éclairage extérieur mais convient aussi pour créer de puissants accents lumineux dans les applications intérieures.

     

    Tandis qu’une lampe halogène ayant un flux lumineux comparable aura une consommation de 100 Watts, la MASTER LEDspot PAR38 a une puissance de seulement 13 Watts – ce qui représente une économie d’énergie atteignant 87%. Et l’intensité lumineuse de 5'000 Can-déla du LEDspot à est largement supérieure aux solutions d’antan. Dans les applications exterieures la durée de vie utile de la nouvelle lampe est de 20'000 heures, valeur qui s’établit à 40'000 heures dans les applications intérieures où les sollicitations sont moins lourdes.

     

    Avec un angle de rayonnement de 25° la nouvelle lampe LED assure une illumination précise et concentré qu’il s’agisse de mettre l’accent sur un arbuste, un massif ou un arbre isolé, ou, à l’intérieur, de faire ressortir un objet dans une exposition, magasin ou hôtel par une lumière blanche et chaude comparable à celle de l’incandescence. Exempte d’IR et d’UV la lumière LED convient pour éclairer sans risque les tableaux ou des tissus délicats.

     

    LEDspot PAR38 est dimmable en continu et se distingue par un très bon rendu des couleurs et un faisceau homogène. Dotée de la Classe A+ sur l’Etiquette-Energie la lampe n’est pas seulement rentable mais aussi durable - une alternative plus qu’intéressante aux projecteurs courants dans les éclairages intérieurs et extérieurs.

    Plus d'informations:

     

    Philips AG

    Nicoletta Studer

    Téléphone: +41 44 488 20 07

    Mobile: +41 79 733 60 17

    E-Mail: nicoletta.studer@signify.com

    À propos de Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise spécialisée dans la santé et le bien-être qui a son siège aux Pays-Bas. L'accent est mis sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes avec des solutions innovantes dans les secteurs Healthcare, Consumer Lifestyle et Lighting. Philips emploie près de 106 000 personnes dans plus de 100 pays et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 21,4 milliards d'euros. L'entreprise compte parmi les leaders du marché dans les secteurs de la cardiologie, de la médecine d'urgence, des soins de santé à domicile ainsi que des solutions d'éclairage efficaces sur le plan énergétique. Par ailleurs, Philips est l'un des prestataires majeurs dans le secteur de l'hygiène buccodentaire ainsi que pour le rasage et les produits de soins corporels pour hommes.

     

    Plus d'informations à l'adresse: www.philips.ch.