La lumière portable
«La digitalisation de la lumière nous ouvre un monde de possibilités. Nous pouvons modifier les couleurs et l’intensité en pointant du doigt et commander et vivre la lumière comme jamais auparavant», déclare Roger Karner, Directeur de Philips Lighting. «Philips hue Go ajoute une liberté supplémentaire à notre créativité : la lumière devient mobile, portable, disponible là pour créer un effet, là pour mettre un accent lumineux, ou là pour modifier une atmosphère – depuis la chambre à coucher jusqu’à sur la terrasse.» Et le luminaire hue Go, sa forme ronde et sa coque translucide, distingué par l’iF Design Award accroche le regard partout.
hue Go s’intègre parfaitement à chaque pièce, que ce soit pour l’éclairage indirect d’une paroi ou comme élément central de décoration. Sa lumière indirect crée une ambiance confortable dans le salon ou au repas du soir. hue Go est totalement mobile grâce à des accus intégrés, et se pose sans câble partout – sur la table de la terrasse, ou par beau temps dans le jardin pour une soirée de grillades par exemple.
Commandes étendues et effets dynamiques d'éclaire
Un bouton en bas du luminaire permet de modifier l’ambiance lumineuse lorsque ni un Smartphone ni un interrupteur hue tap sont à portée de main. En plus des teintes «blanc-chaud» ou la fraîche «lumière du jour» cinq effets brevetés de lumière dynamiques sont à disposition : Dîner aux chandelles, Café matinal, Méditation, Forêt enchantée et Soirée à thème. Tous ces effets dynamiques se déroulent automatiquement avec leurs combinaisons de couleurs caractéristiques.
Possibilités illimitées de connexion en réseau
Toutes les fonctions connues de la famille hue peuvent être exploitées sur hue Go avec l’aide d’un Smartphone ou d’une Tablette – les recettes d’éclairage pour se détendre, pour lire, pour se concentrer, pour faire le plein d’énergie ou pour se faire réveiller en douceur par exemple. Et en plus des apps officielles Philips hue plus de 200 apps de tiers et environ 2'000 recettes d’éclairage sont disponibles dans le service Internet IFTTT. La gamme des applications s’étend depuis des effets d’éclairage au diapason de la musique ou des films, à des avertissements lumineux et discrets de l’arrivée de courriels ou de changements dans la météo.
Exploité sur accu rechargeable Philips hue Go maintient son flux lumineux maximal pendant trois heures environ. Intégré à un réseau hue, le luminaire hue Go peut être commandé ensemble avec d’autres lampes ou luminaires. Mais créer un nouveau réseau est simple – il suffit de connecter le pont Philips hue au réseau sans câble, de charger l’app Philips hue sur l’appareil mobile et de connecter le luminaire hue Go.
hue Go a été développé pour résister à un degré d’humidité élevé, mais le luminaire n’est cependant pas étanche. L’appareil peut être employé à l’extérieur sous réserve de conditions météo convenables ou bien sous l’abri d’un toit. L’appareil n’est toutefois pas conçu pour exploitation continuelle à l’extérieur, ni pour être exposé à la pluie.
Philips hue Go est actuellement disponible pour un prix indicatif recommandé de CHF 114.95.
Philips AG
Nicoletta Studer
Téléphone: +41 44 488 20 07
Mobile: +41 79 733 60 17
E-Mail: nicoletta.studer@signify.com
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise spécialisée dans la santé et le bien-être qui a son siège aux Pays-Bas. L'accent est mis sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes avec des solutions innovantes dans les secteurs Healthcare, Consumer Lifestyle et Lighting. Philips emploie près de 106 000 personnes dans plus de 100 pays et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 21,4 milliards d'euros. L'entreprise compte parmi les leaders du marché dans les secteurs de la cardiologie, de la médecine d'urgence, des soins de santé à domicile ainsi que des solutions d'éclairage efficaces sur le plan énergétique. Par ailleurs, Philips est l'un des prestataires majeurs dans le secteur de l'hygiène buccodentaire ainsi que pour le rasage et les produits de soins corporels pour hommes.
Plus d'informations à l'adresse: www.philips.ch.