Suggestions

    „Siri, je veux du confort chez moi"- La fiction devient réalité: Philips Hue et Apple HomeKit éclaire la voie vers la maison connectée                                                        

    octobre 8, 2015

    Philips Hue parle avec Apple HomeKit. Par l’intégration des deux systèmes et Siri, assistant personnel vocal, les utilisateurs de Hue peuvent commander oralement leur éclairage SmartHome et se mettre directement en contact avec d’autres appareils du réseau. Comme dans un roman de science-fiction une seule commande vocale suffit par exemple pour simultanément allumer l’éclairage, déverrouiller la porte de la maison et augmenter le chauffage. La commande peut se transmettre indifféremment depuis un iPhone, iPad, iPod touch ou Apple Watch. Et l’automatisation complète de Hue en interaction avec d’autres applications compatibles HomeKit ouvre la voie à de nouvelles possibilités fascinantes.

     

    „La lumière est la pierre d’angle évidente et la plus utilisée dans une maison connectée et c’est ainsi qu’avec Hue nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle gamme de possibilités“, a déclaré Roger Karner, Directeur de Philips Lighting. „Dans l’interaction avec Apple HomeKit, les utilisateurs de Philips Hue accèdent à des possibilités fascinantes de interconnecter leur éclairage directement avec d’autres appareils et applications SmartHome“.

     

    Commandes vocales Siri

     

     Siri et les Apps correspondantes permettent à des appareils les plus divers de la maison connectée d’interagir intelligemment  avec l’Internet des objets. Les possibilités sont multiples, l’utilisation extrêmement facile et sûr. Au réveil Siri peut allumer l’éclairage Philips Hue et en même temps commander une augmentation de la température de la maison. Et le soir venu, un appel vocal suffit pour activer les scénarios d’éclairage et ambiances lumineuses que l’utilisateur peut créer librement dans  son App Hue. Sur une „Bonne nuit“ Siri éteindra les lampes et verrouillera la porte de la maison.

     

    Nouveau Philips Hue-Bridge pour utilisateurs de HomeKit

     

    Le nouveau Hue-Bridge 2.0 permet aux utilisateurs d’exploiter leurs actuels et futurs luminaires et lampes.  Ils profitent tous de la capacité du nouveau Bridge ainsi que les possibilités d’applications plus étendues du HomeKit et autres appareils compatibles. Au moyen de l’App officielle Philips Hue (à partir de la version 1.1) et le nouveau Bridge tant les applications actuelles que celles de l’avenir pourront être employées sur diverses plateformes SmartHome de même que de nouvelles applications sur la base de HomeKit et iOS9.  „Siri, règle le luminaire de la salle à manger sur 30%“ est tout aussi possible que „Siri, allume l’éclairage de la salle de bain“. Des scénarios personnels tels „Siri, mode coucher du soleil“ peuvent être très facilement programmés. De forme carré, le Hue-Bridge 2.0 n’est pas seulement compatible avec les Apps HomeKit de tierces développeurs, mais également avec les Hue-Apps existantes. L’exploitation d’un Hue-Bridge existant de forme ronde continuera sans modification et le logiciel recevra aussi à l’avenir des mises à jour automatiques.

     

    Intégration instantanée en réseau

     

    Le „Personal Wireless Lighting System“ de Philips désigne une vaste gamme de produits, tous faciles à utiliser, de plus de 20 lampes, luminaires et appareils de commutation – ainsi que de plus de 450 Hue-Apps. Le système permet de commander l’éclairage depuis tous les appareils mobiles courants y compris iPhone, iPad, iPod touch, et Apple Watch en plus d’une application de commande par navigateur via le portail My-Hue (www.my.meethue.com), utile lors d’absences en vacances par exemple. Avec l’Apple HomeKit les commandes vers Philips Hue directement de iOS deviennent bien plus commodes. Et l’automatisation progressive de l’éclairage et sa combinaison avec d’autres capteurs et appareils ménagers devient encore plus simple. Ainsi, les fonctions connues de Hue pour commander l’éclairage d’une manière nouvelle dans toutes les pièces, pour varier le niveau d’éclairement au gré des situations ou pour utiliser la lumière comme élément de la décoration de la maison deviennent plus étendues. Par l’effleurement d’un doigt, par un appel vocal ou entièrement automatiquement Hue peut vous aider par exemple de démarrer la journée plein d’entrain, de vous détendre le soir, de vous entourer d’une lumière colorée selon votre humeur ou de synchroniser l’éclairage avec votre musique préférée. Depuis une douce levée du soleil dans toute la maison le matin, à une entrée éclairée pour vous accueillir à votre retour le soir – jusqu’aux possibilités originales d’éclairages qu’offrent plus de 450 Hue-Apps. Philips Hue-Bridge 2.0 est déjà en vente dans plusieurs magasins en Allemagne, Autriche et en Suisse. Une liste des concessionnaires est disponible sous www.philips-hue.com. En plus de Starter-Sets avec le nouveau Bridge, ce dernier est proposé comme pièce isolée à 69.95 CHF (PIVR).

    Philips Hue parle avec Apple HomeKit. Par l’intégration des deux systèmes et Siri, assistant personnel vocal, les utilisateurs de Hue peuvent commander oralement leur éclairage SmartHome et se mettre directement en contact avec d’autres appareils du réseau. Comme dans un roman de science-fiction une seule commande vocale suffit par exemple pour simultanément allumer l’éclairage, déverrouiller la porte de la maison et augmenter le chauffage. La commande peut se transmettre indifféremment depuis un iPhone, iPad, iPod touch ou Apple Watch. Et l’automatisation complète de Hue en interaction avec d’autres applications compatibles HomeKit ouvre la voie à de nouvelles possibilités fascinantes.

     

    „La lumière est la pierre d’angle évidente et la plus utilisée dans une maison connectée et c’est ainsi qu’avec Hue nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle gamme de possibilités“, a déclaré Roger Karner, Directeur de Philips Lighting. „Dans l’interaction avec Apple HomeKit, les utilisateurs de Philips Hue accèdent à des possibilités fascinantes de interconnecter leur éclairage directement avec d’autres appareils et applications SmartHome“.

     

    Commandes vocales Siri

     

     Siri et les Apps correspondantes permettent à des appareils les plus divers de la maison connectée d’interagir intelligemment  avec l’Internet des objets. Les possibilités sont multiples, l’utilisation extrêmement facile et sûr. Au réveil Siri peut allumer l’éclairage Philips Hue et en même temps commander une augmentation de la température de la maison. Et le soir venu, un appel vocal suffit pour activer les scénarios d’éclairage et ambiances lumineuses que l’utilisateur peut créer librement dans  son App Hue. Sur une „Bonne nuit“ Siri éteindra les lampes et verrouillera la porte de la maison.

     

    Nouveau Philips Hue-Bridge pour utilisateurs de HomeKit

     

    Le nouveau Hue-Bridge 2.0 permet aux utilisateurs d’exploiter leurs actuels et futurs luminaires et lampes.  Ils profitent tous de la capacité du nouveau Bridge ainsi que les possibilités d’applications plus étendues du HomeKit et autres appareils compatibles. Au moyen de l’App officielle Philips Hue (à partir de la version 1.1) et le nouveau Bridge tant les applications actuelles que celles de l’avenir pourront être employées sur diverses plateformes SmartHome de même que de nouvelles applications sur la base de HomeKit et iOS9.  „Siri, règle le luminaire de la salle à manger sur 30%“ est tout aussi possible que „Siri, allume l’éclairage de la salle de bain“. Des scénarios personnels tels „Siri, mode coucher du soleil“ peuvent être très facilement programmés. De forme carré, le Hue-Bridge 2.0 n’est pas seulement compatible avec les Apps HomeKit de tierces développeurs, mais également avec les Hue-Apps existantes. L’exploitation d’un Hue-Bridge existant de forme ronde continuera sans modification et le logiciel recevra aussi à l’avenir des mises à jour automatiques.

     

    Intégration instantanée en réseau

     

    Le „Personal Wireless Lighting System“ de Philips désigne une vaste gamme de produits, tous faciles à utiliser, de plus de 20 lampes, luminaires et appareils de commutation – ainsi que de plus de 450 Hue-Apps. Le système permet de commander l’éclairage depuis tous les appareils mobiles courants y compris iPhone, iPad, iPod touch, et Apple Watch en plus d’une application de commande par navigateur via le portail My-Hue (www.my.meethue.com), utile lors d’absences en vacances par exemple.

    Avec l’Apple HomeKit les commandes vers Philips Hue directement de iOS deviennent bien plus commodes. Et l’automatisation progressive de l’éclairage et sa combinaison avec d’autres capteurs et appareils ménagers devient encore plus simple. Ainsi, les fonctions connues de Hue pour commander l’éclairage d’une manière nouvelle dans toutes les pièces, pour varier le niveau d’éclairement au gré des situations ou pour utiliser la lumière comme élément de la décoration de la maison deviennent plus étendues.

    Par l’effleurement d’un doigt, par un appel vocal ou entièrement automatiquement Hue peut vous aider par exemple de démarrer la journée plein d’entrain, de vous détendre le soir, de vous entourer d’une lumière colorée selon votre humeur ou de synchroniser l’éclairage avec votre musique préférée. Depuis une douce levée du soleil dans toute la maison le matin, à une entrée éclairée pour vous accueillir à votre retour le soir – jusqu’aux possibilités originales d’éclairages qu’offrent plus de 450 Hue-Apps.

    Philips Hue-Bridge 2.0 est déjà en vente dans plusieurs magasins en Allemagne, Autriche et en Suisse. Une liste des concessionnaires est disponible sous www.philips-hue.com. En plus de Starter-Sets avec le nouveau Bridge, ce dernier est proposé comme pièce isolée à 69.95 CHF (PIVR).

    Philips Hue parle avec Apple HomeKit. Par l’intégration des deux systèmes et Siri, assistant personnel vocal, les utilisateurs de Hue peuvent commander oralement leur éclairage SmartHome et se mettre directement en contact avec d’autres appareils du réseau. Comme dans un roman de science-fiction une seule commande vocale suffit par exemple pour simultanément allumer l’éclairage, déverrouiller la porte de la maison et augmenter le chauffage. La commande peut se transmettre indifféremment depuis un iPhone, iPad, iPod touch ou Apple Watch. Et l’automatisation complète de Hue en interaction avec d’autres applications compatibles HomeKit ouvre la voie à de nouvelles possibilités fascinantes.

     

    „La lumière est la pierre d’angle évidente et la plus utilisée dans une maison connectée et c’est ainsi qu’avec Hue nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle gamme de possibilités“, a déclaré Roger Karner, Directeur de Philips Lighting. „Dans l’interaction avec Apple HomeKit, les utilisateurs de Philips Hue accèdent à des possibilités fascinantes de interconnecter leur éclairage directement avec d’autres appareils et applications SmartHome“.

     

    Commandes vocales Siri

     

     Siri et les Apps correspondantes permettent à des appareils les plus divers de la maison connectée d’interagir intelligemment  avec l’Internet des objets. Les possibilités sont multiples, l’utilisation extrêmement facile et sûr. Au réveil Siri peut allumer l’éclairage Philips Hue et en même temps commander une augmentation de la température de la maison. Et le soir venu, un appel vocal suffit pour activer les scénarios d’éclairage et ambiances lumineuses que l’utilisateur peut créer librement dans  son App Hue. Sur une „Bonne nuit“ Siri éteindra les lampes et verrouillera la porte de la maison.

     

    Nouveau Philips Hue-Bridge pour utilisateurs de HomeKit

     

    Le nouveau Hue-Bridge 2.0 permet aux utilisateurs d’exploiter leurs actuels et futurs luminaires et lampes.  Ils profitent tous de la capacité du nouveau Bridge ainsi que les possibilités d’applications plus étendues du HomeKit et autres appareils compatibles. Au moyen de l’App officielle Philips Hue (à partir de la version 1.1) et le nouveau Bridge tant les applications actuelles que celles de l’avenir pourront être employées sur diverses plateformes SmartHome de même que de nouvelles applications sur la base de HomeKit et iOS9.  „Siri, règle le luminaire de la salle à manger sur 30%“ est tout aussi possible que „Siri, allume l’éclairage de la salle de bain“. Des scénarios personnels tels „Siri, mode coucher du soleil“ peuvent être très facilement programmés. De forme carré, le Hue-Bridge 2.0 n’est pas seulement compatible avec les Apps HomeKit de tierces développeurs, mais également avec les Hue-Apps existantes. L’exploitation d’un Hue-Bridge existant de forme ronde continuera sans modification et le logiciel recevra aussi à l’avenir des mises à jour automatiques.

     

    Intégration instantanée en réseau

     

    Le „Personal Wireless Lighting System“ de Philips désigne une vaste gamme de produits, tous faciles à utiliser, de plus de 20 lampes, luminaires et appareils de commutation – ainsi que de plus de 450 Hue-Apps. Le système permet de commander l’éclairage depuis tous les appareils mobiles courants y compris iPhone, iPad, iPod touch, et Apple Watch en plus d’une application de commande par navigateur via le portail My-Hue (www.my.meethue.com), utile lors d’absences en vacances par exemple.

    Avec l’Apple HomeKit les commandes vers Philips Hue directement de iOS deviennent bien plus commodes. Et l’automatisation progressive de l’éclairage et sa combinaison avec d’autres capteurs et appareils ménagers devient encore plus simple. Ainsi, les fonctions connues de Hue pour commander l’éclairage d’une manière nouvelle dans toutes les pièces, pour varier le niveau d’éclairement au gré des situations ou pour utiliser la lumière comme élément de la décoration de la maison deviennent plus étendues.

    Par l’effleurement d’un doigt, par un appel vocal ou entièrement automatiquement Hue peut vous aider par exemple de démarrer la journée plein d’entrain, de vous détendre le soir, de vous entourer d’une lumière colorée selon votre humeur ou de synchroniser l’éclairage avec votre musique préférée. Depuis une douce levée du soleil dans toute la maison le matin, à une entrée éclairée pour vous accueillir à votre retour le soir – jusqu’aux possibilités originales d’éclairages qu’offrent plus de 450 Hue-Apps.

    Philips Hue-Bridge 2.0 est déjà en vente dans plusieurs magasins en Allemagne, Autriche et en Suisse. Une liste des concessionnaires est disponible sous www.philips-hue.com. En plus de Starter-Sets avec le nouveau Bridge, ce dernier est proposé comme pièce isolée à 69.95 CHF (PIVR).

    Plus d'informations:                    

     

    Philips AG

    Nicoletta Studer

    Téléphone: +41 44 488 20 07

    Mobile: +41 79 733 60 17

    E-Mail: nicoletta.studer@signify.com

    À propos de Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise spécialisée dans la santé et le bien-être qui a son siège aux Pays-Bas. L'accent est mis sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes avec des solutions innovantes dans les secteurs Healthcare, Consumer Lifestyle et Lighting. Philips emploie près de 106 000 personnes dans plus de 100 pays et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 21,4 milliards d'euros. L'entreprise compte parmi les leaders du marché dans les secteurs de la cardiologie, de la médecine d'urgence, des soins de santé à domicile ainsi que des solutions d'éclairage efficaces sur le plan énergétique. Par ailleurs, Philips est l'un des prestataires majeurs dans le secteur de l'hygiène buccodentaire ainsi que pour le rasage et les produits de soins corporels pour hommes. Plus d'informations à l'adresse: www.philips.ch.