La mise en service de l’appareil est un jeu d’enfant. Compact, fonctionnant sur piles (2 à 3 ans d’autonomie) et sans câble, le détecteur Philips Hue peut être vissé ou collé en place ou tiendra par un aimant intégré sur une surface adéquate. Le champ de balayage de chacune des trois variantes est ajustable sur 60° verticalement et horizontalement. La connexion au système d’éclairage se passe sans câble via l’app Hue. Système convivial, polyvalent et intelligent, jusqu’à 12 détecteurs peuvent être mis en réseau avec l’éclairage.
„En tant que commande sans contact le détecteur Philips Hue assure détente et sécurité. L’éclairage nocturne suit automatiquement un plan programmé qui peut être modifié aisément à tout moment. Et plus personne ne doit rappeler aux enfants d’éteindre lorsqu’ils quittent une pièce. Le sensor reconnait avec une parfaite fiabilité quand une pièce se libère et fait éteindre l’éclairage, engendrant une économie d‘énergie supplémentaire“, explique Susanne Behrens, Commercial Director Consumer Lighting chez Philips Lighting en Allemagne, Autriche et en Suisse.
Réglages intelligents pour un éclairage agréable à toute heure
Le détecteur de mouvement Philips Hue transfert la commande de l’éclairage des mains aux pieds. Et il est très rapide. Avec son temps de réaction de moins de 0.5 seconde l’éclairage s’allume avant même que les invités commencent à chercher un interrupteur. Fonctionnalité agréable, Hue pense à l’avance, et les réactions de l’éclairage peuvent être personnalisées. Avec une lumière douce la nuit, ou des scenarios d’éclairage en fonction des activités le jour. Ainsi, personne n’est ébloui par une lumière forte au milieu de la nuit et l’éclairage ne réveille pas toute la famille. Agréable aussi lorsque l’on rentre le soir avec les bras pleins d’achats que l’éclairage s’allume enclenché automatiquement par le détecteur.
Pendant la journée le détecteur de mouvement Philips Hue ne réagit que si la lumière du jour est insuffisante. Grâce à un sensor de lumière naturelle intégré l’éclairage n’est enclenché qu’en cas de besoin – une contribution supplémentaire aux économies d’énergie. Et le système ne laisse personne soudain dans l’obscurité simplement parce qu’elle ne bouge pas. Dans un tel cas l’éclairage baisse d’abord lentement à 50%. Même en présence de tant d’automatisme et d’intelligence l’utilisateur reste aux commandes – il peut désactiver le sensor par l’intermédiaire d’une app lorsqu’il y beaucoup de personnes dans la maison. Et le sensor ne supprime jamais les réglages personnels à la base des scénarios d’éclairage.
Le détecteur de mouvement Philips Hue sera disponible à partir fin octobre 2016 en Suisse à un prix recommandé de CHF 44.95.
Données techniques:
Charlotte Loyal
Porte-parole Philips Lighting Switzerland AG
Tél: +41 (0) 79 584 0083
E-Mail: charlotte.loyal@signify.com
Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) leader mondial dans le secteur de l’éclairage est une entreprise active dans la fourniture de produits, systèmes et services. L’entreprise allie ses connaissances des effets positifs de la lumière sur l’homme à ses vastes compétences technologiques pour créer des systèmes innovants d’éclairage digital. Ceux-ci ouvrent de nouveaux secteurs d’application et d’affaires, débouchant sur des effets d’éclairage fascinants et contribuent à améliorer la vie de l’homme. Tant aux utilisateurs professionnels qu’aux ménages, Philips Lighting fournit plus d’éclairages LED à haute efficacité énergétique que n‘importe quelle autre entreprise. Fournisseur de pointe de systèmes en réseau et de prestations de service professionnelles, elle exploite l’Internet des Objets pour transformer le simple éclairage en un monde connecté - dans l’habitation, les bâtiments et l’espace urbain. En 2015, Philips Lighting avec un effectif mondial de 36'000 collaborateurs dans plus de 70 pays, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros. Philips Lighting annonce ses nouveautés sur www.philips.ch/presse