Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Une ambiance authentique de bougies:
    Deux nouvelles lampes flamme Philips Hue Smart E14 dès avril

    17 mars 2017

    Zurich – Philips Lighting élargit sa famille Philips Hue par le lancement de nouvelles lampes flamme décoratives E14. Aussi petites qu’intelligentes, ces lampes rétrofit très attendues des consommateurs seront disponibles aux points de vente dans les versions ‘White Ambiance‘ et ‘White and Color Ambiance‘ dès avril. Les deux modèles permettent de créer des ambiances lumineuses uniques et infiniment variables entre la lumière chaude des bougies 2‘200 Kelvin et la lumière claire du jour 6‘500 Kelvin. Avant tout, les lampes Philips Hue E14 offrent de nouvelles possibilités d‘éclairages décoratifs.

     

    Avec l’arrivée de ces nouveautés, la gamme Philips Hue offre une diversité de lampes adaptée à 80% des différents luminaires courants dans les ménages (E14, E27 et GU10). Eclairer toute la maison avec une lumière banche ou dans une variété infinie de nuances devient réalité avec les lampes Hue.

     

    Les possibilités s’étendent d’une lumière accueillante dans l’entrée, une lumière d’ambiance intime sur la table, une lumière blanche claire à la cuisine à des teintes de lumière créent une atmosphère de détente au salon. Et la silhouette classique du Hue E14, visible dans un chandelier, est aussi discrète et décorative, lampe allumée ou éteinte, que n’était celle des lampes incandescentes d’antan.

     

    ‘Fini l’attente! Les lampes flamme Hue figurent parmi les articles les plus demandés par la Communauté Philips Hue. Nous avons investi le temps pour développer un produit de haute qualité pouvant éclairer avec des nuances blanches ou de de toute la palette des couleurs. Ceci est capital afin que le client puisse bénéficier de l’expérience d’éclairage Hue partout dans son logement‘ expliquait Susanne Behrens, Commercial Director Consumer Lighting chez Philips Lighting en Allemagne, Autriche et en Suisse.

     

    Unique: températures de couleur chaude ou fraîche

    Philips Hue flamme remplace les lampes forme bougie courantes de 40W et assure un flux lumineux de jusqu’à 470 lumen. La température de couleur des deux versions peut être variée entre 2’200 Kelvin et 6’500 Kelvin, ce qui permet de créer l’atmosphère lumineuse chaude et reposante des bougies ou une ambiance claire et fraîche de la lumière du jour. Le modèle White and Color Ambiance est par ailleurs réglable jusqu’à une température de couleur de 2'000 Kelvin livrant des teintes de rouge particulièrement saturées et peut aussi briller de 16 millions de nuances de couleur.

     

    La lumière et le bien-être – les lampes flamme ‘Philips Hue White Ambiance’

     

    C’est grâce au spectre large de lumière blanche que les nouvelles lampes flamme rendent plus agréable la routine quotidienne. Les lampes E14 sont souvent utilisées dans des luminaires décoratifs des chambres à coucher ou des lampes de chevet par exemple. Ici, les routines ‘se lever ou s’endormir’ de l’app Philips Hue aident à trouver un sommeil de qualité. En effet, ces routines engendrent un réveil en douceur le matin en simulant le lever du soleil, ou facilite l’endormissement au coucher par une lumière qui diminue imperceptiblement tandis que sa température de couleur augmente.

     

    Le fonctionnement et ses effets positifs sur l’horloge biologique sont expliqués dans plusieurs vidéos Philips: Benefits of Light to Help You Sleep Better, Tips for Better Sleep, Boost Your Energy Through the Day.

     

    Divertissement et couleurs vivantes
    Lampes bougie „Philips Hue White and Color Ambiance“

     

    La variante ‘White and Color Ambiance‘ des lampes Philips Hue E14 apporte des couleurs pour stimuler la vie quotidienne – des accents de couleur sur un mur, sur des rebords des fenêtres ou dans des plafonniers ou des luminaires décoratifs du salon par exemple.

     

    Aussi impressionnantes que polyvalentes sont les multiples applications offertes par l’Ecosystème Hue. Plus de 600 apps Hue donnent des possibilités pratiquement illimitées d’adapter l’ambiance de la pièce ou de la maison selon l’humeur ou l’activité momentanée. Hue permet de synchroniser l’éclairage avec la musique, les films et autres divertissements au moyen du Smartphone ou d’autres appareils des systèmes SmartHome connectés en réseau.

     

    Commandes aussi simples que polyvalentes

     

    Tout comme les autres lampes de la gamme Hue les nouvelles lampes flamme E14 peuvent être connectées et commandées simultanément en réseau. Des solutions Smart, comme la commande par l’interrupteur / variateur Philips Hue par exemple, se passent d’un Bridge ou du WLAN. Celui qui ajoute un Bridge peut étendre la commande de ses lampes et même l’automatiser en réseau par l’intermédiaire de son Smartphone avec un détecteur de présence Philips Hue ou d’autres capteurs Smart Home et les plateformes partenaires comme Amazon Alexa, Apple HomeKit, Bosch Smart Home, Logitech Harmony, Magenta SmartHome, Nest ou Samsung SmartThings.

     

    Les nouvelles lampes flamme E14 Hue élargissent la gamme des produits Hue qui comprend déjà des lampes rétrofit E27 et des spots GU10. A partir d`avril ces nouveautés seront en vente à un prix indicatif recommandé de CHF 39.95 pour la version White Ambiance avec ses nuances blanches, et CHF 69.95 pour la version White and Color Ambiance avec sa lumière blanche et colorée.

     

    Plus d’information sur www.philips-hue.com

    Plus d’informations pour journalistes:

    Porte-parole Philips Lighting Suisse

    Charlotte Loyal

    Tel: +41 (0) 79 584 0083

    E-Mail: charlotte.loyal@signify.com

    À propos de Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) leader mondial dans le secteur de l’éclairage est une entreprise active dans la fourniture de produits, systèmes et services. L’entreprise allie ses connaissances des effets positifs de la lumière sur l’homme à ses vastes compétences technologiques pour créer des systèmes innovants d’éclairage digital. Ceux-ci ouvrent de nouveaux secteurs d’application et d’affaires, débouchant sur des effets d’éclairage fascinants et contribuent à améliorer la vie de l’homme. Tant aux utilisateurs professionnels qu’aux ménages, Philips Lighting fournit plus d’éclairages LED à haute efficacité énergétique que n‘importe quelle autre entreprise. Fournisseur de pointe de systèmes en réseau et de prestations de service professionnelles,  elle exploite l’Internet des Objets pour transformer le simple éclairage en un monde connecté - dans l’habitation, les bâtiments et l’espace urbain. En 2016, Philips Lighting avec un effectif mondial de 34'000 collaborateurs dans plus de 70 pays, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,1 milliards d’euros.
    Philips Lighting annonce ses nouveautés sur www.lighting.philips.ch/fr/societe/newsroom/communiques-de-presse