Revêtement de sol novateur pour une expérience d’achat exceptionnelle
Philips Lighting et Tarkett présentaient un revêtement de sol en vinyle intégrant la technologie d‘éclairage LED connectée lors de l’exposition EuroShop de Düsseldorf.
Düsseldorf, Allemagne – Philips Lighting, leader mondial en éclairage et Tarkett, une marque de pointe dans le domaine des revêtements de sol innovants et de longue durée, annoncaient le lancement de Luminous Vinyl lors de la récente exposition Euroshop. Intégrant la technologie LED la plus récente, ce sol offre aux commerçants la possibilité de présenter des messages publicitaires de manière totalement inédite, d’interagir avec les clients et de les guider dans leurs parcours dans le magasin.
Destiné principalement aux magasins et la branche de la restauration ce nouveau revêtement vinyle offre la possibilité de passer des informations et publicités lumineuses et dynamiques par le sol. Produit unique, il crée l’évènement et attire la clientèle.
’’Nous nous réjouissons de pouvoir proposer à nos clients des différents secteurs du commerce de détail et de la restauration, et même des bureaux, un produit qui leur permettra de créer des locaux attrayants les démarquant de leurs concurrents et soulignant leur identité de marque. Avec Luminous Vinyl nous progressons d’un rang sur l’échelle de notre stratégie d’innovation et de créativité. Ce nouveau revêtement de sol peut transmettre des messages publicitaires, des informations sur les promotions actuelles ou des animations de manière spectaculaire qui capte l’attention des clients’’, déclare Anne-Christine Ayed, EVP Recherche, Innovation et Environnement chez Tarkett.
Luminous Vinyl est proposé en plusieurs décors et surfaces modernes – effet bois, effet minéral, ou design graphique par exemple. La matière transparente de la surface du sol s’éclaire avec un effet scintillant. Les LED connectées en réseau dans le revêtement, ainsi que les graphiques et autres messages sont préprogrammés ou personnalisés par l’intermédiaire d’un SmartPhone ou un ordinateur. Des contenus d’Internet peuvent se transmettre en temps réel aux LED noyées dans le revêtement.
„La lumière sera de plus en plus souvent incorporée aux sols, aux murs et aux plafonds. Cette nouvelle innovation avec Tarkett prolonge cette tendance et ouvre de nouvelles possibilités pour gagner l’attention des acheteurs, visiteurs et collaborateurs. La lumière peut être un moyen d’accueillir les gens, de les guider ou de les rendre attentif à une offre promotionnelle ou autre message publicitaire. Avec une connexion à Internet il est possible d’afficher des informations dynamiques en temps réel. Avec un accès à distance le commerçant peut programmer plusieurs secteurs de son magasin individuellement“ explique Dr. Bernd Voelpel, General Manager Luminous chez Philips Lighting.
A l’attention de la rédaction:
Le début
La collaboration entre Philips Lighting et Tarkett à débutée en 2013 avec le lancement de Luminous Carpets par Desso, une entreprise du groupe Tarkett. Plusieurs bureaux et expositions ont choisi cette solution qui offre une possibilité captivante de passer un message d’accueil personnalisé ou de souligner une marque, voire guider un visiteur.
Porte-parole Philips Lighting Suisse
Charlotte Loyal
Tel: +41 (0) 79 584 0083
E-Mail: charlotte.loyal@signify.com