Zurich – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondial en éclairage, lance le Philips Hue Outdoor Lightstrip. Le nouveau Lightstrip flexible complète l’assortiment de produits Philips Hue Outdoor et s’annonce comme moyen idéal d’accentuation lumineuse pour l’extérieur.
Philips Hue Outdoor Lightstrip est le dernier-né de la famille Hue Outdoor pour l’éclairage extérieur. Certifié classe de protection IP67 Lightstrip a été développé pour les applications en plein air. Flexible, Lightstrip s’avère adapté et polyvalent pour plusieurs tâches d’éclairage dans les jardins – éclairage des massifs fleuris, balisage de chemins, mise en valeur de bassins et arbustes et pour créer la bonne ambiance lumineuse lors d’une grillade. Des barrettes de fixation sont livrées avec les Lightstrip et facilitent la pose d’éléments éclairants contre clôtures, murs et balustrades.
Susanne Behrens
Directrice Commerciale Consumer Lighting D/A/CH chez Signify.
Comme l’ensemble d‘articles Philips Hue le Lightstrip Outdoor est compatible avec le système d’éclairage Hue et offre les mêmes fonctions intelligentes que les produits Philips Hue Indoor – à la seule condition de posséder un Philips Hue Bridge. Ainsi l’utilisateur peut commander librement son éclairage extérieur pour créer exactement l’ambiance lumineuse qu’il souhaite. Les possibilités s’étendent depuis une palette étendue de lumière blanche à un choix de 16 millions de nuances.
L’assortiment Philips Hue Outdoor
Lancé au début de l’été, la gamme Philips Hue Outdoor comprend des appliques, spots et bornes permettant au client d’obtenir toutes les fonctions Philips Hue à l’extérieur, comme il les connait dans son intérieur. Les articles Philips Hue Outdoor sont proposés en exécution Philips Hue White et en Philips Hue White and Color-Ambiance. Ainsi, l’utilisateur peut obtenir non seulement une ambiance d’éclairage extérieur personnalisée, mais en même temps il peut augmenter grandement la sécurité de sa maison et ses environs.
Le Philips Hue Outdoor Lightstrip sera disponible en Europe dès octobre 2018 en longueurs de 2 et de 5 mètres. Le prix indicatif recommandé sera de CHF 109.95 (version 2m) et CHF 199.95 (version 5m).
Signify est la nouvelle raison sociale de Philips Lighting depuis le 16 mai 2018.
Charlotte Loyal
Porte-parole Signify Suisse
Tél : +41 (0) 79 584 0083
E-Mail : charlotte.loyal@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l’éclairage dans le monde. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Signify est l’un des acteurs majeurs de l’Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données transforment l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes. Présent dans plus de 70 pays, Signify emploie 32 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaire de 7 milliards d’euros en 2017. Notre mission est d’accélérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre Newsroom, Twitter and LinkedIn. Les informations dédiées aux investisseurs sont disponibles sur la page Investor Relations.
Philips Hue est le leader mondial du marché des systèmes d’éclairage en réseau pour les habitations privées. Le système Hue comprend des lampes, Lightstrips, projecteurs, luminaires et des composants de commande et de contrôle. Grâce à un programme dynamique de développement il y a plus de 750 applications de prestataires tiers pour Philips Hue. Avec ce système, les maisons et jardins peuvent être transformés en une expérience lumineuse extraordinaire et la lumière exploitée de manière nouvelle pour stimuler les sens, pour créer une ambiance, ou même pour rassurer quant à la sécurité de la maison lorsque l’on part en vacances.
Depuis le lancement de Philips Hue en octobre 2012 Signify a motivé plusieurs autres entreprises à développer des appareils, applications et systèmes capables d’interagir avec Hue. Depuis des applications de tiers et des technologies portables jusqu’aux services Internet et des produits pour la Maison Connectée, Philips Hue s’étend au-delà du simple éclairage et offre bien plus que de la lumière. Dans le cadre du programme de partenariat Friends of Hue des entreprises participantes ont testé des produits, des applications et plateformes avant de les certifier conformes pour intégration dans le système Philips Hue pour produire des expériences de lumière aussi nouvelles que de qualité. Le programme de partenariat reste ouvert aux fabricants de luminaires qui peuvent développer et commercialiser des produits intégrant la technologie Philips Hue. Ainsi, ils peuvent proposer à leurs clients pas seulement un assortiment plus étendu, mais aussi une expérience unique de la lumière. Davantage d’information sous www.philips-hue.com