Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    BrightSites : de l’éclairage urbain au luminaire intelligent

    Juin 2019

    En plus de booster les infrastructures Smart City des villes connectées, le nouveau luminaire intelligent BrightSites de Signify affiche un look parfaitement réussi.

     

    • L’éclairage intelligent BrightSites est une plateforme indépendante dédiée à l’éclairage et à l’infrastructure 4G/5G et Wi-Fi des villes.
    • Il intègre toute une variété de capteurs et de caméras IoT assurant une fonction de surveillance environnementale et de sécurité avancée, comme la détection d’incidents, et représente également une source potentielle de revenus via les télécommunications et la publicité.
    • Enfin, grâce à des lignes épurées et des antennes intégrées dissimulées, il se fond dans l’environnement et préserve le paysage urbain global.

     

    Eindhoven, Pays-Bas – Au même titre que les infrastructures urbaines physiques comme les routes, les ponts et les canalisations, les infrastructures digitales jouent aujourd’hui un rôle essentiel dans la vitalité économique et la qualité de vie d’une ville. Pourtant, la plupart des composants de la structure digitale des villes ne suffisent pas à répondre aux besoins en connectivité moderne d’aujourd’hui (et de demain). Le nouveau luminaire intelligent BrightSites de Signify (Euronext : LIGHT), leader mondial de l’éclairage, propose désormais une solution tout-en-un. Il intègre une large variété d’applications IoT, une connectivité permanente, des caméras et des capteurs environnementaux ainsi qu’un éclairage LED basse consommation pilotable d’excellente qualité, tout en préservant l’intégrité du paysage urbain.

     

    BrightSites incarne la stratégie de Signify visant à s’appuyer sur les infrastructures d’éclairage afin de développer de nouvelles capacités et de nouveaux services pour sa clientèle. Cette innovation souligne une fois de plus le leadership de l’entreprise dans le domaine de l’éclairage IoT. Les nouveaux luminaires IoT BrightSites reposent sur la précédente technologie de luminaire intelligent mise au point par Signify et Ericsson, qui génère de l’éclairage LED et une connectivité sans fil LTE 4G à partir de stations de base à petites cellules intégrées dans le poteau.

     

    Évolution : de l’éclairage urbain au luminaire intelligent

     

    Les nouveaux luminaires, dotés de capacités IoT avancées, illustrent toute l’évolution de l’éclairage public : d’infrastructure municipale synonyme de coût, il est devenu tout à la fois un point de données dynamiques susceptible de générer des revenus, un hub de connectivité sans fil et un instrument de surveillance environnementale. Cette capacité à héberger de nouveaux services, comme des télécommunications et même de la publicité, peut créer des revenus pour les municipalités.

    «

    Avec l’intégration de capteurs digitaux et d’un Wi-Fi plus puissant, nous avons considérablement augmenté les capacités de connectivité de nos luminaires. Des antennes intégrées dissimulées permettent à différents opérateurs de fournir des services 4G et 5G. En transformant un simple lampadaire en plateforme multi-services, nous répondons ainsi aux promesses de la ville intelligente du futur. Et grâce à une nouvelle gamme de designs épurés, ces luminaires peuvent s’adapter à tous types de paysages urbains. »

     

    Musa Unmehopa,
    directeur général de BrightSites pour Signify

    Parmi les fonctionnalités des luminaires intelligents BrightSites :

     

    • Des capteurs assurant une surveillance environnementale d’une grande précision (notamment pour la qualité de l’air, le niveau sonore et la détection des incidents), et collectant des données qui viendront étayer certaines décisions susceptibles d’améliorer la qualité de vie des zones urbaines.
     
    • Des caméras capables d’observer les conditions de circulation afin d’améliorer les flux et d’aider à la prise de décisions en matière de maintenance et de déploiement des équipes d’intervention de secours.
     
    • Des microphones intelligents équipés de modèles de reconnaissance avancés pouvant être activés par des bruits associés à un comportement antisocial comme des cris, une alarme de voiture, des éclats de verre ou même des coups de feu. Le cas échéant, ils augmentent automatiquement la luminosité, déclenchent un enregistrement audio et alertent les services d’urgence.
     
    • Des écrans permettant d’afficher d’importants messages d’urgence ou de générer des revenus grâce à la publicité ciblée.


    Les luminaires intelligents BrightSites ont d’ores et déjà été installés dans différentes villes aux quatre coins du monde, de la Nouvelle-Calédonie à Hospitalet en Espagne, en passant par San José aux États-Unis. « Les luminaires intelligents BrightSites nous ont permis de transformer les espaces publics en intégrant de manière fluide et harmonieuse la technologie dans la vie quotidienne des citoyens », a déclaré David Quirós, conseiller municipal pour l’Innovation et la culture à Hospitalet, en Espagne.

     

    Les luminaires intelligents de la gamme BrightSites sont commercialisés partout dans le monde.

    Votre partenaire pour plus d‘information:

     

    Service de presse

    Signify Switzerland AG, Obstgartenstrasse 1+3, 8910 Affoltern am Albis

    Tél: +41 79 584 0083

    E-Mail: presse.ch@signify.com

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est leader mondial en éclairage pour professionnels et consommateurs et pour des solutions d’éclairage dans l’Internet des Objets. Nos produits Philips, le système d’éclairage connecté Interact, et nos prestations de service basées sur les données offrent des plus-values à nos clients et changent la vie à la maison, dans les bâtiments et dans les espaces publics. Présent actuellement dans plus de 70 pays, avec environ 29'000 collaborateurs, Signify à réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’Euro en 2018. Notre mission est d’exploiter le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus agréable dans un monde meilleur. Le Dow Jones Sustainability Index nous a distingué Leader de l’industrie  deux années de suite. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre site sous Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations dédiées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Street Lighting-Smart-iot

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

    • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

      juillet 26, 2024

      Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024