Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Signify lance Trulifi : les systèmes Li‑Fi haut débit pour professionnels les plus fiables du monde

    Juin 2019

    • Une communication sans fil haut débit, sécurisée et extrêmement fiable qui s’appuie sur les infrastructures d’éclairage existantes et futures
    • Offre destinée aux professionnels (bureaux, hôtellerie, vente au détail, industrie et soins)
    • Deux nouveaux clients annoncés dès le lancement

     

    Eindhoven, Pays-Bas – Aujourd’hui, les univers de l’éclairage et des télécommunications convergent. Signify (Euronext : LIGHT), leader mondial de l’éclairage, a lancé une toute nouvelle gamme de systèmes Li-Fi qui intègrent la technique Li-Fi la plus rapide et la plus fiable du marché mondial actuel. Appelée Trulifi, cette gamme s’appuie sur les luminaires professionnels existants et futurs. Au lieu d’utiliser des signaux radio (Wi-Fi, 4G/5G, Bluetooth, etc.), Trulifi se sert des ondes lumineuses pour assurer des communications bidirectionnelles sans fil extrêmement fiables et sécurisées, à des vitesses qui dépassent de loin celles des technologies sans fil professionnelles courantes.

     

    Trulifi fait appel à la technologie des émetteurs-récepteurs optiques sans fil intégrés ou montés ultérieurement dans les luminaires Philips. Cela signifie que les clients n’ont pas besoin de se débarrasser de leur système d’éclairage existant ni de le remplacer pour profiter d’une lumière d’excellente qualité et d’une connectivité sans fil.

     

    En plus de contourner le problème de la congestion croissante du spectre radio, Trulifi convient parfaitement aux zones où les fréquences radio ne fonctionnent pas correctement, voire pas du tout, ou ne sont pas autorisées (voir les applications dans les Notes aux éditeurs).

     

    La nouvelle gamme comprend des luminaires compatibles Trulifi capables de fournir une connectivité sans fil à des vitesses allant jusqu’à 150 Mégabits par seconde (Mbit/s) sur des surfaces étendues comme des salles de réunion ou des étages de bureaux. La transmission entre chaque luminaire compatible Trulifi est impeccable si bien que les utilisateurs peuvent se déplacer sans aucun souci. Le débit suffit pour visionner en même temps 30 films en TVHD 1080p. Pour recevoir le signal Li-Fi, il suffit de brancher une clé USB dans un ordinateur portable. Elle agira comme un émetteur qui enverra des données en retour au luminaire.

     

    La gamme Trulifi comprend également un système de point à point fixe, avec un débit pouvant atteindre 250 Mbit/s, qui fonctionne à la manière d’un câble sans fil, idéal pour connecter des appareils. La connexion de robots ou de machines dans des environnements hostiles aux radiofréquences (RF) comme les sites industriels et les hôpitaux, où les communications RF sont parfois interdites, fait partie des applications potentielles de ce système, de même que les situations nécessitant d’envoyer et de recevoir, rapidement et en toute sécurité, de gros fichiers de données.

    «

    Trulifi met en évidence notre ambition d’exploiter le potentiel de la lumière pour pénétrer de nouveaux marchés à forte croissance. Grâce à notre présence mondiale et à notre savoir-faire approfondi, nous comptons aider nos clients existants et futurs à tirer parti de leurs systèmes d’éclairage pour profiter d’une communication sans fil haut débit fiable et sécurisée à un prix très compétitif. Partout où il y a de la lumière, il peut maintenant aussi y avoir une communication sans fil. »

     

     

    Olivia Qiu,
    responsable de l’innovation chez Signify

    Deux nouveaux clients

    Signify a annoncé aujourd’hui avoir converti deux clients supplémentaires à sa technologie Trulifi :

     

    • Globalworth, plus grand investisseur institutionnel et propriétaire de bureaux de Pologne et Roumanie, a installé 18 luminaires Philips compatibles Trulifi dans trois salles de réunion dans ses bureaux de la Spektrum Tower à Varsovie, en Pologne, afin de garantir à ses entreprises clientes des communications fiables et hautement sécurisées.
    • Claerhout Communication Campus, agence de marketing et de communication belge, a équipé de la technologie Trulifi quatre luminaires LED Philips connectés déjà installés dans une grande salle de réunion utilisée par l’entreprise et ses clients.

     

    « Nous avions besoin d’un éclairage basse consommation de bonne qualité et d’une connectivité sans fil capable de gérer des images et illustrations haute résolution, ainsi que de gros fichiers de données. Des 5 Mbit/s que nous étions en mesure de proposer à nos clients, nous sommes passés à une vitesse fulgurante de 150 Mbit/s, et nous pouvons nous déplacer sans le moindre problème car les points lumineux communiquent parfaitement entre eux. En plus d’être cryptée, la technologie Trulifi ajoute encore un autre niveau de sécurité car la lumière ne peut pas traverser les murs : ce qui se passe dans la pièce reste dans la pièce. Les règles du jeu changent ainsi radicalement », déclare Christoph Ruys, responsable du développement commercial chez Claerhout Communication Campus.

     

    « La possibilité d’intégrer une technologie moderne comme Trulifi dans des bureaux et sur des lieux de travail constitue un avantage concurrentiel qui permet d’attirer les locataires et d’augmenter la valeur d’un bien. En tant que propriétaires immobiliers, nous aspirons à proposer à nos clients des solutions de premier ordre. Nous nous devons également d’explorer et de tester les dernières technologies sur le marché. Nous sommes heureux d’être les premiers en Europe centrale et de l’Est à mettre en œuvre la technologie Trulifi de Signify, et de définir ainsi de nouvelles références dans le secteur immobilier », affirme Grzegorz Strutyński, directeur commercial chez Globalworth.

     

    « Signify entend tenir les promesses de la technologie Li-Fi avec des offres et tarifs attractifs qui pourraient aider à convaincre de potentiels clients. Signify a également adopté la recommandation ITU G.9991, qui s’inscrit dans la tendance du marché visant à une standardisation progressive », ajoute Krystal Maxwell, analyste de recherche senior chez Navigant Research.

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est leader mondial en éclairage pour professionnels et consommateurs et pour des solutions d’éclairage dans l’Internet des Objets. Nos produits Philips, le système d’éclairage connecté Interact, et nos prestations de service basées sur les données offrent des plus-values à nos clients et changent la vie à la maison, dans les bâtiments et dans les espaces publics. Présent actuellement dans plus de 70 pays, avec environ 29'000 collaborateurs, Signify à réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’Euro en 2018. Notre mission est d’exploiter le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus agréable dans un monde meilleur. Le Dow Jones Sustainability Index nous a distingué Leader de l’industrie  deux années de suite. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre site sous Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations dédiées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

    • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

      juillet 26, 2024

      Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024