Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Interact Pro: solution d'éclairage connecté sans câblage supplémentaire destinée aux PME

    Février 2020

    Hambourg, Allemagne – De plus en plus de petites et moyennes entreprises (PME) allemandes optent pour la solution d’éclairage connecté Interact Pro du leader du marché Signify. Parmi elles, la société de serrurerie métallurgie Witt & Kleyer, qui aura bientôt recours au système.

     

    Composée d’un logiciel connecté à des luminaires, ampoules et capteurs, la passerelle IoT Interact Pro a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des PME. Elle constitue une solution d’éclairage connecté sans fil facile à installer, qui assure une qualité d’éclairage élevée avec une consommation énergétique optimale. Grâce au système de commande intelligent et à l’intégration de capteurs, l’éclairage peut être ajusté individuellement en fonction des besoins. Les économies ainsi réalisées en termes de consommation d’énergie et de frais d’exploitation sont un facteur important de rentabilité, notamment pour les structures de petite taille. Mais ce n’est pas tout: l’éclairage produit est d’excellente qualité, favorisant ainsi le bien-être et la productivité des employés.

     

    Pour l’entreprise Witt & Kleyer Schlosserei und Metallbau GmbH de Norderstedt, près de Hambourg, la rénovation du système d’éclairage de ses installations s’est accompagnée d’exigences complexes: d’une part la simplicité d’installation aussi bien au niveau de la production que dans les bureaux, et d’autre part une qualité d’éclairage élevée pour faciliter la réalisation de tâches nécessitant une visibilité parfaite en production. Pour la PME, la passerelle Interact Pro proposée par Signify était la solution idéale.

    Signify a su nous convaincre de l’installation facile et sans fil d’Interact Pro et de ses avantages: qualité d’éclairage remarquable, système de commande individuel et consommation réduite d’énergie.“

     

    Michael Kleyer,

    Directeur général de Witt & Kleyer Schlosserei u. Metallbau GmbH

    En coopération avec Sonepar Allemagne et son partenaire Arndt Elektronik, Signify a jusqu’à présent installé en tout chez Witt & Kleyer 51 luminaires Philips CoreLine connectés à 13 interrupteurs et capteurs. L’intégralité de l’installation lumineuse peut être commandée et contrôlée à tout moment par le biais du tableau de bord d’Interact Pro. La gestion intelligente de scénarios lumineux permet d’ajuster l’intensité de l’éclairage au rythme de travail et à la visibilité requise au sein des ateliers, selon des créneaux horaires prédéfinis. Grâce aux capteurs de lumière du jour et de présence intégrés, la lumière s’allume uniquement lorsqu’il y en a réellement besoin. Quant aux employés dans les bureaux, ils peuvent, au moyen d’une application, régler individuellement l’éclairage à leur poste de travail en fonction de leurs exigences et préférences personnelles.

     

    Avec de tels avantages en termes de commande, Interact Pro permet non seulement de réaliser des économies considérables (réduction de près de 45% de la consommation d’énergie par rapport à des installations à LED sans système de commande), mais aussi d’offrir à l’entreprise et à ses employés une ambiance de travail plus sûre et plus confortable grâce à un éclairage d’excellente qualité.

    Vos partenaires pour plus d'information:

    Stefan Zander

    Porte-parole

    Signify GmbH
    Röntgenstrasse 22, 22335 Hamburg

    Tel.: +49 160 7429087

    E-Mail: stefan.zander@signify.com   

     

    Silja Rieke

    Porte-parole

    Signify GmbH

    Röntgenstrasse 22, 22335 Hamburg

    Tel.:+49 151 124 20 750

    E-Mail: silja.rieke@signify.com

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est leader mondial en éclairage pour professionnels et consommateurs et pour des solutions d’éclairage dans l’Internet des Objets. Nos produits Philips, le système d’éclairage connecté Interact, et nos prestations de service basées sur les données offrent des plus-values à nos clients et changent la vie à la maison, dans les bâtiments et dans les espaces publics. Présent actuellement dans plus de 70 pays, avec environ 32'000 collaborateurs, Signify a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 milliards d’Euro en 2019. Notre mission est d’exploiter le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus agréable dans un monde meilleur. Le Dow Jones Sustainability Index nous a distingué Leader de l’industrie trois années de suite. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre site sous Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations dédiées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

    • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

      juillet 26, 2024

      Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024