Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Un éclairage circulaire pour une économie circulaire

    Faire basculer le développement durable de l'approche « exploiter, fabriquer, jeter » vers « utiliser, réutiliser, recycler »

     

    Pour continuer à tourner, l'économie suivant le modèle « exploiter, fabriquer, jeter » devra consommer les ressources de l'équivalent de trois planètes Terre d'ici 2050. Par ailleurs, la moitié des émissions de gaz à effet de serre et plus de 90 % de l'appauvrissement de la biodiversité sont provoqués par la fabrication et l'utilisation de nouveaux matériaux. C'est pourquoi la transition vers une économie circulaire suivant le modèle « utiliser, réutiliser, recycler » est si importante pour protéger l'environnement et assurer un avenir durable.

    Le programme Green Switch de Signify


    Grâce aux LED circulaires et à l'éclairage connecté dans les entreprises, les villes et les foyers, l'Europe peut réaliser des économies d'électricité massives, voire écarter la nécessité de construire de nouvelles centrales électriques.

    Nos luminaires imprimés en 3D ont une empreinte carbone de 47 % inférieure à celle des luminaires métalliques traditionnels et ils peuvent être renvoyés en fin de vie pour être recyclés puis réimprimés. Nos options d'éclairage à la demande, qui permettent aux clients de payer uniquement pour la lumière qu'ils consomment tandis que nous gérons, réutilisons et recyclons les luminaires, favorisent la durabilité tout au long du cycle de vie de l'éclairage. De plus, notre approche d'éclairage circulaire permet de réduire les coûts de maintenance de 60 %, avec zéro déchet expédié en décharge.

    Circularité – Solutions d'éclairage

     

    Notre modèle circulaire vise à réduire les déchets et à accroître la flexibilité en conciliant les objectifs de nos clients, la croissance de notre entreprise et les ressources futures de notre planète.

    Le prochain grand projet en matière d'éclairage : une aventure Signify

     

    Coen Liedenbaum explique comment Signify révolutionne l'industrie de l'éclairage grâce à deux grandes vagues d'innovation : l'éclairage LED et l'impression 3D.

    Le développement durable, c’est maintenant !

     

    Avec l'industrie 4.0, la « fabrication circulaire »" remplacera les modèles de fabrication linéaires et nous permettra de réconcilier la société et l’environnement et d'abandonner l’exploitation à outrance des ressources.

    Signify implante la circularité dans les rues

     

    Nous lançons deux modèles d'éclairages publics qui répondent aux exigences d'une économie circulaire, faciles à installer et à entretenir et qui peuvent être connectés à des systèmes de gestion de la ville tels qu'Interact City.

    Rejoignez notre cercle pour un mieux et rompez le cercle vicieux

     

    Le PDG de Signify, Eric Rondolat, plaide en faveur d'un modèle économique circulaire qui vise à éliminer le gaspillage, à augmenter le PIB et à prendre part à des solutions d'éclairage efficaces.

    De nombreuses solutions pour les villes intelligentes

     

    Si vous vous sentez dépassé par la complexité des villes intelligentes, nous avons une bonne nouvelle : l'intégration de différentes technologies peut apporter de nombreux avantages, dont une grande partie ne peut être obtenue autrement que par cette intégration.

    Signify lance des luminaires professionnels imprimés en 3D sur mesure pour une économie circulaire pour une économie circulaire

     

    Signify a dévoilé aujourd'hui ses installations néerlandaises pour l'impression 3D d'abat-jour et d'accessoires et prévoit de créer des usines d'impression 3D aux États‑Unis, en Inde et en Indonésie.

    Accélérer les progrès en matière de développement durable grâce à l'IoT

     

    Puisque le développement durable est intrinsèque à la conception des systèmes, dans quelle mesure l’IoT peut-il contribuer à créer les conditions nécessaires pour changer radicalement la façon dont nous consommons et les fondements de notre vie économique ?

    Nous vous accompagnons dans votre transition énergétique

    En savoir plus

    • Mobilité durable

      Mobilité durable

      Les bornes de recharge, intégrées dans les mâts digitaux, soutiennent l'objectif du Green Deal d'un million de bornes de recharge pour véhicules électriques en Europe d'ici 2025. Les économies d'énergie réalisées grâce à la rénovation des bâtiments et à l'éclairage public LED et solaire permettront d'alimenter des dizaines de milliers de véhicules électriques sans devoir produire d'énergie supplémentaire.

    • Biodiversité

      Biodiversité

      Une approche de circuits courts permet de contribuer à garantir l'approvisionnement alimentaire dans le monde. Les lampes horticoles LED améliorent la qualité et le rendement des cultures en consommant deux fois moins d'énergie. Un éclairage conçu pour l'agriculture verticale à proximité des villes réduit la consommation de carbone et d'eau, et diminue les kilomètres parcourus par les aliments, tandis que l'éclairage de pisciculture augmente le rendement, favorise la transformation des aliments et contribue au bien-être des poissons.

    • Vague de rénovation

      Vague de rénovation

      Avec des économies d'énergie pouvant atteindre 80 % et la possibilité d'économiser 100 mégatonnes d'émissions de GES par an, l'éclairage LED et connecté est une solution rapide et efficace pour la rénovation durable, la création de villes intelligentes et la mise en place à grande échelle des infrastructures digitales nécessaires à une économie neutre en carbone.