Plus de 75 % des émissions de gaz à effet de serre de l'UE proviennent de la production et de la consommation d'énergie. Il est donc évident que l'UE doit décarboner tout son système énergétique si elle entend atteindre les objectifs climatiques du "Green Deal". Le "Green Deal" prévoit un certain nombre de mesures, notamment la connexion au réseau des énergies renouvelables, la promotion des technologies connectées et l'amélioration de l'efficacité énergétique des produits et appareils électriques.
Des produits répondant au nouvelles réglementations d’écoconception et étiquetage énergétique
Signify confirme que sa gamme de produits d'éclairage de pointe répondra aux nouvelles réglementations européennes en matière d'écoconception et d'étiquetage énergétique. Ces réglementations seront appliquées pour tous les produits d'éclairage dans les États membres de l'UE à partir de septembre 2021.
Accélérer les progrès en matière de développement durable grâce à l'IoT
Puisque le développement durable est intrinsèque à la conception des systèmes, dans quelle mesure l’IoT peut-il contribuer à créer les conditions nécessaires pour changer radicalement la façon dont nous consommons et les fondements de notre vie économique ?
Séville mise sur la sécurité de ses citoyens avec les éclairages solaires de Signify
L'éclairage solaire renforcera la sécurité des visiteurs dans le parc Infanta Elena à Séville, en Espagne. Dans le cadre du projet pilote, 20 éclairages solaires SunStay de Philips seront installés dans le parc, soulignant ainsi l'engagement de Séville et de Signify en matière de développement durable.
Économie circulaire
L'économie circulaire fait appel à une consommation durable, à la réutilisation et à l'élimination des déchets. Les luminaires recyclables de Signify, imprimés en 3D, réduisent de moitié l'empreinte carbone de l'éclairage. Les luminaires circulaires urbains réduisent les coûts d'entretien de 60 %, et aucun déchet n'est mis en décharge. Et les approches "Light-as-a-Service" favorisent la durabilité tout au long du cycle de vie de l'éclairage.
Mobilité durable
Les bornes de recharge, intégrées dans les mâts digitaux, soutiennent l'objectif du Green Deal d'un million de bornes de recharge pour véhicules électriques en Europe d'ici 2025. Les économies d'énergie réalisées grâce à la rénovation des bâtiments et à l'éclairage public LED et solaire permettront d'alimenter des dizaines de milliers de véhicules électriques sans devoir produire d'énergie supplémentaire.
Biodiversité
Une approche de circuits courts permet de contribuer à garantir l'approvisionnement alimentaire dans le monde. Les lampes horticoles LED améliorent la qualité et le rendement des cultures en consommant deux fois moins d'énergie. Un éclairage conçu pour l'agriculture verticale à proximité des villes réduit la consommation de carbone et d'eau, et diminue les kilomètres parcourus par les aliments, tandis que l'éclairage de pisciculture augmente le rendement, favorise la transformation des aliments et contribue au bien-être des poissons.