BESbswy
BESbswy
BESbswy
Climat et énergie | Signify
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Climat et énergie

    Le moment est venu de passer à un éclairage économe en énergie

     

    Le monde est confronté à un réchauffement climatique rapide et à une crise énergétique désormais véritablement mondiale. L’éclairage économe en énergie a un rôle important à jouer dans les initiatives d’action climatique pour les villes, les entreprises et les consommateurs.

     

    "Il n’y a jamais eu un besoin aussi urgent de solutions efficaces permettant de réduire la quantité d’énergie que nous consommons", déclare Maurice Loosschilder, responsable du développement durable chez Signify. "Si nous voulons vivre dans un monde neutre en carbone en 2050, au moins la moitié des changements que nous devons opérer proviendront de la réduction de notre consommation d’énergie. »

    Entamons le Green Switch ,  ensemble

     

    L’éclairage représente 12 % de la consommation électrique mondiale. L’éclairage LED connecté permet de réduire la consommation énergétique liée à l’éclairage jusqu’à 80 % par rapport à l’éclairage classique. Nous appelons cette transition le Green Switch, la transition écologique, et c’est l’un des moyens les plus rapides et les plus efficaces pour progresser dans la réalisation de vos objectifs de développement durable.

     

    Nous nous engageons à vous aider à réaliser votre Green Switch dès aujourd’hui, que vous soyez maire, chef d’entreprise, responsable du développement durable, propriétaire de votre logement ou professionnel de l’éclairage.

     

    Passer à l’action

    Faire de l’industrie de l’éclairage une force de changement positif

     

    Chez Signify, nous nous engageons à travailler avec nos clients et nos partenaires, qu’il s’agisse d’entreprises, de gouvernements, d’établissements d’enseignement ou de consommateurs, pour faire de l’industrie de l’éclairage une force de changement environnemental positif.

     

    Avec notre programme Brighter Lives, Better World 2025, nous prenons des mesures spécifiques et mesurables pour doubler notre impact positif sur l’environnement et la société, en utilisant les objectifs de développement durable des Nations Unies comme boussole stratégique.

     

    Découvrez des vies plus brillantes, un monde meilleur

    Signify soutient les objectifs de développement durable des Nations Unies

     
    Nos ambitions en matière de climat et d’énergie sont guidées par les ODD 7 (énergie propre et abordable) et 13 (action climatique) de l’ONU.
    ODD 7 de l’ONU
    ODD 13 de l’ONU

    La réponse parfaite à vos besoins en matière de développement durable

     
    Les ampoules LED, bougies, spots, tubes et lampes iodure de remplacement Philips UltraEfficient constituent une véritable avancée vers un éclairage plus durable. Nos lampes UltraEfficient consomment 60 % d’énergie de moins que les alternatives LED standard.
     

    3x

    plus durable que l’éclairage LED standard

    IRC 80

    sans clignotement et avec un éblouissement réduit

    Excellent TCO

    avec un retour sur investissement en seulement 4 mois

    Interact : la lumière qui se connecte

     

    Passer de l’éclairage conventionnel à l’éclairage LED peut réduire la consommation d’énergie jusqu’à 50 %. Lorsque les LED sont connectées, les économies d’énergie peuvent atteindre 80 %.

     

    Les systèmes d’éclairage connectés Interact combinent des luminaires connectés de Philips et d’autres marques avec des capteurs, le logiciel Interact et une plate-forme IoT basée sur le cloud pour offrir une gestion complète et centralisée du système d’éclairage.

     

    Optimisez les comportements d’éclairage, rationalisez les opérations et la maintenance, améliorez les expériences et créez l’infrastructure intelligente et connectée nécessaire pour atteindre le zéro émission nette et d’autres objectifs d’action climatique dans les villes et les bâtiments.

     

    Découvrez Interact

    Exploiter la puissance du soleil comme source d’énergie renouvelable

     

    Plus de 75 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE proviennent de la production et de la consommation d’énergie. L’énergie propre est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques et améliorer la vie des populations du monde entier.

     

    Nos solutions d’éclairage solaire sont économes en énergie et produisent leur propre énergie grâce à l’énergie solaire, ce qui rend leur utilisation neutre en carbone. De plus, elles nous permettent d’apporter de la lumière dans des zones sans accès au réseau.

    Renouvelable

    Renouvelable

     
    L’énergie solaire est disponible partout, gratuitement
    Faible consommation d’énergie

    Faible consommation d’énergie

     
    Les systèmes solaires hors réseau permettent d’économiser 100 % d’énergie
    Maintenance réduite

    Maintenance réduite

     
    Durée de vie pouvant atteindre 100 000 heures pour les LED, 25 ans pour les panneaux photovoltaïques et plus de 10 ans pour les batteries
    Qualité de vie

    Qualité de vie

     
    Permet à un plus grand nombre de personnes d’accéder à une énergie propre, portable et bon marché
    Philips propose une gamme de luminaires solaires et hybrides, équipés des dernières technologies et conçus pour vous aider à réaliser des économies d’énergie dont vous ignoriez même l’existence. 

    Découvrez ce que Signify peut faire pour vous

    • Connecting the dots on LaaS

      Connecting the dots on LaaS

      Instead of making a major upfront investment to buy, install, and manage a new lighting system, LaaS provides an efficient and cost-effective alternative.

    • The revised EPBD and energy-efficiency

      The revised EPBD and energy-efficiency

      With the goal of a fully decarbonized building stock by 2050, the EPBD is the EU’s main initiative for reducing energy usage and GHG emissions in buildings.

    • Climate policy should transcend partisan politics

      Climate policy should transcend partisan politics

      Discover how energy efficiency unites political views and drives economic growth. See how the 2024 EU Parliament elections shape climate action and our future.

    Nous aimerions recevoir de vos nouvelles