Suggestions

    L'éclairage public connecté au service de la mobilité durable

    La décarbonation du secteur des transports

     

    Pour atteindre l'objectif de neutralité climatique du pacte vert (Green Deal) d'ici 2050, le secteur des transports doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 90 %. Cependant, tous les moyens de transport ne sont pas égaux : les voitures et les camions sont les principaux émetteurs (72 % de la totalité des émissions de gaz à effet de serre liées au transport), loin devant le train (0,5 %). C'est pourquoi la décarbonation radicale du secteur du transport routier est un objectif majeur du pacte vert.

    Le mouvement GreenSwitch de Signify


    Imaginez une Europe qui compterait un million de stations de recharge pour les véhicules électriques : telle est la vision du pacte vert, à réaliser dès 2025. L'éclairage public LED connecté peut être d'une grande aide si l'on intègre des bornes de recharge directement dans les lampadaires. Les économies d'électricité réalisées grâce à l'éclairage public LED et aux bâtiments intelligents peuvent compenser l'augmentation de la charge électrique, ce qui permettrait de maintenir des coûts bas tout en évitant de produire de l'électricité supplémentaire.

    Le pacte vert européen : un point de basculement définitif

     

    Se tourner vers le développement durable n'est pas synonyme de sacrifice, c'est en réalité un moteur de progrès.

    La rénovation et l'électrification des transports contribuent à la réalisation des objectifs de Paris

     

    Les véhicules électriques sont un élément clé qui permettrait à l'UE d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050.

    La rénovation des bâtiments accélère la révolution des véhicules électriques

     

    Comment la rénovation de bâtiments au sein de l'UE peut‑elle contribuer à accélérer la révolution du véhicule électrique ?

    Les bâtiments peuvent ouvrir la voie à la révolution des véhicules électriques

     

    L'installation d'un million de stations de recharge pour véhicules électriques permettra de réduire les émissions de carbone et contribuera à rendre l'UE plus verte.

    Nous vous accompagnons dans votre transition énergétique

    En savoir plus

    • Biodiversité

      Biodiversité

      Une approche de circuits courts permet de contribuer à garantir l'approvisionnement alimentaire dans le monde. Les lampes horticoles LED améliorent la qualité et le rendement des cultures en consommant deux fois moins d'énergie. Un éclairage conçu pour l'agriculture verticale à proximité des villes réduit la consommation de carbone et d'eau, et diminue les kilomètres parcourus par les aliments, tandis que l'éclairage de pisciculture augmente le rendement, favorise la transformation des aliments et contribue au bien-être des poissons.

    • Vague de rénovation

      Vague de rénovation

      Avec des économies d'énergie pouvant atteindre 80 % et la possibilité d'économiser 100 mégatonnes d'émissions de GES par an, l'éclairage LED et connecté est une solution rapide et efficace pour la rénovation durable, la création de villes intelligentes et la mise en place à grande échelle des infrastructures digitales nécessaires à une économie neutre en carbone.

    • Énergie propre

      Énergie propre

      Profitez de la lumière naturelle grâce à l'éclairage public hybride et solaire. Réduisez les émissions, développez une infrastructure digitale dans toute la ville et intensifiez l'utilisation des énergies renouvelables au sein de votre municipalité. Tirez parti des économies réalisées pour soutenir des initiatives en faveur du développement durable, comme la fourniture d'énergie aux véhicules électriques.