Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Innovations et opportunités sur le marché des LED

    Entretien avec Jeroen Thijs

     

    September 12, 2022

     

    Jeroen Thijs est notre expert pour l’entité d’éclairage professionnel chez Signify. Son métier lui permet non seulement de rester informé des dernières innovations en matière d'éclairage, mais aussi des demandes et des défis réels de ce secteur.

    Bonjour Jeroen, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que vous faites ?

     

    Bien sûr, une partie importante de mon travail consiste à interagir avec les distributeurs et les installateurs et à comprendre leurs besoins. Cette étroite interaction me donne la possibilité de comprendre le marché et ses évolutions de leur point de vue. Cela me permet également de détecter de nouvelles opportunités pour le développement futur des marchés et des produits.

    Actuellement, nos clients se trouvent tous en pleine phase de transition. Nous sommes d'abord passés de l'éclairage conventionnel à l'éclairage LED. Et à présent nous prenons tous le chemin du prochain grand changement que constitue l'éclairage connecté. Le changement s'accompagne toujours d'une certaine incertitude et de nombreux clients sont à la recherche de conseils et d'aide concernant l'évolution du marché.

    J'aimerais m'attarder sur la tendance suivante en particulier : les nouvelles réglementations européennes suppriment progressivement les solutions et produits plus anciens et peu performants au profit d'un éclairage LED efficace. C'est une transition pour laquelle nous devons accompagner nos clients, et c'est également une formidable opportunité.

    L'éclairage LED offre de nombreux avantages et un nouveau potentiel commercial, et le marché de l'éclairage LED ne cesse de croître. De plus en plus de personnes ont désormais conscience qu'un éclairage adapté peut jouer un rôle crucial dans la réduction significative des coûts d'exploitation. De très nombreuses données montrent également que l'éclairage peut contribuer à améliorer l'humeur, le bien-être général et la productivité des employés. Il renforce aussi la sécurité, il n'y a donc aucune raison de ne pas adopter ces évolutions. Cela continuera de plus à stimuler la croissance.

    Il existe de nouvelles réglementations européennes que vous avez déjà mentionnées et qui sont à présent des sujets très sensibles. Les considérez-vous comme une opportunité ?

     

    Chacun s'efforce d'adopter des solutions plus durables pour l'avenir. La Commission européenne contribue à montrer la voie avec de nouvelles réglementations. La directive RoHS interdira l'utilisation du mercure dans les lampes en 2023. La directive Eco-conception, mise en place il y a quelques années, a permis de renforcer davantage encore l'efficacité de l'éclairage. La plupart des gens savent la reconnaître grâce à l'étiquetage énergétique qui a été modifié en 2021. Cette modification était nécessaire car la plupart des produits étaient déjà si économes en énergie qu'une nouvelle échelle a dû être adoptée.
     
    Je pense que de nombreuses possibilités suivront en matière de réparabilité, de maintenance et de performance des luminaires. Dans ce domaine, l'éco-conception SLR a donné davantage de directives sur la façon dont les produits en fin de vie doivent être démontés et triés pour s'assurer qu'ils puissent être correctement réutilisés et recyclés.

    Les nouvelles réglementations de l'Union Européenne ont créé un certain sentiment de turbulence. Mais remplacer l'éclairage conventionnel par des solutions hautement efficaces et durables profite à tout le monde à long terme, ce que les gens peuvent voir. Plus de LED signifie aussi plus d'économies, je pense donc que c'est une grande opportunité et une bonne chose que nous allions dans cette direction.

    L'éclairage n'est plus seulement une question de lumière mais une question de santé personnelle, de réduction des coûts et de préservation de l'environnement.”

    L'installation d'un système d'éclairage connecté est-elle facile ?

     

    Oui, c'est simple et très intuitif. Nous avons plusieurs solutions, mais la plupart de celles que nous proposons aujourd'hui sont sans fil. Cela facilite chaque étape de l'installation. Par exemple, lors de la rénovation d'un bâtiment ancien où aucun câble n'est accessible, vous n'avez pas besoin de pratiquer de grandes ouvertures dans l'ensemble du bâtiment. Nous proposons des luminaires dotés de capteurs sans fil intégrés qui peuvent être installés comme des luminaires classiques. Notre système Interact a été entièrement repensé en termes de facilité de mise en service. Notre application de mise en service vous guide pas à pas. En tant qu'installateur, il vous suffit d'installer les luminaires dans le plafond, de lancer l'application et de suivre les étapes une à une. C'est rapide et pratique et nous avons reçu des commentaires très positifs de la part des installateurs.

    Oficinas iluminadas con las luminarias Trueline de Philips.

    Vous avez évoqué l'éclairage « centré sur l'humain », pouvez-vous nous en dire plus ?


    L'éclairage joue également un grand rôle dans le bien-être des personnes et comporte de nombreux aspects. Il ne s'agit pas seulement du niveau d’éclairement, mais aussi du type de lumière que vous créez, comme la température de couleur, chaude ou froide. Il a été démontré que ces facteurs peuvent par exemple créer un environnement énergisant ou à l’inverse relaxant, ce que tout le secteur de l'éclairage a reconnu. Nous avons intégré différents paramètres de bien-être en rendant les niveaux d'éclairage et les températures de couleur entièrement réglables. De plus, nous proposons des luminaires dédiés avec un spectre cyan amélioré énergisant, car nous amplifions une partie du spectre qui stimule le corps. Des données issues de la recherche montrent un effet mesurable sur l'augmentation de la productivité.

    Quelles sont vos conclusions concernant le potentiel prometteur des éclairages LED ?


    Nous proposons toute une gamme de formations sur la Lighting Academy afin de permettre à chacun de rester informé des dernières tendances et réglementations. Je recommande vivement à tous les installateurs de les consulter en raison de la vitesse à laquelle ce secteur évolue. Je leur recommande également de se maintenir à jour via les certificats de la Lighting Academy.

    Enfin, si des installateurs ou des distributeurs planifient ou cherche des informations pour un projet, nous proposons plusieurs outils en ligne, notamment un outil de recherche de produit. C'est un outil très intuitif pour planifier et trouver ce dont vous avez besoin, ainsi que l'endroit où vous pouvez l'acheter. Il est très utile pour étudier les différentes options et choisir le bon éclairage.
    Encuentro con arquitectos en la Casa Batlló.

    Merci beaucoup pour toutes ces informations et pour vos conseils instructifs.

     
    Merci à vous.

    Para más información:

    Signify Communications Spain & Portugal

    Jordi Manrique

    Email: : jordi.manrique@signify.com

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el NewsroomX y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más blogs

    • Catálogo de Iluminación Profesional 2024

      septiembre 18, 2024

      Catálogo de Iluminación Profesional 2024

    • La sostenibilidad en Signify está en nuestro ADN

      agosto 30, 2023

      La sostenibilidad en Signify está en nuestro ADN

    • El compromiso con la sostenibilidad en Signify

      junio 24, 2022

      El compromiso con la sostenibilidad en Signify