Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Les solutions technologiques avancées sont nécessaires dès maintenant

     

    February 28, 2023

     

    2023 a commencé avec un grand nombre de difficultés pour les villes du monde entier. De nombreux pays font face à une série de crises : le changement climatique continue d’accélérer les systèmes économiques sont sous pression et les citoyens sont frappés par l'inflation et la montée en flèche de leurs factures d'énergie.

     

    Néanmoins, chaque année apporte également un regain d’optimisme et une nouvelle de nouvelles perspectives. Grâce aux technologies IoT, Les chercheurs ne cessent d’apporter des solutions permettant de répondre aux de répondre aux difficultés à court, moyen et long terme.

     

    Voici le top 5 des tendances durables en IoT de l’année 2023 :

    1. La LEDification de l’éclairage public

     

    Le remplacement de l'éclairage traditionnel par des LED n’est pas un nouveau concept et pourtant, cette source importante d’économies d’énergie est encore trop incomprise et souvent négligée. Si la plupart des personnes sont désormais conscientes des bénéfices que représente l’éclairage LED en termes d’économies d’énergie, au minimum 50 % plus efficace qu’un éclairage conventionnel, son potentiel reste pourtant inexploité.

     

    Pour commencer, l’éclairage LED connecté, associé à un logiciel de système de pilotage de l'éclairage, permet une augmentation des économies d'énergie jusqu'à 80 %. Les villes représentent 78% de la consommation énergétique mondiale, dont 40% qui proviennent de l’éclairage public. Si toutes les villes de l’Union Européenne adoptaient un éclairage connecté à haute efficacité énergétique, les collectivités économiseraient chaque année de quoi alimenter 55 millions de voitures électriques.

     

    Mais les économies d’énergie ne représentent qu’une part de l’édifice. En effet, la situation décrite ci-dessus permet de générer une économie de 65 milliards d’euros. Imaginez tout le bien que ces fonds apporteraient aux personnes les plus précaires.

     

    Ces chiffres sont exorbitants, et probablement impossibles à appréhender dans leur totalité. Toutefois, même en revoyant ces scénarios à la baisse, les bénéfices possibles sont trop évidents pour être ignorés.

    En adoptant la technologie LED sur l'ensemble du parc d'éclairage public d'une ville d'environ 200 000 habitants, il serait possible de limiter l'entrée dans l'atmosphère de quelque 18 000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de la quantité de carbone capturée par 850 000 arbres en un an."

     

    Jonathan Weinert

    IoT and connected lighting, Signify

     

    Le passage à un éclairage LED à haute efficacité énergétique est donc l’un des moyens les plus rapides et efficaces à déployer pour lutter contre le réchauffement climatique.

    2. De multiples possibilités de financement de projets d'infrastructure

    Le budget des collectivités est restreint. Qu'il s'agisse de la pression exercée par la relance postpandémique ou de l'impact mondial de la guerre en Ukraine, de nombreuses économies sont au point de rupture. Les élus municipaux ont beau avoir l'ambition de développer et d'améliorer leurs infrastructures, sans financement, ces projets ne sont pas réalisables.

     

    Heureusement, les gouvernements commencent à prendre des mesures. On assiste, lentement mais surement, à la mise en place de programmes d’aide au financement qui promettent de soutenir les projets d’infrastructure et d’accompagner les villes dans leurs objectifs de durabilité tout en améliorant la santé et le bien-être des citoyens.

     

    Prenons par exemple le Pacte Vert européen, qui prévoit d’octroyer trois milliards d’euros aux villes qui souhaitent optimiser l’efficacité énergétique de leurs bâtiments publics, améliorer la mobilité ou bien créer des emplois pour les générations futures. Aux Etats-Unis, "l’Inflation Reduction Act" (IRA) représente le plus gros investissement en faveur du climat et de l’énergie de l’histoire américaine, permettant de "combattre la crise climatique et faire avancer les réglementations environnementales". L’Asie n’est pas en reste avec le lancement d’un milliard de dollars par l’Asean, la Banque asiatique de développement (BAD) et d’autres sources de financements pour stimuler les investissements dans les infrastructures vertes en Asie du Sud-Est.

     

    Ainsi, à l’heure où les villes commencent à considérer les solutions de modernisation de leurs infrastructures, notamment les solutions IoT, pour combattre le changement climatique, le financement devient un obstacle en moins à surmonter.

    3. Des systèmes de recharges plus accessibles pour les véhicules électriques

    Le secteur des transports a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Cet objectif ambitieux est d'autant plus difficile à atteindre que 72 % des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports proviennent des voitures et des camions. Avec des milliards de véhicules qui roulent chaque jour, comment réduire radicalement ces émissions ? En optant pour l’électrique.

     

    L'adoption des véhicules électriques s'est accélérée ces dernières années, mais la rareté des bornes de recharge dans les villes et les villages constitue une sérieuse pierre d'achoppement. Les usagers accordent une grande importance à la commodité, et l'adoption des VE restera limitée tant que l'utilisation de ces derniers entraîne des difficultés de déplacement en comparaison des véhicules traditionnels à essence.

     

    Quelle est la place de la technologie IoT ? Pour commencer, les luminaires LED connectés sont conçus comme des équipements numériques que les villes pourront utiliser pour déployer des solutions connectées dans toute la municipalité, que ce soient des points de connexion au haut débit public ou des stations de recharge pour véhicules électriques incorporées directement dans les mâts d'éclairage. Les économies d'électricité réalisées grâce à l'éclairage public à LED et aux bâtiments connectés permettent de compenser la hausse de la facture électrique, de maintenir les coûts à leur minimum et d'éviter de recourir à des sources d'énergie supplémentaires.

    4. Bannissement de l’éclairage fluorescent conventionnel

    L’Union Européenne a voté l’interdiction de l’utilisation de l’éclairage fluorescent conventionnel. Cette mesure était attendue depuis longtemps puisqu’en plus d'être dépassées et inefficaces, les ampoules fluorescentes contiennent des substances nocives comme le phosphore et le mercure. Avec l'entrée en vigueur de la directive début 2023, le passage à un éclairage LED économe en énergie devrait s'accélérer plus rapidement encore que ces vingt dernières années.

     

    Il suffit parfois de ne plus avoir le choix pour prendre les bonnes décisions. En offrant trop de libertés et de multiples options, on complique le processus de décision. L'interdiction par l'Union européenne de l'éclairage fluorescent conventionnel a réduit le champs des possibles en incitant – ou plutôt en forçant - les décisionnaires à considérer l’éclairage LED comme la meilleure et surtout la seule option disponible sur le marché.

     

    La hausse attendue du recours à l'éclairage LED se traduit par une augmentation des opportunités pour les fournisseurs de solutions d'éclairage connecté et de technologies IoT, sachant que des milliers d'entreprises et de villes vont se lancer rapidement dans la course à la rénovation de leur éclairage.

    5. 2023 sera-t-elle (enfin) l’année de la Smart City ?

    Cela fait maintenant dix ans que nous annonçons l’avènement de la ville intelligente. 2023 sera-t-elle finalement l’année où les étoiles sont alignées pour l’explosion de la Smart City ?

     

    Les villes intelligentes ne sont pas uniquement focalisées sur le bien-être des citoyens. L’ensemble des nouveaux usages qu’elle propose permet également de faire évoluer les conditions sociales, environnementales et économiques au sein de la commune. Et à mesure que la population des villes augmente, les Smart Cities deviendront un atout essentiel dans notre recherche de solutions durables et offrant une meilleure qualité de vie.

     

    L’Internet des Objets et la technologie en faveur de la Smart City se développent à une vitesse vertigineuse mais comme souvent, la législation et les règlementations peinent à suivre. En effet, ce n’est que récemment que les normes, bonnes pratiques et initiatives ont commencé à murir à l’échelle du secteur. Ainsi, outre l'augmentation générale de l'expérience et de l'expertise, il devrait être désormais plus facile de déterminer ce qu'est une ville intelligente et, surtout, ce qu'elle n'est pas.

     

    La combinaison de la technologie de l'intelligence artificielle et de l'infrastructure de l'IdO – l'IaoT- devrait également encore accélérer les choses. Pour le moment, l’infrastructure IoT nécessite un certain niveau de surveillance et de gestion humaine. Imaginons l’efficacité avec laquelle nos villes fonctionneraient si l’intelligence artificielle était aux commandes. Les experts de la Smart City anticipent d’ores et déjà l’émergence de solutions IaoT pour réguler les consommations d’énergie mais aussi optimiser de nombreux autres services municipaux tels que, par exemple, la gestion du trafic, des services publics ou encore la collecte des déchets.

     

    Découvrez-en davantage sur le passage à la LED et ses bénéfices, ici

    About the author:

    Jonathan Weinert

    Jonathan Weinert

    IoT and connected lighting, Signify

    For further information, please contact:

    Signify Global Media relations - Professional Lighting
    Claire Phillips

    Tel: +44 7956 489081

    Email: claire.phillips@signify.com

    For commercial enquiries:

    About Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is the world leader in lighting for professionals, consumers and the Internet of Things. Our Philips products, Interact systems and data-enabled services, deliver business value and transform life in homes, buildings and public spaces. In 2023, we had sales of EUR 6.7 billion, approximately 32,000 employees and a presence in over 70 countries. We unlock the extraordinary potential of light for brighter lives and a better world. We have been in the Dow Jones Sustainability World Index since our IPO for seven consecutive years and have achieved the EcoVadis Platinum rating for four consecutive years, placing Signify in the top one percent of companies assessed. News from Signify can be found in the Newsroom, on X, LinkedIn and Instagram. Information for investors is located on the Investor Relations page.

    Meydan Bridge

    More blogs

    • Unlocking performance through lighting innovations

      December 17, 2024

      Unlocking performance through lighting innovations

    • Light at night that enhances our surroundings

      March 12, 2025

      Light at night that enhances our surroundings

    • Transforming Dubai’s iconic buildings with connected lighting from Signify

      December 17, 2024

      Transforming Dubai’s iconic buildings with connected lighting from Signify