12 mai 2022
L'éclairage connecté peut-il contribuer à résoudre la crise énergétique ?
Les prix de l'énergie ont atteint des sommets. Le gaz naturel et le pétrole brut coûtent actuellement bien plus du double de ce qu'ils coûtaient il y a un an, et certains pays enregistrent les prix de l'énergie les plus élevés de l'Histoire. Ces hausses ont des conséquences indésirables : inflation, ralentissement des dépenses de consommation et détresse sociale durant les mois d'hiver, au moment où les entreprises et les particuliers doivent faire face à des dépenses supplémentaires en matière de chauffage.
Les entreprises, les gouvernements et les consommateurs peuvent toutefois dès aujourd'hui prendre des mesures pour atténuer la crise énergétique actuelle et à venir. Le moyen le plus simple et le plus rapide d'y parvenir est d'adopter la technologie d'éclairage LED connecté - un éclairage à LED de nouvelle génération associé à l'Internet des objets (IoT).
Le terme générique de "ville intelligente" ou "Smart City" couvre un large éventail de services et d'applications, du stationnement intelligent aux services d'urgence intégrés, en passant par l'accès public à haut débit à l'échelle de la ville, la réparation des rues et les applications de gestion du trafic par le public. L'éclairage public LED connecté est l'un des services les plus faciles à déployer dans une ville, et l'un des plus efficaces immédiatement en termes de réduction de la consommation d'énergie et des émissions de carbone d'une ville. En créant un système compatible avec l'IoT dans toute la ville, l'éclairage public connecté peut également servir de point central pour la mise en place progressive d'une infrastructure complète pour la ville intelligente.
La réduction radicale de la consommation d'énergie de l'éclairage public peut elle-même faire progresser rapidement une ville sur la voie de la durabilité et de l'équité sociale. Les économies réalisées grâce à la modernisation de l'éclairage public par des LED peuvent être réaffectées à d'autres programmes visant à simplifier la vie des citoyens et à la renforcer sur le plan économique. L'énergie économisée par un éclairage public hautement efficace peut être réutilisée pour alimenter un réseau de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques sans peser davantage sur le réseau de distribution électrique. Et la ville peut profiter de ces avantages tout en offrant un éclairage nocturne de meilleure qualité et plus fiable, renforçant ainsi la sécurité et la qualité de vie des habitants.
En intérieur, les systèmes d'éclairage LED connectés dotés de capteurs peuvent rendre les bâtiments, qui génèrent 40 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, beaucoup plus efficaces sur le plan énergétique.
Les détecteurs de présence associés à un système d'éclairage connecté peuvent, de manière autonome, réduire l'éclairage des pièces et autres espaces lorsqu'ils sont inoccupés et le rallumer en présence de personnes, offrant ainsi un niveau de contrôle inédit sur la consommation d'électricité : finis les régimes d'éclairage à l'ancienne où la lumière était soit totalement allumée, soit totalement éteinte, et où les espaces vides étaient éclairés en permanence ou pendant une durée déterminée.
Tout comme pour la ville intelligente, les systèmes d'éclairage connectés pour les bâtiments peuvent servir de base à la création d'un environnement intelligent. C'est un point de départ cohérent, dans la mesure où l'éclairage doit être installé partout dans un bâtiment, indépendamment de tout autre service ou équipement. Les systèmes d'éclairage connectés qui utilisent des architectures et des protocoles de mise en réseau standard (tels qu'Ethernet) peuvent s'intégrer à d'autres systèmes dans un bâtiment pour créer des synergies qui apportent de la valeur ajoutée.
Intégrée par exemple aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation d'un bâtiment, une solution d'éclairage connectée peut assurer le suivi des données internes et externes, et permettre l'ouverture des stores pour laisser entrer la lumière directe du soleil dans le bâtiment tout en diminuant le chauffage, ou procéder à l'ouverture des fenêtres pour laisser entrer l'air frais tout en réduisant la climatisation. A large échelle, ces solutions peuvent réduire considérablement les coûts énergétiques et la consommation d'énergie.
Les gestionnaires de biens immobiliers peuvent utiliser différents types de données de capteurs pour rendre les opérations plus durables. Un système d'éclairage connecté qui intègre des détecteurs de présence peut recueillir des données sur les taux de fréquentation et les habitudes dans un lieu éclairé sur une période déterminée. Ils pourront exploiter ces données pour mener des actions d'optimisation de l'espace. Si un espace réduit est nécessaire parce que des zones d'un étage ou même des étages entiers sont sous-utilisés, ces zones pourront être moins chauffées, refroidies et éclairées, voire être louées ou vendues pour limiter leur empreinte environnementale. Toutes ces initiatives offrent la possibilité de réduire les coûts, d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions.
Si les solutions d'éclairage intelligent à grande échelle sont plus susceptibles d'être déployées dans les bureaux ou les industries, elles existent également pour le secteur du résidentiel, où elles permettront de réaliser des gains d'efficacité similaires. Le simple fait de passer à la LED pour éclairer un logement permet de réduire immédiatement la consommation d'énergie, et a donc un impact positif sur les budgets de consommation. Grâce aux LED connectées, les habitations peuvent bénéficier d'un grand nombre des avantages dont bénéficient les entreprises et les municipalités - par exemple, gradation intelligente, détection de présence, notifications automatiques, surveillance et maintenance du système à distance, et intégration avec d'autres systèmes tels que le chauffage, la ventilation et la climatisation. Les immeubles d'habitation intelligents et les maisons individuelles intelligentes qui utilisent la technologie connectée à des fins écologiques participeront toujours plus à la réponse mondiale aux changements climatiques.
L'éclairage intelligent promet d'importants avantages à long terme, en réduisant potentiellement l'empreinte carbone mondiale de plus de 553 millions de tonnes par an, mais il peut également apporter de nombreux avantages à court terme. L'éclairage intelligent peut être installé rapidement, sur la base d'un service qui ne nécessite aucun investissement en capital et un minimum de perturbations. Le fournisseur d'éclairage reste propriétaire du matériel d'éclairage et se charge de toute la maintenance et des mises à niveau ; le client n'a qu'à payer des frais de service et à bénéficier des économies qui commencent à lui profiter immédiatement. Les économies d'énergie et de coûts sont réalisées instantanément grâce à l'efficacité énergétique des luminaires à LED eux-mêmes. La consommation d'énergie sera encore réduite au fur et à mesure que les applications d'éclairage basées sur les données seront mises en ligne, avec de nombreux avantages supplémentaires à long terme pour les propriétaires, les gestionnaires et les utilisateurs des espaces.
La crise énergétique actuelle devrait se poursuivre jusqu'en 2022, voire tout au long de l'année civile. Les systèmes d'éclairage intelligents offrent un moyen d'atténuer ses effets dès maintenant tout en soutenant des pratiques durables à long terme, au bénéfice des entreprises, des villes, des personnes et de la planète elle-même.
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2021, nous comptons environ 37 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus brillantes et un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020, nous figurons dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse depuis quatre années consécutives et nous avons été nommés Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Vous trouverez des actualités de Signify sur notre Newsroom, Twitter, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs sont disponibles sur la page des relations avec les investisseurs.