Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Des bâtiments plus propres pour les Hommes et la planète

     

    12 mai 2022

    Comment rendre un bâtiment aussi propre que possible pour ses occupants ?

     

    En grande partie grâce à la lumière. Depuis toujours, nous savons que la lumière favorise notre bien-être. Les plus anciens rituels de l'humanité, dont certains persistent encore aujourd'hui sous une forme ou une autre, avaient pour but de faire réapparaître le soleil au cœur de l'hiver le plus sombre.

     

    Plus récemment, l'éclairage LED connecté a, à bien des égards, rivalisé avec le soleil lorsqu'il s'agit de promouvoir le bien-être des Hommes, particulièrement en intérieur. Il constitue assurément un avancement décisif au regard des possibilités offertes par l'éclairage conventionnel. 

     

    Considérons par exemple les possibilités offertes par un système d'éclairage intelligent en termes de confort visuel. Les utilisateurs ont la possibilité de contrôler le niveau d'intensité des luminaires à certaines heures de la journée et au gré de la lumière du jour, notamment en intensifiant l'éclairage à la tombée de la nuit par une courte journée d'hiver. En automatisant cette opération, le phénomène devient quasiment inaperçu aux yeux des occupants du bâtiment : les utilisateurs sont tout simplement heureux de constater que leur environnement de travail est convivial et stimulant, si tant est qu'ils en soient conscients. 

     

    Plus concrètement, les usagers sont libres de personnaliser leur éclairage en choisissant des ambiances prédéfinies, adaptées à diverses activités. Ils peuvent utiliser les systèmes d'éclairage intelligents pour soutenir les rythmes circadiens des occupants, en amplifiant les niveaux de luminosité dans les bureaux le matin pour accroître la concentration, et en les abaissant en fin de journée pour favoriser la détente, essentielle pour la santé de chacun. 

     

    De plus, ces solutions d'éclairage intelligentes atténuent le scintillement, les effets stroboscopiques et l'éblouissement, et assurent une visibilité optimale des couleurs et de la composition spectrale. Aussi discrets soient-ils, ces avantages permettent aux gens de se sentir plus sereins. Au bout du compte, le plus efficace des systèmes d'éclairage, est celui que personne ne remarque. 

     

    Équipés de capteurs appropriés, ces systèmes d'éclairage intelligents peuvent suivre les schémas d'occupation et de fréquentation d'un bâtiment, et identifier les espaces très fréquentés qui nécessitent un nettoyage plus rigoureux - une préoccupation particulièrement critique dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19. Les entreprises sont également en mesure de recommander à leurs employés, en temps réel, les étages ou les zones d'un bâtiment qu'ils doivent utiliser, en fonction de la capacité des espaces de travail et des niveaux d'occupation. Les systèmes intelligents sont également à même de prédire la tendance en matière d'occupation des espaces au fil du temps. Munis d'un système de géolocalisation en intérieur, les employés ont la possibilité de rechercher et de réserver des espaces de travail et de réunion via une application, et de se déplacer en empruntant les zones les moins fréquentées.

    Les capteurs intégrés aux systèmes d'éclairage intelligents peuvent recueillir des données relatives aux conditions intérieures, notamment la température, l'humidité, le bruit et la qualité de l'air. Grâce à ces données, les responsables sont en mesure d'optimiser ces conditions pour améliorer la santé et le bien-être.”

    Un environnement optimisé et une installation germicide

     

    Les capteurs intégrés aux systèmes d'éclairage intelligents peuvent recueillir des données relatives aux conditions intérieures, notamment la température, l'humidité, le bruit et la qualité de l'air. Grâce à ces données, les gestionnaires peuvent optimiser les conditions pour la santé et le bien-être. Ou bien ils peuvent programmer le système pour qu'il le fasse à leur place : dans un bâtiment intelligent, un système d'éclairage peut être relié au système de chauffage, de ventilation et de climatisation, qui réagit en temps réel aux données qu'il reçoit, ou encore à un système de ventilation, qui ouvre les fenêtres pour laisser entrer l'air frais.

     

    Vient ensuite la lumière UV-C. Ce type de lumière, produite par des lampes et des luminaires spécifiques, est incroyablement puissant pour la désinfection de l'air et des surfaces. À l'heure où les gestionnaires de bâtiments sont appelés à protéger les populations contre les virus dangereux, ces équipements constituent une véritable révolution.

    bâtiment du futur

    Ce qui est bénéfique aux occupants, l'est aussi pour la planète

     

    L'éclairage est un élément clé pour des bâtiments sains et contribue à la santé des personnes et de la planète.

     

    Les technologies ingénieuses qui favorisent notre confort ont bien trop souvent des conséquences néfastes sur l'environnement. Des bâtiments intelligents, équipés d'un éclairage connecté, garantissent quant à eux le respect de l'environnement.

     

    Si les sources d’éclairage LED font d’ores et déjà la différence, les systèmes de commande intelligents, équipés de capteur, permettent d’apporter de nouveaux usages et bénéfices au sein du bâtiment. Un tel système permet à titre d’exemple de réduire la consommation liée à la climatisation en ajustant cette dernière dès lors qu’une fenêtre est ouverte et que de l’air frais pénètre dans les locaux. Ce système permet à la fois de faire profiter les occupants d’un air extérieur riche en oxygène, tout en faisant un pas important vers la voie de la durabilité.

     

    Les exemples sont multiples. Lors d’un fort ensoleillement, le système réduit l’éclairage électrique et actionne l’ouverture des fenêtres. Les capteurs de mouvement permettent quant à eux de réduire l’éclairage et le chauffage dans une zone inoccupée. Enfin, des luminaires, équipés de capteurs, permettent aux gestionnaires des bâtiments d’anticiper une opération de maintenance.

    Les bâtiments intelligents apportent une réelle tranquillité d’esprit et sont bénéfiques pour notre santé et l’avenir de notre planète.”

    Selon un rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement, "les bâtiments et la construction représentent ensemble 36 % de la consommation finale d'énergie dans le monde et 39 % des émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées à l'énergie lorsque la production d'électricité en amont est incluse." Ils représentent 40 % du budget énergétique total de l'Union européenne.

     

    Si ces chiffres semblent décourageants, il faut voir le bon côté des choses : en rénovant le parc immobilier existant à des fins de durabilité, il est possible de réaliser de nombreuses économies et de récolter de nombreux bénéfices simples et rapides. Le bâtiment durable est un excellent vecteur pour les entreprises et les gouvernements qui s'attaquent aux problèmes environnementaux actuels. Cerise sur le gâteau, les occupants pourront en profiter également.

    Pour en savoir plus sur la façon sur la rénovation de l'éclairage des bâtiments, cliquez ici.

    A propos de l'auteur:

    Jonathan Weinert

    Jonathan Weinert

    IoT et éclairage connecté, Signify

    Pour plus d’informations, contactez:

    Signify Integrated Communications
    Email: contact.france@signify.com

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2021, nous comptons environ 37 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus brillantes et un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020, nous figurons dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse depuis quatre années consécutives et nous avons été nommés Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Vous trouverez des actualités de Signify sur notre Newsroom, Twitter, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs sont disponibles sur la page des relations avec les investisseurs.

    Meydan Bridge

    Plus d’articles

    • La durabilité fait partie intégrante de la culture d'entreprise

      juillet 18, 2023

      La durabilité fait partie intégrante de la culture d'entreprise

    • Eclairez mieux, consommez moins

      janvier 11, 2021

      Eclairez mieux, consommez moins

    • Eclairage LED : une solution nécessaire pour répondre aux enjeux climatiques

      mai 12, 2023

      Eclairage LED : une solution nécessaire pour répondre aux enjeux climatiques