12 mai 2023
12 mai 2023
Aujourd’hui, le monde fait face à ce que nous pouvons appeler un trilemme avec les crises économique, énergétique et climatique. Les économies sont confrontées à de multiples enjeux, les entreprises affrontent une forte augmentation des coûts et perturbation de la chaîne d’approvisionnement, et les consommateurs essayent tant bien que mal de surmonter l’inflation et la hausse des factures d’énergie.
Bien que l’intensité de ces crises varie selon les pays, le monde entier est affecté et des mesures de prévention doivent être prises urgemment. La consommation énergétique ne cesse de croître drastiquement, des actions doivent être mise en place dès maintenant pour atténuer les effets. Dans de nombreux pays, le réseau est à pleine capacité ou presque. En Europe, 25 % de l’électricité est produite à partir du gaz, une situation précaire compte tenu des incertitudes causées par les politiques et conflits de l’Est.
Harry Verhaar
Head of Public & Government Affairs, Signify
Cela signifie qu’il faut redoubler d’efforts en matière de solutions énergétiques, rétrofits, renouvelables et naturelles, électriques et de systèmes intelligents capables de produire plus avec moins.
Les initiatives prises en matière d’efficacité énergétique jouent un rôle majeur à court et long termes. A court terme, les solutions et systèmes à efficacité énergétique, tel que le rétrofit, peuvent aider les municipalités, entreprises et consommateurs à réduire, efficacement et rapidement, leur consommation d’énergie. Sur le long terme, certaines initiatives permettront de mettre en place les infrastructures connectées nécessaires pour atteindre les objectifs de neutralité carbone.
L'accélération du passage à l’éclairage LED connecté peut justement permettre de doubler nos efforts et impacts. Signify a appelé de nombreuses fois au passage à l’action dans le passé, et même s’il était impératif d’agir hier, il l’est d’autant plus aujourd‘hui.
L’accélération du passage à la LED
L’éclairage représente 13 % de la consommation électrique mondiale. En passant à l’éclairage LED à haut rendement énergétique, la consommation mondiale pourrait être réduite à 8 % en 2030, même si le nombre de points lumineux ne cesse d’augmenter. C’est une solution rapide et évolutive qui ne nécessite pas d’intervention importante et qui peut facilement intégrer des systèmes plus complexes lors des rénovations. Encore deux tiers de l’éclairage professionnel mondial est conventionnel, le potentiel d’économies d’énergie grâce au passage à la LED est énorme.
L'éclairage LED réduit la consommation énergétique de manière significative par rapport aux solutions conventionnelles - à plus de 50 % dans la plupart des cas. Quand il est connecté, correctement appareillé et contrôlé, un système d’éclairage LED peut réduire la consommation d’énergie jusqu’à 80 %, des résultats fulgurants. En plus de renforcer l’efficacité, l’éclairage LED connecté à un réseau avec des commandes et capteurs intelligents, forme les bases d’un bâtiment et d’une ville intelligents et numériques, et qui proposent un large portefeuille de fonctionnalités.
Si les entreprises et villes rénovent tout leurs points lumineux conventionnels pour de la LED ou LED connectée, les économies d’énergie mondiales peuvent atteindre plus de 1,132 TWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 494 millions d’habitants. Cette rénovation permettrait d’économiser un total de 177 milliards d’euros par an en coûts d’électricité tout en éliminant plus de 553 millions de tonnes de CO2 de l’atmosphère. Cela équivaut à la quantité de carbone que pourraient séquestrer 25 milliards d’arbres par an.
Les résultats peuvent être significatifs même à l’échelle locale. Par exemple, pour une ville européenne moyenne d’environ 200 000 habitants, rénover tout l’éclairage conventionnel par la LED permettrait d’économiser plus de 78 000 MWh, soit plus de 26 millions d’euros et 18 000 tCO2 par an.
Encourager les consommateurs
Les individus ont également un rôle important à jouer. Il y a de nombreux points lumineux résidentiels et les remplacer par des LED aurait un impact significatif sur la consommation électrique ainsi que sur les émissions de carbones, et rendrait les habitations plus économes en énergie.
Heureusement, beaucoup de consommateurs ont commencés à rénover : 55 % de l’éclairage résidentiel est déjà passé à la LED. Convertir, en Europe seulement, les 45 % restants permettrait d’économiser plus de 34 TWh par an – soit la consommation annuelle de 9,4 millions d’habitants ou bien l’électricité nécessaire pour alimenter plus de 10 millions de véhicules électriques. Les économies annuelles pourraient atteindre 11 millions d’euros.
Le remplacement de seulement sept points lumineux résidentiels par des LED permettrait d’économiser autant d’énergie et de coûts qu’une baisse de température intérieure de 2°C pendant la période la plus froide de l’année. Bien sûr, les habitants peuvent le faire et doubler ainsi leurs économies d’énergie sans pour autant sacrifier leur confort ou bien compromettre leur qualité de vie. Le passage à la LED permettrait aux foyers d’économiser environ £250 par an, en Angleterre, et ainsi soulager des millions d’habitants en situation de précarité énergétique causée par la flambée des prix de l’énergie.
Eclairez mieux est crucial
Certains pensent que le moyen le plus opportun pour économiser l’énergie est l’extinction totale de l’éclairage. C’est un bon exemple d’une soi-disant solution de remplacement, finalement plus problématique que le problème à résoudre.
La lumière est un élément essentiel à la vie – tout comme la nourriture, l’eau, l’air et un toit. La lumière permet de se sentir en sécurité, confortable, heureux et tout ce qui touche au bien-être. Les rues ont besoin d’éclairage nocturne pour plus de sécurité – en effet, les études démontrent que bien éclairer la nuit peut réduire la criminalité jusqu’à 21 % et diminuer les accidents de la route d’environ 30 %. Les écoles ont besoin d’un éclairage de qualité pour que les élèves étudient efficacement. Les hôpitaux en ont également besoin pour le traitement et rétablissement des patients. Les bâtiments publiques et commerciaux ont besoin de lumière pour que leurs employés soient productifs et confortables sur leur lieu de travail. Les logements ont besoin de lumière pour que les individus se réunissent et se détendent dans un environnement relaxant.
L’extinction n’est pas une réponse. La LED à haute efficacité énergétique, correctement gérée et mise en place au bon moment au bon endroit, l’est.
L’éclairage LED avec les bonnes commandes peut accroitre le potentiel d’économies d’énergie de l’éclairage connecté avec notamment les automatisations, les gradations et tous les comportements lumineux qui permettent d’éclairer uniquement là où il faut quand il le faut.
Ce n’est que le début pour un enjeu aussi important. Depuis des décennies Signify s'appuie sur sa connaissance de l'éclairage pour améliorer la santé et le bien-être des personnes en exploitant les avantages visuels, biologiques et émotionnels de la lumière. Nous développons des optiques et recettes destinées à aider les personnes à mieux voir, sentir et fonctionner.
Agissons maintenant
Rénover massivement tout l’éclairage conventionnel par de la LED ou LED connectée peut sembler décourageant. Mais si nous n’agissons pas maintenant, nous en paierons fortement les conséquences à l’avenir – une fois maintenant, alors que nous payons des prix élevés pour un éclairage conventionnel inefficace sur le plan énergétique, et une fois plus tard, lorsque nous devrons remplacer notre éclairage.
L'accélération du passage à la LED connectée à haute efficacité énergétique est un moyen simple mais significatif pour parvenir à réduire la consommation et atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique à l’échelle mondiale.
Chez Signify, le développement durable est au cœur de notre stratégie. Nous avons atteint la neutralité carbone sur l’ensemble de nos opérations en septembre 2020 et nous continuons à nous impliquer dans tout autres engagements durables. A travers notre mouvement Green Switch ou encore le programme Brighten America aux Etats-Unis, nous partageons notre expertise et expérience pour aider les autres à atteindre eux aussi leurs ambitions.
En tant que leader de l’éclairage, notre rôle n’est pas seulement d’agir de manière responsable, mais également d’accompagner les villes, entreprises et citoyens dans le contexte actuel des crises énergétique et économique et les alerter des impacts négatifs sur le changement climatique.
L’efficacité énergétique est le ticket gagnant de la loterie pour le climat. Agissons maintenant, pour l’économie, pour le climat et pour les habitants qui dépendent de vous.
Passez à l’action dès aujourd’hui. Découvrez comment prendre part au Green Switch
Écoutez nos podcasts juste ici.
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2021, nous comptons environ 37 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus brillantes et un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020, nous figurons dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse depuis quatre années consécutives et nous avons été nommés Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Vous trouverez des actualités de Signify sur notre Newsroom, Twitter, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs sont disponibles sur la page des relations avec les investisseurs.