12 mai 2022
L'UE pourrait bénéficier de technologies d'éclairage propres et efficaces comme le solaire
Selon l'entreprise d'éclairage Signify, les technologies solaires présentent une opportunité unique pour les plans de relance de l'Union européenne.
En réponse aux retombées économiques de la crise de la Covid-19, l'Union propose un plan de relance majeur pour le continent, qui met l'accent sur l'adaptation à l'ère numérique et l'investissement dans des technologies plus propres et plus résilientes pour l'avenir.
Signify, précédemment Philips Lighting, soutient que l'Europe pourrait directement adopter des solutions comme l'énergie solaire dans le cadre du Green Deal, que la présidente de la Commission européenne, Ursula van der Leyen, a comparé au "pas de l'homme sur la lune pour l'Europe".
Selon Allied Market Research, le marché mondial de l'énergie solaire était de 52,5 milliards de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 223,3 milliards de dollars américains d'ici 2026, ce qui accélère considérablement l'ampleur des énergies renouvelables. L'un des segments de la technologie solaire qui connaît la plus forte croissance est l'éclairage public.
"La technologie de l'éclairage public solaire a progressé à pas de géant ces dernières années et s'inscrit pleinement dans le cadre de l'initiative de la Commission en faveur des technologies propres. Quinze lampadaires seulement permettent d'économiser suffisamment d'électricité pour alimenter une maison pendant un an", a déclaré Harry Verhaar, responsable mondial des affaires gouvernementales et publiques chez Signify. "Et comme il s'agit d'une technologie digitale, elle peut être connectée à des capteurs et être contrôlée à distance, ce qui permet aux municipalités avant-gardistes de passer à l'énergie solaire et de profiter des avantages de l'ère numérique."
L'entreprise plaide spécifiquement pour une large adoption de l'éclairage public à énergie solaire et hybride dans les États membres de l'UE, ce qui, selon elle, "ouvrira la voie à une réduction des émissions et éliminera le besoin de centrales électriques supplémentaires", en particulier dans les zones plus reculées où l'infrastructure existante est minimale.
Au total, 28 luminaires autonomes Philips SunStay ont été utilisés. Ils combinent un panneau solaire, une LED, un régulateur de charge et une batterie dans un même boîtier. Un capteur de mouvement infrarouge détecte les activités et modifie la luminosité en conséquence, ce qui augmente l'efficacité énergétique et réduit la pollution lumineuse.
"Comme nous bénéficions de nombreuses heures d'ensoleillement tout au long de l'année, il s'agit d'une solution très efficace et fonctionnelle pour les zones de notre île qui ne sont pas reliées au réseau électrique", a déclaré Fotis Mangos, maire de Leipsoi, ajoutant que "les lumières ont un design si esthétique qu'elles s'intègrent parfaitement au paysage naturel de notre île".
Le réseau électrique ne suit pas toujours le tracé des rues de l'île et l'installation de Philips SunStay a permis d'éclairer les routes et les chemins de manière discrète et écologique, sans avoir à creuser de tranchées pour le passage des câbles électriques.
" L'éclairage solaire est un élément clé de notre engagement en faveur de la durabilité et de l'action climatique, puisque nous visons à aider les gens à passer à des technologies plus propres ", a déclaré le responsable national de Signify pour la Grèce, Polydefkis Loukopoulos.
"L'expansion de l'éclairage solaire dans de nouvelles régions de Grèce, renforce notre vision de fournir aux communautés locales la sécurité qui résulte d'un éclairage solaire de haute qualité", a-t-il ajouté.
L'entreprise fait également observer que l'éclairage solaire, si l'on considère les technologies hybrides, est désormais une solution envisageable dans les régions où l'ensoleillement n'est que saisonnier, ce qui permet aux latitudes plus élevées d'accéder à ses avantages. Cette technologie élargit le marché de l'énergie solaire. Le solaire n'est plus réservé aux pays ensoleillés, le solaire hybride étend la portée de cette technologie à environ 6,5 milliards de personnes dans le monde.
L'éclairage public solaire hybride tire le meilleur parti des deux mondes. Il utilise la lumière du soleil pour charger ses batteries et, par temps nuageux, il passe en douceur à l'électricité du réseau. Il s'agit d'un moyen très efficace d'éclairer les rues, les routes et les parcs et d'augmenter le pourcentage d'énergies renouvelables utilisées. Il contribue également à équilibrer les charges électriques. Par exemple, l'énergie de la batterie peut être utilisée pendant les heures de pointe, de façon à réduire le nombre de centrales électriques requises", a déclaré Antonio Espada, responsable du segment public, Europe, pour Signify.
"Les lampadaires solaires et solaires hybrides sont particulièrement bien adaptés aux pays où les coupures de courant sont fréquentes. Ils peuvent contribuer à dissuader la criminalité et à rendre les communautés plus sûres et plus résilientes", a ajouté M. Verhaar.
En fin de compte, la société considère l'éclairage solaire comme une solution accessible, efficace et à l'épreuve du temps pour le développement communautaire, qui pourrait grandement contribuer au redressement de l'Europe.
Signify Integrated Communications
Email: contact.france@signify.com
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2021, nous comptons environ 37 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus brillantes et un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020, nous figurons dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse depuis quatre années consécutives et nous avons été nommés Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Vous trouverez des actualités de Signify sur notre Newsroom, Twitter, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs sont disponibles sur la page des relations avec les investisseurs.