Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Plonger les villes dans l’obscurité ne sera jamais une solution

     

    July 4, 2023

     

    Pourquoi l’extinction de l’éclairage ne peut être une alternative viable dans le combat contre la crise énergétique ?

     

    Dans les villes européennes, les nuits d’hiver sont plongées dans le noir. L’explosion du coût de la vie, l’instabilité des marchés de l’énergie et la nécessité urgente d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone, ont incités les municipalités à trouver des solutions à court termes : extinction de l’éclairage public et restriction des illuminations des monuments publics et des commerces. A Berlin, 200 bâtiments et monuments historiques ne sont plus illuminés la nuit. A Paris, l’éclairage de la tour Eiffel, du Louvre et du Petit Palais est éteint une fois les touristes partis. Ces initiatives ont pour objectif d’économiser des coûts et montrer aux citoyens qu’ils ont, eux aussi, un rôle à jouer dans la réduction de notre dépendance actuelle au gaz russe et aux combustibles fossiles, sur le long terme.

     

    Il est urgent de passer à l’action. L’Europe répond à 25% de ses besoins en énergie par l’importation de Russie, ce qui n’est plus une solution politique viable, ni durable. En 2021 seulement, l’Union Européenne importait 155 milliards de mètres cube de gaz russe, soit 45% de ses importations totales. Ces dix dernières années, l’UE a importé environ un milliard d’euro de combustibles fossiles par jour. A l’échelle mondiale, nous ne pouvons plus continuer à utiliser les énergies fossiles de la sorte si nous souhaitons stabiliser le réchauffement à 1,5°C.

     

    L'opportunité d’économie d’énergie

     

    Alors que la transition énergétique se poursuit, les efforts en vue de réduire notre consommation doivent devenir une priorité. Cependant, affirmer que le meilleur moyen d'y parvenir est de couper l'éclairage public est un point de vue à revoir.

    L’éclairage est l’un des leviers sur lequel il est possible de réaliser d’importantes économies d’énergie à faibles coûts facilement, sans porter atteinte à la sécurité, ni à la qualité d’éclairage des espaces urbains."

    L’éclairage LED à haute efficacité énergétique est rentable, accessible, avec une durée de vie plus longue et un faible impact environnemental, contrairement au conventionnel. Dans la plupart des cas, la solution « plug and play » permet de moderniser les équipements existants et d'éviter des coûts initiaux importants. De plus, 35% des installateurs électriques dans le monde utilisent encore des technologies conventionnelles dépassées. En Europe, cela concerne plus de 50% des installateurs. Les ménages n’ont pas besoin de suivre le schéma du secteur public, car ce sont ces derniers et les entreprises qui affichent le plus de retard par rapport aux consommateurs dans la transition vers les LED.

     

    Une ville de 100 000 habitants peut réduire de moitié la consommation énergétique de son éclairage public en éteignant les luminaires quelques heures pendant la nuit. Mais il est possible d’obtenir de meilleurs résultats en rénovant l’éclairage conventionnel par la LED. Lorsque vous ajoutez des fonctionnalités d’éclairage intelligentes telles que la détection de présence, la programmation et la gestion à distance, le potentiel d’économies pourrait être au-delà de 92 %. C’est étonnamment plus efficace que d’éteindre les luminaires et permet en outre dans le même temps d’améliorer la qualité de vie des riverains, grâce à des fonctionnalités qui s’améliorent de jour en jour.

     

    En rénovant seulement 20 % des points lumineux conventionnels européens par la LED au niveau des installations publiques telles que les écoles, les bâtiments municipaux et les rues, il est possible de réaliser une économie annuelle d’environ 9,7 TWh, ce qui équivaut à la consommation annuelle d’électricité de 2,7 millions de ménages. Au-delà des économies générées, il y a d’autres avantages significatifs tel que le potentiel de réduction de 30 % des accidents de la route et de 21 % la criminalité dans les rues.

    Eclairons mieux consommons moins FR-1

    Des solutions plus intelligentes
     

    Grâce à l’éclairage LED connecté, les municipalités réalisent des économies d’énergie, optimisent leurs émissions et perçoivent des avantages supplémentaires tels que la lutte contre la pollution lumineuse, sans endommager la qualité de vie des habitants. Les espaces urbains paraissent plus sécurisés et accueillants. Lorsque l’éclairage public est connecté, les possibilités d’évolution s'étendent bien au-delà de l'éclairage. Les mâts équipés de capteurs intégrés peuvent détecter les interférences sonores pour repérer les accidents automobiles ou attaques terroristes, alerter les services d'urgence et ajuster l'éclairage sur les lieux pour faciliter les interventions. De plus, grâce à l’infrastructure de l’éclairage connecté, il est possible de collecter les données sur la qualité de l’air et le taux de pollution.

     

    Bien sûr, ces projets publics peuvent être difficile à réaliser lorsque les moyens financiers sont restreints. Le secteur financier exige lui aussi une plus grande innovation. Par exemple, les modèles de produit en tant que service ou de propriété partagée peuvent contribuer à réduire l'investissement en capital et à relancer des projets entravés par la lenteur des finances publiques.

     

    L'efficacité énergétique joue un rôle essentiel dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribue à un futur plus durable pour notre planète. Si les villes montrent l’exemple, elles doivent recourir à des solutions à la fois accessibles et efficaces, que ce soit en termes d’éclairage, de rénovation énergétique des bâtiments publics et d’électrification des parcs municipaux.

     

    Quand il s’agit d’alerter les citoyens sur les sacrifices à faire pour réduire sa consommation d’énergie, nous risquons d'alimenter un sentiment d’animosité et des résistances qui ralentissent notre progression vers nos objectifs globaux. A contrario, en accélérant l’adoption des solutions abondantes et viables à portée de main, nous pouvons démontrer que ces mesures font partie intégrante de notre progression vers un chemin plus durable, intelligent et confortable.

     

    Découvrez comment rejoindre le Green Switch et les bénéfices que cela apporte à votre ville, vos citoyens et notre planète.

    About the author:

    Harry Verhaar

    Harry Verhaar

    Head of Public & Government Affairs, Signify

    For commercial enquiries:

    About Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is the world leader in lighting for professionals, consumers and the Internet of Things. Our Philips products, Interact systems and data-enabled services, deliver business value and transform life in homes, buildings and public spaces. In 2023, we had sales of EUR 6.7 billion, approximately 32,000 employees and a presence in over 70 countries. We unlock the extraordinary potential of light for brighter lives and a better world. We have been in the Dow Jones Sustainability World Index since our IPO for seven consecutive years and have achieved the EcoVadis Platinum rating for four consecutive years, placing Signify in the top one percent of companies assessed. News from Signify can be found in the Newsroom, on X, LinkedIn and Instagram. Information for investors is located on the Investor Relations page.

    Meydan Bridge

    More blogs

    • Unlocking performance through lighting innovations

      December 17, 2024

      Unlocking performance through lighting innovations

    • Light at night that enhances our surroundings

      March 12, 2025

      Light at night that enhances our surroundings

    • Transforming Dubai’s iconic buildings with connected lighting from Signify

      December 17, 2024

      Transforming Dubai’s iconic buildings with connected lighting from Signify