12 mai 2022
12 mai 2022
Le passage à l'éclairage LED à l'échelle mondiale peut accélérer le virage vers la neutralité carbone.
Lors de la COP26, qui s'est tenue à Glasgow en novembre 2021, les gouvernements et les entreprises ont fait de nombreuses promesses et pris de nombreux engagements pour réduire les émissions, intensifier les efforts en matière de durabilité et atteindre le zéro carbone. Mais pour prendre réellement de l'élan, il faut passer à l'action.
Pour que l'ambition soit viable, les propriétaires de bâtiments doivent réaliser des bâtiments à zéro carbone net et à zéro énergie tout en maintenant ou en augmentant la qualité de vie des personnes qui y travaillent et y vivent. Les améliorations de l'efficacité énergétique sont essentielles à cet égard, mais elles prennent du temps - et le temps presse. C'est là que l'éclairage entre en jeu.
Moderniser les points lumineux conventionnels pour les remplacer par des LED, remplacer les luminaires standards par des luminaires connectés et des mâts intelligents, mettre le système d'éclairage sous contrôle intelligent : de tels changements sont beaucoup plus rapides et moins invasifs que les modifications des systèmes de CVC et d'eau. Non pas que les rénovations de bâtiments ne doivent pas inclure ces techniques d'économie d'énergie - elles le doivent - mais le passage à des LED gérées et connectées peut augmenter l'efficacité énergétique, réduire les coûts et les émissions de carbone dès aujourd'hui.
Les LED produisent généralement une lumière exploitable au moins 15 fois plus longtemps - plus de 30 000 heures de fonctionnement avant remplacement, au lieu de 2 000 heures - et consomment jusqu'à 80 % moins d'énergie que leurs homologues conventionnels. La durée de vie plus longue des LED permet de réaliser des économies tout au long du cycle de vie du produit : économies sur les matériaux lors de la fabrication de produits d'éclairage qui durent beaucoup plus longtemps, économies sur les coûts d'installation pour les systèmes qui fonctionneront pendant 10 ans ou plus, économies sur les coûts de maintenance et de remplacement avec des points lumineux qui ne tombent pas en panne ou ne brûlent pas, et réduction significative de la demande d'électricité pendant les opérations.
"Les LED sont l'une des rénovations les plus rapides qui permettent de réduire considérablement les émissions de carbone : elles ne nécessitent pas de gros investissements et leur temps de retour sur investissement est très court ", a déclaré Stephen Rouatt, directeur général de Signify au Royaume-Uni et en Irlande.
Selon le ministère américain de l'énergie, l'éclairage représente 15 % de la consommation mondiale d'électricité et 5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Un passage généralisé aux LED pourrait réduire les émissions de CO2 de 800 millions de tonnes par an, ce qui équivaut à la fermeture de 684 centrales électriques au charbon. Les économies annuelles s'élèveraient à 26 milliards de dollars pour les seuls États-Unis.
Les avantages du passage à l'éclairage LED ne s'arrêtent pas là. Les systèmes d'éclairage connectés peuvent aider les gens à mener une vie plus intelligente, plus heureuse et plus saine, tout en ayant un impact bien moindre sur la planète que l'éclairage traditionnel.
Dans les villes, les mâts intelligents peuvent servir de supports verticaux permettant d'offrir des fonctionnalités de la ville intelligente et de IoT dans l'ensemble des quartiers urbains. Les mâts intelligents peuvent abriter l'intégration de la connectivité 4G/5G, ainsi que des points d'accès publics au haut débit, des caméras de sécurité, des microphones, des capteurs, des panneaux d'affichage numériques, des ports de recharge de VE et d'autres dispositifs intelligents. Tous ces éléments contribuent à améliorer la connectivité, la sécurité et l'habitabilité dans les villes et les villages de toutes tailles.
Dans les bureaux, les puits de lumière artificiels NatureConnect à base de LED peuvent imiter le rythme de la lumière du jour et soutenir les rythmes circadiens humains, améliorant ainsi considérablement le bien-être et la productivité des employés sur le lieu de travail. Dans les supermarchés et autres environnements publics, les luminaires à air supérieur avec lumière UV-C à base de LED peuvent inactiver en permanence les bactéries et les virus tout en assurant la sécurité des personnes présentes dans l'espace.
À l'approche de la COP27, qui se tiendra en novembre 2022 à Sharm El-Sheikh, en Égypte - la première conférence sur le climat à se tenir en Afrique depuis 2016 - il est également temps de commencer à considérer l'éclairage solaire et les opportunités que cette technologie apporte au continent.
L'Afrique abrite un certain nombre de pays qui sont extrêmement vulnérables aux impacts du changement climatique. Ironiquement, ces pays contribuent très peu au problème. On estime que 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Il est tout à fait logique de sauter des générations de technologie pour construire une infrastructure d'éclairage basée sur l'énergie solaire et les LED.
Harry Verhaar, responsable des affaires publiques et gouvernementales mondiales chez Signify, ne cache pas les défis auxquels est confrontée la communauté mondiale.
Signify Integrated Communications
Email: contact.france@signify.com
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2021, nous comptons environ 37 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus brillantes et un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020, nous figurons dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse depuis quatre années consécutives et nous avons été nommés Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Vous trouverez des actualités de Signify sur notre Newsroom, Twitter, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs sont disponibles sur la page des relations avec les investisseurs.