12 mai 2022
L'augmentation du taux mondial de rénovation des bâtiments permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de récolter de multiples bénéfices.
Alors que la COP26 tire à sa fin, un point important reste à l'ordre du jour. Aujourd'hui, la conférence annuelle des Nations unies sur le climat consacrera une journée entière à l'impact environnemental des villes et de leurs bâtiments.
Il est surprenant que ce point soit si souvent négligé, sachant que nos bâtiments sont responsables de 40 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Dans ce domaine, ce sont les nouveaux bâtiments à énergie zéro qui font les gros titres, avec des conceptions futuristes qui intègrent des technologies de pointe pour fonctionner avec l'impact le plus faible possible.
Actuellement, seulement 1 % des bâtiments existants font l'objet d'une rénovation énergétique chaque année. Si nous portons ce taux à 3 % par an, nous pourrons dépolluer la majeure partie de notre parc immobilier d'ici à 2050.
La rénovation est un processus à plusieurs niveaux, plus ou moins complexe, qui intègre des solutions telles que l'isolation, des systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement et des systèmes de production de chaleur et d'électricité renouvelables. Pour atteindre nos objectifs de 2030, nous devrions donner la priorité à l'une des solutions les plus rapides : l'éclairage. L'éclairage LED à haut rendement énergétique existe depuis une dizaine d'années, mais même dans les pays européens très développés, les deux tiers de l'éclairage installé reposent sur des technologies traditionnelles inefficaces. En remplaçant les 5,6 milliards de points lumineux conventionnels du marché professionnel mondial par des LED, on pourrait économiser environ 177 milliards d'euros et éliminer 553 millions de tonnes d'émissions de CO2 chaque année.
La modernisation de l'éclairage est également la partie la plus rapide et la moins intrusive du processus de rénovation. Le passage à un éclairage LED intelligent peut réduire la consommation d'énergie liée à l'éclairage des bâtiments jusqu'à 80 %, ce qui permet de réduire les émissions de carbone et les coûts d'électricité. Et lorsque les LED sont connectées à une plateforme de gestion d'éclairage intelligente, les avantages se multiplient. Un système d'éclairage peut être connecté à d'autres technologies de construction intelligente, comme des détecteurs capables d'éteindre la lumière dans les pièces inoccupées ou d'ajuster les niveaux d'éclairage en fonction de la lumière naturelle. De tels systèmes peuvent permettre de réaliser une économie d'électricité de 30 %, en plus des économies liées au passage aux LED.
Dans l'Union européenne, l'initiative "Renovation Wave" vise à relever le défi de la modernisation des bâtiments européens vieillissants afin de maintenir nos émissions dans les limites convenues. L'initiative vise à doubler le taux annuel de rénovation énergétique en Europe au cours des dix prochaines années. Un tel plan présente de multiples avantages : il permet de réduire les émissions de notre environnement bâti tout en réduisant la pauvreté énergétique, en améliorant la qualité de vie et en créant des emplois locaux qualifiés.
Reproduire un tel projet à l'échelle mondiale sera sans aucun doute un défi. Mais compte tenu de l'importance des enjeux et de la possibilité de réaliser des gains supplémentaires rapides et significatifs, il est grand temps que la question de la durabilité des bâtiments trouve sa place dans les priorités mondiales.
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2021, nous comptons environ 37 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus brillantes et un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020, nous figurons dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse depuis quatre années consécutives et nous avons été nommés Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Vous trouverez des actualités de Signify sur notre Newsroom, Twitter, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs sont disponibles sur la page des relations avec les investisseurs.