Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    L'ampoule la plus efficace pour la planète et le porte-monnaie

     

    12 mai 2022

     

    Une innovation majeure dans le domaine des LED : une ampoule consommant 60 % d'énergie en moins qu'une LED Philips standard, avec une durée de vie de 50 000 heures.

     

    Son lancement coïncide avec un changement de réglementation du cadre européen en matière d'étiquetage énergétique et d'écoconception, entré en vigueur le 1er septembre. En application de ces nouvelles règles, les produits d'éclairage devront présenter une efficacité énergétique d'au moins 210 lm/W pour se voir attribuer la classification la plus élevée. Signify répond aux exigences des nouveaux critères en créant et en développant quatre ampoules de classe A, baptisées Philips LED A-class.

    “Notre engagement pour un monde meilleur et plus durable nous a poussés à innover encore davantage et à améliorer l'efficacité énergétique de notre éclairage LED ", a déclaré Michael Rombouts, responsable de l'unité commerciale Lampes et luminaires LED chez Signify.
     

    Cette avancée technologique nous a permis de concevoir notre ampoule de Classe A, qui est la plus économe en énergie à ce jour dans cette forme, tout en garantissant la même qualité d'éclairage LED que celle à laquelle nos clients sont habitués ", a-t-il ajouté.

     

    L'ampoule dure 3,5 fois plus longtemps qu'une ampoule LED Philips standard, et selon Signify, sa durée de vie atteindra jusqu'à 50 ans sur la base de 3 heures d'utilisation résidentielle par jour. Elle répond également aux critères Philips EyeComfort, et rejoint ainsi toute une gamme de produits conçus pour le confort des yeux, qui réduisent les effets de scintillement et de stroboscopie ainsi que d'autres phénomènes d'inconfort.

     

    Les nouveaux produits ne sont pas le résultat d'une innovation unique, mais d'une multitude de percées technologiques individuelles développées au sein de l'équipe R&D de Signify à Shanghai.  

    Cette ampoule innovante offre aux consommateurs un moyen simple d'agir pour le climat.”

    “Cette nouvelle ampoule constitue une percée dans la technologie LED. Les consommateurs européens, dans un premier temps, ont aujourd'hui la possibilité de se procurer une ampoule qui leur permettra de réduire leur bilan carbone, une ampoule à la fois ", a déclaré Kristof Vermeersch, responsable produit mondial Ampoules et spots LED, chez Signify. " Compte tenu des avertissements du dernier rapport du GIEC, cette ampoule innovante offre aux particuliers un moyen simple d'agir en faveur du climat : il suffit de changer une ampoule.”
     

    La nouvelle ampoule à filament en verre est mise en vente en Europe en version transparente 40W blanc chaud (3000K) et blanc froid (4000K) au prix de 8,99 euros. La version 60W, blanc chaud (3000K) et blanc froid (4000K), coûtera quant à elle 9,99 euros.

     

    "Cette innovation place nos ampoules LED à la pointe des ambitions des nouvelles réglementations de l'UE et bien plus encore", a déclaré M. Rombouts, ajoutant que l'entreprise

     

    “Continuera à fournir aux consommateurs la meilleure qualité d'éclairage LED, tout en travaillant sans relâche à de nouvelles améliorations des produits pour contribuer à un monde meilleur.”

    A propos de l’auteur:

    Annie MacFarlane

    Neil Pattie

    Pour plus d’informations, contactez 

    Signify Integrated Communications
    Email: contact.france@signify.com

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2021, nous comptons environ 37 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus brillantes et un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020, nous figurons dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse depuis quatre années consécutives et nous avons été nommés Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Vous trouverez des actualités de Signify sur notre Newsroom, Twitter, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs sont disponibles sur la page des relations avec les investisseurs.

    Meydan Bridge

    Plus d’articles

    • L’arrivée d’un nouveau tube LED ultra-efficace

      octobre 17, 2022

      L’arrivée d’un nouveau tube LED ultra-efficace

    • L’éclairage solaire, la voie de la durabilité

      mai 12, 2022

      L’éclairage solaire, la voie de la durabilité

    • L’ampoule la plus efficace de la planète

      mai 12, 2022

      L’ampoule la plus efficace de la planète