Paris, France – Pour marquer ses 10 ans de partenariat avec la Fête des Lumières, Philips Lighting est fier de proposer aux Lyonnais une nouvelle mise en lumière de la Tour Part Dieu. Cette installation, évolutive et dynamique, est une première européenne de par la solution LED ArchiPoint Philips mise en œuvre.
Ce nouvel éclairage est installé de façon pérenne. Son caractère dynamique permettra à la Tour Part Dieu de vibrer au rythme des grands événements de la ville comme la nouvelle édition de la Fête des Lumières, qui se tient du 6 au 9 décembre 2012, où il est dévoilé pour la première fois.
La Tour Part Dieu marque la ville de Lyon de son empreinte lumineuse
De nuit, la nouvelle mise en lumière de la Tour Part Dieu magnifie le bâtiment, qui devient un repère étincelant pérenne au sein du paysage nocturne lyonnais.
Tout au long de l’année, les Lyonnais pourront apprécier ce nouvel éclairage, mais aussi découvrir de nouveaux scenarii lumineux lors de grands événements, à l’image de la Fête des Lumières. Ainsi, chaque temps fort de la ville pourra être l’occasion de concevoir une animation lumineuse éphémère inédite.
C’est l’association et la volonté des partenaires de toute une chaîne économique, les copropriétaires de la Tour, la ville de Lyon, Sonepar, EDF et Nexity qui ont rendu possible cette mise en lumière.
Grâce à elle, c’est une nouvelle image de la tour qui est offerte aux Lyonnais, véritable phare visible au-delà des frontières de la ville. Ce projet va bien loin qu’une simple mise en lumière : il accompagne la vie sociétale de la ville, contribuant à lui construire une identité propre et unique.
Une solution innovante Philips, pour la première fois en Europe, installée à Lyon
La solution installée, innovation Philips en lumière LED dynamique et économe en énergie, vise à mettre en lumière la pointe de la Tour Part Dieu. Le dôme sera éclairé par 180 projecteurs LED ArchiPoint Philips, répartis sur ses 4 faces. C’est la première fois que cette solution Philips est installée en Europe. Elle permet de réaliser des scénarii lumière dynamiques jouant sur une palette de 16 millions de couleurs:
La consommation énergétique réduite de près de 90%
Avec une consommation totale de 1,9 kW – inférieure à celle d’un fer à repasser – la dépense énergétique est réduite de près de 90% par rapport à la solution précédente.
Autre avantage : aucune lumière n’est émise vers la voûte céleste – et donc vers le ciel – ce qui réduit très fortement les nuisances lumineuses. La qualité du ciel nocturne lyonnais est ainsi préservée.
Une installation effectuée en un temps record
L’installation de la nouvelle solution lumière Philips s’est effectuée en moins de deux semaines. La structure du bâtiment n’a pas été modifiée et son activité n’a pas été altérée. A titre d’exemple, l’activité de l’hôtel situé dans les derniers niveaux de la Tour n’a subi aucune incidence.
Une telle mise en œuvre a été rendue possible grâce aux innovations spécifiques des solutions technologiques Philips et du savoir-faire de la marque (adressage IP des différents points lumineux, utilisation d’internet…), mais aussi à celui des sous-traitants lyonnais à valeur ajoutée comme la société SPIE et la société DCS.
Fleishman-Hillard pour Philips Lighting
Béatrice Cassignol / Emilie Molinier-Ravage
Tel : 01.47.42.04.42 / 01.70.69.04.15
E-mail : cassignb@fleishmaneurope.com / moliniee@fleishmaneurope.com
Royal Philips Electronics (NYSE : PHG, AEX : PHI), Pays-Bas, est une entreprise dédiée à la santé et au bien-être visant à améliorer la vie des personnes grâce à des produits et services innovants dans les domaines de la santé, de l’éclairage et du style de vie. Basé aux Pays-Bas, Philips a déclaré un chiffre d’affaires de 22,6 milliards d’euros en 2011, emploie 121.000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays dans le monde. Le groupe Philips est leader sur les marchés des soins du cœur, des soins de précision et de santé à domicile, des systèmes d’éclairage à économie d’énergie et des nouvelles applications en éclairage ainsi que dans les rasoirs et tondeuses pour homme, les produits de divertissement à domicile et nomades et les solutions d’hygiène bucco-dentaire.
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.philips.fr/presse www.philips.com/newscenter