Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Le métro parisien passe à l’éclairage LED : Philips, en groupement avec une société d’intégration française Step, se voit confier par la RATP plus de 80% du marché de l’éclairage à LED de ses stations

    27 Février 2013            

    Thumbnail

    Le changement de l’ensemble des sources lumineuses traditionnelles par des LED à haute efficacité énergétique entraînera une réduction de plus de 50% de la consommation d’énergie nécessaire à l’éclairage des réseaux métro et RER tout en améliorant la qualité de lumière actuelle.

    Paris, France – Avec 12  millions de voyageurs transportés chaque jour, le Groupe RATP occupe le 5ème rang mondial des opérateurs de transport urbain. Avec 14 lignes de métro, deux lignes de RER (A et B), 3 lignes de tramway, 350 lignes de bus, les dessertes des deux aéroports franciliens, le réseau multimodal exploité en région parisienne par la RATP est l’un des plus importants au monde.

     

    D’un montant de 11 M€ sur 48 mois, le marché d’éclairage à LED  porte sur l’ensemble des lampes, des tubes et de certains luminaires des espaces du métro et du RER de la RATP. Philips associé à Step au sein d’un groupement, a remporté cinq des six lots de ce marché.

    Ce dernier va permettre de remplacer les 250 000 points lumineux des 302 stations de métro et des 66 gares de RER de l’entreprise de transport d’ici quatre ans. La RATP sera alors le premier réseau de transports existant intégralement équipé de LED dans ses espaces.


    « Philips est heureux et fier d’accompagner la RATP dans une première d’ordre mondial ; en l’occurrence le passage de l’ensemble des points lumineux de son réseau en LED», déclarent, de concert, Michèle Lesieur, Président de Philips France, et Benjamin Azoulay, Directeur Général de Philips Lighting France. 

     

    Cette décision accompagne également la politique énergie-climat de l’entreprise qui vise à réduire sa consommation énergétique et ses émissions de gaz à effet de serre à périmètre constant de 15% à l’horizon 2020 (par rapport à celles de 2004).

     

    Aujourd’hui, la consommation d’énergie électrique des espaces de transport représente environ 12% de la consommation énergétique globale de la RATP. Le changement de l’ensemble des sources lumineuses traditionnelles par des LED à haute efficacité énergétique entraînera une réduction de plus de 50% de la consommation d’énergie nécessaire à l’éclairage des réseaux métro et RER et de réduire d’autant les émissions de gaz à effet de serre associés.

     

    Philips, leader mondial et leader français de l’éclairage est une société référence en éclairage LED avec un fort investissement en Recherche et Développement. Philips possède plusieurs centres de R&D à travers le monde dont un, situé en France à Miribel, spécialisé dans l’éclairage professionnel. Philips a développé depuis la fin des années 1990 une expertise en LED et a participé à la plupart des réalisations innovantes dans le domaine, tel le bâtiment situé au 100 Champs Elysées ( 1er immeuble tertiaire au monde équipé 100% LED), Simply Market à Saclay (1er super marché 100% LED en France), la Tour Montparnasse, … Avec l’obtention de ce marché, Philips démontre sa parfaite maitrise des sources et des luminaires LED.

    Philips, leader mondial et leader français de l’éclairage est une société référence en éclairage LED avec un fort investissement en Recherche et Développement. Philips possède plusieurs centres de R&D à travers le monde dont un, situé en France à Miribel, spécialisé dans l’éclairage professionnel. Philips a développé depuis la fin des années 1990 une expertise en LED et a participé à la plupart des réalisations innovantes dans le domaine, tel le bâtiment situé au 100 Champs Elysées ( 1er immeuble tertiaire au monde équipé 100% LED), Simply Market à Saclay (1er super marché 100% LED en France), la Tour Montparnasse, … Avec l’obtention de ce marché, Philips démontre sa parfaite maitrise des sources et des luminaires LED.u niveau éclairement, les produits disposés dans les racks sont mieux éclairés, sans aucun éblouissement. La lumière est perçue comme plus douce et mieux répartie, à la fois par les clients et par les collaborateurs du Dépôt.Philips, toujours dans le cadre de sa promesse d’apporter des solutions pleines de « sens et de simplicité » collabore avec AKDV, agence spécialisée dans le design de points de vente pour mettre en œuvre leurs savoir-faire respectifs pour la conception de « 16 solutions » créées spécifiquement pour le salon MAISON&OBJET.
    Philips, toujours dans le cadre de sa promesse d’apporter des solutions pleines de « sens et de simplicité » collabore avec AKDV, agence spécialisée dans le design de points de vente pour mettre en œuvre leurs savoir-faire respectifs pour la conception de « 16 solutions » créées spécifiquement pour le salon MAISON&OBJET.
    Les premières mesures confirment un gain en consommation d’énergie de plus de 60 % par rapport à la solution précédente en tube fluorescent TL8 26 mm à ballast ferromagnétique.
    Les premières mesures confirment un gain en consommation d’énergie de plus de 60 % par rapport à la solution précédente en tube fluorescent TL8 26 mm à ballast ferromagnétique.
    Les premières mesures confirment un gain en consommation d’énergie de plus de 60 % par rapport à la solution précédente en tube fluorescent TL8 26 mm à ballast ferromagnétique.

    Pour plus d’informations, merci de contacter:

    Christophe Bresson

    Philips France Activité Lighting
    Tel : 01 57 32 81 95
    E-mail : christophe.Bresson@signify.com

    A propos de Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics (NYSE : PHG, AEX : PHI), Pays-Bas, est une entreprise dédiée à la santé et au bien-être visant à améliorer la vie des personnes grâce à des produits et services innovants dans les domaines de la santé, du style de vie et de l’éclairage. Basé aux Pays-Bas, Philips a déclaré un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012, emploie environ 118.000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays dans le monde. Le groupe Philips est leader sur les marchés des soins du cœur, des soins de précision et de santé à domicile, des systèmes d’éclairage à économie d’énergie et des nouvelles applications en éclairage ainsi que dans les rasoirs et tondeuses pour homme, les produits de divertissement nomades et les solutions d’hygiène bucco-dentaire.
    Les informations sur Philips sont disponibles sur:
    www.philips.fr/presse
    www.philips.com/newscenter