Suresnes, France – Philips Lighting, leader français et mondial des solutions lumière, annonce l'installation de Green Parking, une nouvelle solution d’éclairage LED au sein du parking de l’Hôtel de ville d’Aix-les-Bains.
Le parking souterrain de l’Hôtel de ville d’Aix-les-Bains a été rénové avec pour objectifs de réaliser des économies d’énergie, d’améliorer sensiblement son niveau d’éclairement et de réduire ses coûts de maintenance.
Dans les parkings couverts l’éclairage fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C’est pourquoi la consommation d’énergie liée à l’éclairage peut atteindre jusqu'à 70% des coûts opérationnels. Il arrive, par ailleurs, que le niveau d’éclairement de ces parkings ne soit pas suffisant.
La solution Philips Green Parking intègre les performances de la LED, associées à un système de détection de présence intelligent et sans fil. Grâce à des capteurs de mouvement, lasolution accompagne le trajet des véhicules et des piétons dans le parking, n’allumant à 100% que les luminaires situés aux alentours et tamisant les plus éloignés (protocole Zigbee).
L’intelligence du système apporte un éclairage optimisé, sur mesure et flexible grâce à une gestion par zone. Il devient ainsi possible de programmer l’éclairage afin qu’il s’allume quelques secondes avant qu’un véhicule s’engage dans un virage ou qu’un piéton emprunte un escalier ou une allée.
Cette solution permet ainsi à la ville d’Aix-les-Bains de réaliser près de 80% d'économies d'énergie tout en améliorant le sentiment de sécurité des usagers du parking.
Idéale pour les nouvelles installations comme pour les installations existantes, la solution Green Parking n’exige aucune modification du réseau électrique.
Les intervenants du projet
Maitre d’ouvrage : Ville d’Aix les Bains
Installateurs : RCE