Suresnes – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), leader de l’éclairage en France et dans le monde, annonce aujourd’hui le lancement de la Philips Hue Candle E14 white ambiance, en association avec la Journée Internationale du Sommeil, événement annuel d’envergure mondiale, appelant à la sensibilisation sur les questions importantes liées au sommeil.
La lumière joue un rôle essentiel dans la régulation du rythme circadien de l’être humain, notamment au cours de phases d’endormissement et de réveil. Contrôlée par l'application Philips Hue, Philips Hue white ambiance permet de favoriser l’endormissement en diminuant progressivement l’intensité lumineuse à l’heure du coucher ou d’adoucir le réveil en simulant graduellement le lever du jour.
«Il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton « OFF » pour parvenir à trouver le sommeil», explique Luc Schlangen, scientifique chez Philips Lighting Research. « Un sommeil de qualité demande d’être en harmonie avec son rythme circadien et de recréer un environnement paisible et favorable à l’endormissement. Installées dans des lampes de chevets, les ampoules Philips Hue white ambiance sont idéales et respectueuses de votre rythme de sommeil grâce à la diffusion d’une lumière apaisante et graduelle, ayant un léger impact sur la production naturelle de la mélatonine ou hormone du sommeil. Cela aide à mieux s’endormir et à se sentir plus frais le matin».
Des applications pour accompagner le sommeil
Philips Lighting encourage les développeurs à créer des applications interagissant avec Philips Hue. Grâce à un programme de développement dynamique, plus de 600 applications tierces sont désormais disponibles pour Philips Hue.
Les applications suivantes se concentrent sur l'augmentation de la qualité des heures de sommeil :
Combinez la technologie de mesure du sommeil avec de bonnes habitudes pour assurer une quantité suffisante de repos chaque soir. Luc Schlangen conseille aux consommateurs de suivre les recommandations suivantes afin d’obtenir un sommeil réparateur de qualité.
L'ampoule Philips Hue Candle E14 est contrôlable via son smartphone, sa télécommande, son ordinateur ou autres objets connectés. Elle fournit un large spectre de lumière, allant d’un blanc dynamisant plus froid, idéal pour se concentrer, à une lumière plus chaleureuse pour une ambiance détendue. Il est possible de personnaliser son éclairage en fonction de son humeur ou activité, en choisissant parmi quatre différentes recettes lumineuses : Stimulation, Lecture, Concentration et Détente. Le programme « Coucher » diminue progressivement l'éclairage jusqu'à l’extinction, préparant le corps au sommeil. Le programme « Réveil » peut aider à synchroniser son sommeil avec son horloge biologique, tandis que la fonction « Veilleuse » crée une lumière chaude de faible intensité s’il faut se lever au milieu de la nuit.
L’ampoule Philips Hue Candle white ambiance E14 sera disponible fin avril 2017 à partir de 34.99 euros.
En savoir plus sur la façon dont la lumière affecte le sommeil et son énergie :
Agence Ketchum
Anne Jannez & Marine Martin-Delion 01 53 32 55 90 – 01 53 32 56 31
anne.jannez@ketchum.fr – marine.martin-delion@ketchum.fr
Retrouvez également Philips sur Twitter : @PhilipsLightFR
Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Fort de son expertise et de sa maîtrise technologique et digitale, Philips Lighting conçoit, développe et fabrique des produits et des plateformes innovants destinés à améliorer le confort et les conditions de vie des personnes, en offrant de nouvelles expériences lumineuses dans un environnement intelligent. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Philips Lighting est l’un des acteurs majeurs de internet des objets et de la lumière connectée, et transforme l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes. En 2015, Philips Lighting a réalisé un chiffre d’affaire de 7.5 milliards d’euros, et emploie 34 000 personnes dans plus de 70 pays.
Les informations sur Philips Lighting sont disponibles sur :