Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Le ciel n’a plus de limites : Signify apporte les bienfaits de la lumière naturelle en intérieur

    May 20, 2020

     

    Eindhoven, Pays-BasSignify (Euronext : LIGHT), le leader de l'éclairage en France et dans le monde, présente NatureConnect, une innovation en matière d'éclairage inspirée directement par la nature, créée spécialement pour un plus grand bien être et une meilleure santé. Le système repose sur des principes de conception biophysiques éprouvés, qui utilisent des spécificités de la lumière naturelle  dans les espaces intérieurs afin de créer des environnements sains, attrayants et inspirants. La première mise en œuvre de NatureConnect a lieu actuellement dans l'un des bureaux de la société Skanska à Varsovie, en Pologne, une entreprise internationale de premier plan dans le domaine du développement de projets et de la construction.

     

    Dans notre monde moderne, nous passons en moyenne plus de 90 % de notre temps à l'intérieur, où nous n'avons pas accès à la lumière du jour qui assure notre bien-être . L'exposition à une bonne quantité de lumière pendant la journée, ainsi qu'aux couleurs et à la dynamique de la nature, est pourtant vitale pour chaque être humain à bien des égards. Ils ont un impact important sur notre humeur, notre niveau d'énergie, notre confort, la qualité de notre sommeil, notre santé et notre bien-être général. L'importance d'avoir des collaborateurs en bonne santé et engagés est devenue une priorité pour les dirigeants. NatureConnect est conçue pour profiter au corps et à l'esprit, et en retour, conduire à une augmentation de la productivité, de l'engagement et du bien-être au travail.

    Chez Skanska, les solutions innovantes et écologiques de nos bâtiments contribuent au bien-être des personnes."

     

    Katarzyna Zawodna-Bijoch

    Présidente et directrice générale de l'entreprise de développement commercial de Skanska en Europe centrale et orientale

    "L'une de ces solutions apporte la lumière naturelle à l'intérieur. Les recherches montrent qu'un éclairage de qualité a un impact significatif sur notre bien-être et notre efficacité. Le projet que nous menons avec Signify nous donne une nouvelle occasion d'améliorer continuellement l'expérience de nos équipes, et nous sommes très enthousiastes à l'idée de poursuivre notre collaboration. ” NatureConnect combine différents luminaires LED - Daylight, Skylight et Lightscape - avec un contrôle intuitif pour créer des scènes d'éclairage adaptées aux besoins des personnes, basées sur des expériences naturelles éprouvées et valorisées :

    • Soutenir notre rythme circadien : Imiter le rythme de la lumière du soleil pour nous aider à être actifs pendant la journée et à bien dormir la nuit.
    • Offrir une vue sur le ciel : Recréer une perception de l'espace au-delà des murs et donner ainsi un sentiment de liberté et un meilleur repère du temps.
    • Être immergé dans la nature : Apporter les couleurs et la dynamique de la nature pour stimuler des émotions positives, stimuler la créativité et aider les gens à travailler activement ensemble.

    Nous sommes devenus une génération d’intérieur, vivant dans un monde "toujours en mouvement", avec un équilibre entre vie professionnelle et vie privée plus exigeant que jamais. De nombreuses entreprises modifient leur approche et se rendent compte qu'investir dans la santé et le bien-être des employés porte ses fruits. Des employés épanouis sont synonymes d'une entreprise prospère.”

     

    Olivia Qiu

    Directrice de l'innovation chez Signify

    NatureConnect est disponible en Europe à partir du 18 mai. Pour plus d'informations, visitez le site www.signify.com/natureconnect.

     

    [1] 2019 Cigna 360 WELL-BEING SURVEY, WELL & BEYOND

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

    Signify - Communication France

    Agence Omnicom PR Group France

    Nathalie Ayache-Siméon

    Tel : 06 48 16 49 93

    email : Nathalie.Ayache-Simeon@omnicomprgroup.com

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels, les particuliers et l'Internet des objets. Nos produits Philips, nos systèmes Interact et les services basés sur les données apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. En 2024, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros, avec environ 29 000 employés et une présence dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur. Depuis notre introduction en bourse, nous avons fait partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones Sustainability World Index pendant huit années consécutives et nous avons obtenu la note EcoVadis Platinum pour la cinquième année consécutive, ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify sont disponibles dans notre Newsroom, sur X, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Relation avec les investisseurs.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Rapport Annuel 2024 de Signify

      février 25, 2025

      Rapport Annuel 2024 de Signify

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Signify se classe dans le Global 100 most sustainable corporations

      janvier 23, 2025

      Signify se classe dans le Global 100 most sustainable corporations