Eindhoven, Pays-Bas - Chaque année, huit millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans, tuant un million d'oiseaux marins et menaçant des centaines d'espèces marines. La pollution plastique est devenue l'un des problèmes environnementaux les plus urgents et les consommateurs sont de plus en plus regardant sur l’emballage des produits qu'ils achètent.
Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, s'efforce activement de réduire l'impact environnemental de ses produits. Dans le cadre de sa politique de conditionnement, Signify utilise déjà 80 % de carton recyclé pour ses emballages et s’engage désormais à éliminer progressivement tous les plastiques d’emballage pour ses produits grand-public d’ici 2021.
En éliminant progressivement le plastique utilisé pour le conditionnement des produits de consommation, Signify évitera l'utilisation de plus de 2 500 tonnes de plastique par an. Cela équivaut à 125 millions de bouteilles en PET qui, placées bout à bout, s'étendraient sur plus de 8 000 kilomètres, soit à peu près la distance aller-retour entre Tromsø, au nord de la Norvège1, et Gibraltar, à l'extrémité sud de la péninsule ibérique. En outre, Signify réduit désormais la taille de ses emballages, ce qui réduit les émissions de carbone dues au transport et aux matériaux utilisés de 6 000 tonnes par an, soit l'équivalent de la quantité de CO2 que 270 000 arbres adultes peuvent absorber en une année2.