16 juin 2020
Suresnes, France - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, annonce le lancement de nouveaux produits de sa gamme connectée Philips Hue et des mises à jour rendant l’éclairage intelligent et connecté encore plus accessible. La famille Philips Hue s’étend désormais avec une ampoule E27 plus lumineuse, une nouvelle famille de plafonniers, un nouveau luminaire Philips Hue, une nouvelle Philips Hue Bloom et une nouvelle gamme de luminaires Philips Hue White compatibles Bluetooth.
Dotée d’un flux lumineux plus puissant allant jusqu’à 1600lm (équivalent à une ampoule traditionnelle de 100W), la nouvelle ampoule Philips Hue White E27 pourra désormais éclairer une pièce entière de la maison. Cela en fait l’ampoule parfaite pour éclairer une cuisine, aussi bien pendant la préparation du repas que créer une ambiance tamisée pendant le diner, grâce son gradateur sans fil. Tout aussi parfaite pour éclairer un espace plus fonctionnel tel qu’un garage, elle accueillera en outre les utilisateurs dès leur arrivée à la maison.
La nouvelle gamme unique de spots plafonniers LED Philips Hue Centris White and Color ambiance a aussi été conçue pour créer une lumière puissante au sein de la maison. Le plafonnier diffus illuminera toute une pièce, tandis que les spots réglables, mettront en valeur n’importe quel objet de la pièce. Chaque point lumineux peut être réglé et contrôlé individuellement et les spots pouvant effectuer une rotation jusqu’à 350 degrés peuvent être facilement positionnés partout dans la maison.
Si la longueur du Philips Hue Lightstrip Plus a toujours été personnalisable, la refonte de ce dernier permettra désormais de pouvoir utiliser et rattacher les parties coupées jusqu’alors non utilisées, grâce à l’ajout d’un connecteur inclus. Désormais doté de la fonction Bluetooth, il n’a jamais été aussi simple à installer et à utiliser, aussi bien pour les nouveaux utilisateurs de l’écosystème Philips Hue qui ne possèdent pas (encore) de pont, que les initiés.
L’emblématique lampe à poser Philips Hue Bloom a également été repensée pour proposer des couleurs plus intenses et une lumière blanche jusqu'à 500 lm, offrant ainsi une expérience cohérente avec le reste de la gamme Hue avec une température de couleur variant du blanc chaud (2000K) à une lumière du jour plus froide (6500k). Désormais compatible en Bluetooth, la Philips Hue Bloom devient un véritable produit "plug-and-play" idéal pour les consommateurs qui veulent expérimenter le système d'éclairage intelligent Philips Hue. Son design compact et moderne en fait un atout dans toute la maison, et permet aux consommateurs de jouer avec la lumière, peindre leurs murs avec des millions de couleurs et de créer une ambiance parfaite à tout moment. La nouvelle Hue Bloom peut également fonctionner en mode tamisée (niveau minimum inférieur à 1 %), ce qui permet de l'utiliser comme veilleuse.
Disponibilité et tarifs indicatifs
Agence Omnicom PR Group France
Marine Martin-Delion
Tel: 01 53 32 56 31
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels, les particuliers et l'Internet des objets. Nos produits Philips, nos systèmes Interact et les services basés sur les données apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. En 2024, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros, avec environ 29 000 employés et une présence dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur. Depuis notre introduction en bourse, nous avons fait partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones Sustainability World Index pendant huit années consécutives et nous avons obtenu la note EcoVadis Platinum pour la cinquième année consécutive, ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify sont disponibles dans notre Newsroom, sur X, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Relation avec les investisseurs.