Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Signify et l'université de Boston valident l'efficacité de l’éclairage UV-C de Signify sur la COVID-19

    16 juin 2020

     

    • Les résultats des tests montrent que le virus ne peut plus être détecté après quelques secondes d'exposition
    • Signify met sa technologie d'éclairage UV-C à la disposition d'autres entreprises d'éclairage
    • Signify est à la pointe de la technologie UV depuis plus de 35 ans

     

    Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, ainsi que le National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL)1 de l'université de Boston aux États-Unis ont mené des recherches qui valident l'efficacité des sources de lumière UV-C de Signify sur l'inactivation du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.

     

    Depuis le début de la pandémie de SRAS CoV-2, le Dr Anthony Griffiths, professeur associé de microbiologie à l'école de médecine de l'université de Boston, et son équipe travaillent à l'élaboration d'outils pour soutenir les progrès scientifiques dans ce domaine.2

     

    Au cours de leurs recherches, ils ont traité du matériel irradié à différentes doses de rayonnement UV-C provenant d'une source lumineuse Signify et ont évalué la capacité d'inactivation dans diverses conditions. L'équipe a appliqué une dose de 5mJ/cm2, ce qui a entraîné une réduction de 99% du virus SRAS-CoV-2 en 6 secondes. Sur la base de ces données, il a été déterminé qu'une dose de 22mJ/cm2 entraînera une réduction de 99,9999% en 25 secondes.3

    Les résultats de nos tests montrent que, à partir d'une certaine dose de rayonnement UV-C, les virus étaient complètement neutralisés : en quelques secondes, nous ne pouvions plus détecter aucun virus".

     

    Dr. Anthony Griffiths

    Professeur associé de microbiologie à l'école de médecine de l'université de Boston

    Ce dernier ajoute : « Nous sommes très enthousiastes à la vue de ces résultats et nous espérons que cela accélérera le développement de produits susceptibles de contribuer à limiter la propagation de la COVID-19."

     

    Signify est le leader des sources de lumière UV-C et est à la pointe de la technologie UV depuis plus de 35 ans. La société a fait ses preuves en matière d'innovation dans le domaine de l'éclairage UV-C, qui est conçu, fabriqué et installé conformément aux normes de sécurité les plus strictes.

    Je suis très enthousiaste quant à la coopération fructueuse avec l'université de Boston dans la lutte contre le coronavirus. L'université de Boston a validé l'efficacité de nos sources lumineuses en tant que mesure préventive pour les entreprises et les institutions qui cherchent des moyens d'offrir des environnements dépourvus de virus".

     

    Eric Rondolat

    PDG de Signify

    Eric Rondolat ajoute : « Compte tenu du potentiel de cette technologie pour aider à la lutte contre le coronavirus, Signify ne gardera pas la technologie pour son usage exclusif mais la mettra à la disposition d'autres sociétés d'éclairage. Pour répondre au besoin croissant de désinfection, nous allons multiplier notre capacité de production dans les mois à venir."

     

    1 Le NEIDL est une installation de recherche de pointe qui comprend d'importants laboratoires de confinement de niveau de biosécurité -2, -3 et -4

    2 L'équipe du Dr Griffiths développe des vaccins et des thérapies pour les virus des groupes de risque 3 et 4, qui comprennent des organismes pouvant causer des maladies graves ou mortelles chez l'Homme

    3 Research variables are available upon request

    Pour de plus amples informations, contacter:

    Signify - Communication France

    Agence Omnicom PR Group France

    Carla Portier

    Tel : 06 77 84 02 60

    email : carla.portier@omnicomprgroup.com

     

    Nathalie Ayache-Siméon

    Tel : 06 48 16 49 93

    email : Nathalie.Ayache-Simeon@omnicomprgroup.com

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels, les particuliers et l'Internet des objets. Nos produits Philips, nos systèmes Interact et les services basés sur les données apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. En 2024, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros, avec environ 29 000 employés et une présence dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur. Depuis notre introduction en bourse, nous avons fait partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones Sustainability World Index pendant huit années consécutives et nous avons obtenu la note EcoVadis Platinum pour la cinquième année consécutive, ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify sont disponibles dans notre Newsroom, sur X, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Relation avec les investisseurs.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Rapport Annuel 2024 de Signify

      février 25, 2025

      Rapport Annuel 2024 de Signify

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Signify se classe dans le Global 100 most sustainable corporations

      janvier 23, 2025

      Signify se classe dans le Global 100 most sustainable corporations