25 juin 2020
Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, augmente sa capacité de production d'éclairage UV-C et élargit son portefeuille de produits UV-C. La société met à profit plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de l'éclairage UV-C pour répondre au besoin mondial croissant de désinfection de l'air, des surfaces et des objets.
En augmentant sa capacité de production et en élargissant son portefeuille de solutions UV-C, Signify contribue à assurer la sécurité des personnes dans un monde qui doit s’adapter à de nouvelles normes. Son éclairage UV-C, qui a largement fait ses preuves, est reconnu comme un désinfectant efficace : récemment, un test en laboratoire de l'université de Boston a démontré que les sources de lumière UV-C de Signify désactivent en quelques secondes le virus à l'origine du COVID-19. Ce point est capital, alors que les entreprises et organisations cherchent des moyens de poursuivre leurs activités et de fournir des services dans un environnement sécurisé.
La nouvelle gamme de produits UV-C de Signify comprend des luminaires et des caissons destinés à une grande variété d'applications professionnelles.
Harsh Chitale
Responsable du secteur Digital Solutions de Signify
Une partie de la gamme est constituée de luminaires UV-C particulièrement adaptés à la désinfection en profondeur des surfaces dans les bureaux, les écoles et les toilettes. Ils sont équipés de capteurs et de commandes qui garantissent leur fonctionnement uniquement en l’absence d’un être humain ou d’un animal dans la pièce. Parmi les autres produits figurent des luminaires UV-C mobiles et autonomes qui peuvent être déplacés dans une chambre d'hôtel ou utilisés pour désinfecter les surfaces dans les transports publics tels que les bus et les trains.
Pour la désinfection des objets, Signify lance une gamme de caissons de désinfection UV-C sûrs et simples à utiliser. Ces compartiments sont utilisés dans les bureaux et les bâtiments municipaux pour désinfecter en quelques secondes les badges des visiteurs, les téléphones, les sacs, les ordinateurs portables et les portefeuilles. Dans les magasins, ils sont idéals pour désinfecter les articles retournés, les lunettes ou les vêtements essayés dans un vestiaire.
Les appareils UV-C peuvent également être utilisés à l'intérieur des tunnels de désinfection des surfaces. En Amérique du Nord, un gros distributeur pilote un tunnel UV-C pour la désinfection des chariots de supermarché. En Inde, un hôtel prévoit d'utiliser un tunnel UV-C Signify pour désinfecter les sacs des clients à leur enregistrement.
Pour compléter son portefeuille, Signify a récemment fait l'acquisition des activités de Germicidal Lamps & Applications (GLA), une société basée aux Pays-Bas qui possède une grande expertise en solutions de désinfection par UV-C. La transaction inclut le portefeuille de GLA en matière de désinfection de l'air par UV-C dans les salles de grande hauteur.
Paul Peeters
Responsable du secteur Digital Solutions Europe de Signify
Les luminaires de désinfection de l'air des pièces supérieures peuvent être utilisés avec les personnes présentes dans la pièce, ceux-ci étant installés à une hauteur qui, associée à un blindage et à une protection optique, empêche l'exposition à la source de lumière UV-C. L'air de la partie supérieure de la pièce est constamment désinfecté par les rayons UV-C et par la ventilation naturelle de l'air de la pièce. Ces appareils sont donc parfaits pour les écoles, les bureaux, les salles de sport, les commerces et autres zones de contact.
Depuis plus de 35 ans, Signify est à la pointe de la technologie UV et a fait ses preuves en matière d'innovation dans le domaine de l'éclairage UV-C. L'éclairage UV-C de Signify est conçu, installé et utilisé conformément aux instructions de sécurité spécifiques au produit, et fabriqué selon des processus industriels contrôlés.
Signify - Communication France
Agence Omnicom PR Group France
Carla Portier
Tel : 06 77 84 02 60
Email : carla.portier@omnicomprgroup.com
Nathalie Ayache-Siméon
Tel : 06 48 16 49 93
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels, les particuliers et l'Internet des objets. Nos produits Philips, nos systèmes Interact et les services basés sur les données apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. En 2024, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros, avec environ 29 000 employés et une présence dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur. Depuis notre introduction en bourse, nous avons fait partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones Sustainability World Index pendant huit années consécutives et nous avons obtenu la note EcoVadis Platinum pour la cinquième année consécutive, ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify sont disponibles dans notre Newsroom, sur X, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Relation avec les investisseurs.