Suresnes, France – Signify ( Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, annonce aujourd'hui le lancement officiel de la dernière génération du système d'éclairage intelligent multiprotocole WiZ en Europe. L‘offre WiZ propose une gamme complète de luminaires intelligents et d'accessoires à des prix compétitifs offrant la meilleure ambiance pour voir, lire et vivre, tout en restant simples à installer et à utiliser via Bluetooth et votre réseau Wi-Fi existant. Grâce à l'intégration du nouveau système WiZ, Signify remplit parfaitement sa mission, consistant à permettre à ses consommateurs de ressentir la magie de la lumière grâce à des produits d'éclairage intelligents accessibles et à l'utilisation intuitive.
Jean-Eudes Leroy
co-fondateur et PDG de WiZ Connected
Plug & Play : Un éclairage simple et intelligent pour tous
L’offre WiZ Connected comprend des lampes et des accessoires très simples à installer qui permettent aux consommateurs de profiter instantanément des avantages d'un éclairage intelligent. Il suffit de visser la nouvelle lampe WiZ, de télécharger l'application mobile WiZ, simple et intuitive, et de commencer directement à profiter de son éclairage. Les produits les plus récents sont équipés de puces à double protocole Wi-Fi et Bluetooth, ce qui rend le processus de jumelage encore plus simple et plus sûr. Signify étendra cette fonctionnalité à toute la gamme de produits WiZ à l'avenir. Grâce à différents réglages, les consommateurs peuvent facilement choisir la lumière idéale pour étudier, créer un environnement confortable en imitant la lumière d'un feu de bois dans une cheminée ou d'une bougie, et automatiser et synchroniser les lumières avec leur activité quotidienne ou programmer les lumières pour un réveil en douceur ou pour faciliter le coucher.
En outre, les consommateurs peuvent utiliser WiZ pour contrôler plus facilement les luminaires en utilisant la fonction de contrôle vocal avec les commandes Amazon Alexa, Google Home ou Siri. Une autre option proposée consiste en l'utilisation de la télécommande WiZmote, qui permet aux utilisateurs de commander simplement l'éclairage et de définir des réglages personnalisés pour chaque pièce. Le détecteur de mouvement WiZ peut également être utilisé, afin de faciliter l'utilisation de l'application et d'allumer automatiquement les lumières selon un réglage prédéfini lorsque vous entrez dans la pièce. Ce système fonctionne même lorsque la connexion Wi-Fi est coupée, grâce au même protocole RF à faible consommation d'énergie que celui de la WiZmote. Il suffit de passer devant pour enclencher le dispositif d'éclairage. Et pour un peu plus de magie, il suffit d'installer la nouvelle prise intelligente WiZ pour transformer en un instant n'importe quels luminaires en une source lumineuse intelligente, vous permettant ensuite de les contrôler via l'application WiZ ou la télécommande.
Une multitude d'options pour un minimum d'efforts
L'interface de l'application WiZ est conviviale et intuitive, grâce à un système « drag and drop » facilitant l'organisation et le contrôle des luminaires et des accessoires. Des scénarios et des routines prédéfinis simplifient la vie quotidienne et permettent aux consommateurs de trouver le réglage de lumière idéal à tout moment de la journée.
Les paramètres liés au rythme circadien définissent automatiquement le bon type de luminosité pour chaque moment de la journée. Une lumière froide et énergique à forte intensité pour un matin productif passera graduellement à une lumière douce,chaude et tamisée pour une soirée relaxante. Pour suivre le cycle du soleil, tout en restant à la maison.
Enfin, l'application WiZ offre la possibilité de laisser plusieurs
utilisateurs gérer le système d'éclairage en fonction de leurs besoins. Ainsi, les membres du foyer peuvent facilement partager entre eux leurs droits d'accès à la fonction « home » de l'application WiZ. Il suffit aux utilisateurs de télécharger l'application et d'entrer le code d'invitation, sans configuration supplémentaire. Les invités peuvent donc également profiter du contrôle des luminaires une fois qu'ils sont connectés au même réseau Wi-Fi.
Respect total de la vie privée
Le processus de création de compte et de connexion de l'application WiZ est entièrement anonyme, lorsque l'on utilise des connexions tierces avec des comptes Apple, Google ou Facebook. Tout ce que WiZ obtient est un identifiant unique qui ne contient aucune information personnelle, dans le seul but de l’associer à une maison WiZ. Aucune donnée personnelle (noms, numéros de portable, emails) n'est collectée. WiZ ne récupère jamais, ne stocke, ni n'utilise aucune information personnelle liée aux fournisseurs que vous utilisez pour vous connecter. Il n'y a aucun risque de piratage des données privées, car elles ne sont pas présentes sur le cloud sécurisé d’AWS.
Les nouveautés les plus tendance
Le lancement de l'écosystème WiZ en Europe signifie que l'ensemble de l’offre WiZ connected sera désormais largement disponible, mais Signify introduit simultanément plusieurs nouveautés et mises à jour de ses produits et accessoires WiZ :
Prix et disponibilités
Disponibles en Europe à partir d'août 2020 :
Pour plus d'informations, de détails sur les produits et les spécifications, veuillez consulter
Signify - Communication France
Agence Omnicom PR Group France
Carla Portier
Tel : 06 77 84 02 60 / email : carla.portier@omnicomprgroup.com
Nathalie Ayache-Siméon
Tel : 06 48 16 49 93 / email : Nathalie.Ayache-Simeon@omnicomprgroup.com
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels, le grand public l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros en 2019, nous comptons environ 36 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Notre mission est d’accélérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Nous avons été nommés leader de l'industrie dans l'indice de durabilité du Dow Jones pour la troisième année consécutive en 2019. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre Newsroom, Twitter and LinkedIn. Les informations dédiées aux investisseurs sont disponibles sur la page Investor Relations.
Basée à Hong Kong, WiZ Connected Lighting Company Limited est une entreprise de solutions logicielles d'éclairage qui se concentre sur la fourniture de produits d'éclairage intelligents, faciles à utiliser et basés sur le WiFi. Détenue par Signify, le leader mondial de l'éclairage, WiZ dessert les marchés grand public et professionnel dans 55 pays. Grâce au programme de partenariat OEM WiZ Connected, plus de 60 fournisseurs d'éclairage WiZifient des centaines d'appareils d'éclairage. Pour en savoir plus sur WiZ Connected et sur la façon dont ils transforment l'industrie de l'éclairage, consultez le site https://wizconnected.com.
juillet 03, 2024
Signify et l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS lancent un nouveau partenariat