Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Un éclairage public 100% LED connecté à Talence

    24 novembre 2020

    Talence modernise son éclairage public et bascule dans l’ère des villes intelligentes avec un parc désormais équipé à 100% en LED connectées

     

    • Talence accélère son programme de valorisation des économies d’énergies et met un terme à la réduction de la pollution lumineuse grâce à un éclairage 100% LED connecté
    • 3 750 points lumineux sont répartis sur l’ensemble de la commune
    • Grâce à la plateforme Interact City, la ville devient intelligente et accède à de nouveaux usages

     

    Suresnes, France – La ville de Talence, pionnière en matière d’éclairage connecté, a choisi Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, pour moderniser l’ensemble de son parc d’éclairage public. La collectivité souhaitait investir dans un équipement d’éclairage public performant permettant de réaliser d’importantes économies d’énergies et anticiper sur des services dits intelligents et utiles pour la population. Avec l'installation de plus de 3 750 luminaires LED conçus par Signify, équipés du système d'éclairage intelligent Interact City, Talence s'engage pleinement en faveur de la durabilité, du bien-être et de la sécurité. 

    80 % d’énergie économisée sur l’ensemble de la ville


    La collectivité a choisi la solution connectée Philips Iridum 4, la toute dernière innovation de Signify en matière d’éclairage LED urbain. Avec une durée de vie de 20 ans contre 2 à 3 ans pour des solutions d’éclairage conventionnel, ce nouvel équipement LED, couplé à la plateforme de gestion connectée de l’éclairage public Interact City via des capteurs pré-intégrés, offrira à la collectivité la possibilité d’ajuster, à distance, l’éclairage aux différents moments de la journée, de mesurer avec précision la consommation d’énergie en temps réel ou encore d’anticiper une opération de maintenance sur certaines zones de la ville. Un contrôle total de l’éclairage qui représente, pour la ville de Talence la possibilité de réduire sa consommation d’énergie jusqu’à 80% et ses émissions de Co2 et ainsi d’atteindre ses objectifs de durabilité. 

     

    « L’Iridium présente des performances inégalées en matière de photométrie. La télégestion à distance permet d’espacer les maintenances mais surtout d’apporter la lumière au bon endroit et au bon moment. Les économies sont immédiates», explique Samuel Machet, Directeur Commercial Public chez Signify.

     

    Vers de nouveaux usages pour la population

    Les solutions LED et la plateforme d’éclairage connectée Interact City, développées par Signify, offrent aux collectivités locales un avenir plus propre et plus durable. Elles permettent également de digitaliser l’ensemble des espaces de la ville, en parallèle des objectifs de rénovation énergétique. Les logiciels d'éclairage et l'architecture ouverte du système, fournies par Signify, permettent de partager les données entre les luminaires LED, les capteurs et la plateforme hébergée dans le cloud, offrant ainsi de nouveaux usages et services à la ville et ses administrés. Ajuster la lumière, partout et en fonction des besoins, des conditions de sécurité ou de circulation, raccorder des systèmes de vidéo protection, des capteurs d’analyse de la qualité de l’air, tout devient possible. L’éclairage est désormais au service des activités citoyennes, que ce soit pour accentuer un éclairage lors d’un repas de quartier, renforcer l’éclairage sur le domaine public ou encore permettre un accès plus rapide aux services d’urgences en cas d’accident.  

    Nous avons surtout été intéressé par le caractère évolutif de cette solution. Nous pourrons lui ajouter au fil du temps de nouveaux modules de services à la population. C’est la raison pour laquelle nous sommes partis sur un partenariat de plusieurs années, qui a d’ores et déjà reçu un très bon accueil du public. Beaucoup de gens se sont mis ou remis à la marche à pied et au vélo car ils se sentent mieux avec un éclairage de qualité ”

     

    Emmanuel Sallaberry

    Maire de Talence

    L’infrastructure d’éclairage de Signify est évolutive et favorise un sentiment de bien-être, de sécurité et de sûreté : une lumière adaptée et inclusive qui rassure et prend en compte les besoins des usagers, aussi particulier soit-il, qu’ils soient liés à l’âge, au handicap, ou au besoin de sécurité ou de mobilité. 

     

    Pour découvrir ce projet en image, découvrez les installations Signify à Talence en vidéo. 

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs ainsi que de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises tout en transformant la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros en 2023, nous comptons environ 32 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous utilisons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur. Nous figurons dans l'indice mondial de durabilité Dow Jones depuis notre introduction en bourse depuis sept années consécutives et avons obtenu la note Platine d'EcoVadis pendant quatre années consécutives, ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify se trouvent sur la salle de presse, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Relations avec les investisseurs.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Signify se classe dans le Global 100 most sustainable corporations

      janvier 23, 2025

      Signify se classe dans le Global 100 most sustainable corporations

    • Signify myCreation présente sa nouvelle marque

      janvier 16, 2025

      Signify myCreation présente sa nouvelle marque