Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Validation de l'efficacité de l'éclairage UV-C

    4 mars 2021

    Le laboratoire Innovative Bioanalysis confirme l'efficacité des solutions UV-C de Signify sur la désinfection de l'air et l’élimination des virus et bactéries

     

    • Les résultats des tests démontrent que les luminaires Upper-Air de désinfection de l’air par UV-C inactivent 99,99% du SARS-COV-2 en suspension dans l'air d'une pièce en seulement 10 minutes

     

    Suresnes, FranceSignify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, a travaillé aux côtés d’Innovative Bioanalysis, un laboratoire de référence de sécurité certifié CAP, CLIA, AABB à Costa Mesa (Californie) afin de tester et valider l’efficacité des luminaires Upper-Air de désinfection de l’air par UV-C sur l'inactivation du SRAS-CoV-2, virus qui cause le COVID-19.

     

    Les luminaires Upper-Air de désinfection par UV-C ont inactivé 99,99 % du CoV-2 du SRAS de l'air d'une pièce1 en 10 minutes. En 20 minutes, le virus était en dessous des niveaux détectables2.

     

    "En se basant sur le procédé qui consiste à exposer aux UV-C ces agents pathogènes pour les inactiver, on peut s'attendre à ce que l'éclairage de désinfection aux UV-C ait un impact similaire sur les différentes mutations génétiques du (SRAS-CoV2)", a déclaré Sam Kabbani, directeur scientifique du laboratoire Innovative Bioanalysis.

    Les résultats de ces essais illustrent l'efficacité de nos luminaires de désinfection de l'air par UV-C et du rôle important qu'elles peuvent jouer dans la lutte contre le coronavirus et de futurs virus."

     

    Harsh Chitale
    Responsable de la division Digital Solutions chez Signify

    "Cela prouve que l'éclairage UV-C représente une véritable solution de prévention des risques pour les organisations et établissements qui cherchent à offrir à leurs clients et employés un environnement sain et exempt de virus".

     

    Signify a multiplié par huit la production de ses sources lumineuses UV-C en 2020 pour soutenir la lutte contre le coronavirus et a acquis la société GLA pour enrichir son portefeuille de luminaires destinés à la désinfection de l'air. Depuis cette date, la société a équipé plusieurs sites d'appliques UpperAir pour la désinfection de l'air, notamment chez les enseignes EDEKA Clausen en Allemagne, dm en Slovaquie, et le Rugby Union Club Harlequins au Royaume-Uni. En France, la version plafonnier du luminaires Upper Air a été installé sur différents sites, dont la clinique Vauban à Livry-Gargan.

     

    La hauteur à laquelle les luminaires sont installés, combinée à la conception des luminaires, permet au système de désinfecter l'air lorsqu'il circule dans un espace clos, même en présence de personnes. La ventilation mécanique et/ou la convection naturelle ramène l'air désinfecté dans la partie inférieure de l'espace. En outre, l'optique des luminaires est conçue pour empêcher l'exposition aux rayons UV-C   des personnes qui se trouvent dans la pièce.

     

    Depuis plus de 35 ans, Signify est à la pointe de la technologie UV, et a fait ses preuves en matière d'innovation et d'expertise d'application de l'éclairage UV-C. L'éclairage UV-C de Signify est conçu, installé et utilisé conformément aux instructions de sécurité spécifiques au produit, et fabriqué selon des processus industriels bien contrôlés. L'éclairage UV-C doit toujours être utilisé conformément aux exigences et aux instructions de sécurité3.

    Pour plus d'informations sur les solutions d'éclairage UV-C de Signify, visitez notre site internet

    1 Les tests ont été réalisés avec appliques Philips à désinfection de l'air par UV-C pour pièces de grande hauteur

    Les dimensions globales de la chambre d'essai étaient d'environ 8'x8'x10', conformément aux normes de biosécurité de niveau 3.

    2 Résultats obtenus lors d'un test effectué par Innovative Bioanalysis, laboratoire de référence de sécurité certifié CAP, CLIA, AABB, dans une pièce avec une circulation d'air suffisante. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au rapport de test disponible ici.

    3 L'efficacité germicide des sources de lumière UV-C est proportionnelle au temps d'exposition du micro-organisme à la source de lumière UV-C et à l'intensité de la source de lumière UV-C. Par conséquent, un flux d'air suffisant dans la pièce (qui peut être obtenu par un flux d'air forcé ou par convection naturelle) est nécessaire pour un fonctionnement efficace des solutions des appliques de désinfection de l'air supérieur par UV-C de Signify.

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels, les particuliers et l'Internet des objets. Nos produits Philips, nos systèmes Interact et les services basés sur les données apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. En 2024, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros, avec environ 29 000 employés et une présence dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur. Depuis notre introduction en bourse, nous avons fait partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones Sustainability World Index pendant huit années consécutives et nous avons obtenu la note EcoVadis Platinum pour la cinquième année consécutive, ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify sont disponibles dans notre Newsroom, sur X, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Relation avec les investisseurs.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Rapport Annuel 2024 de Signify

      février 25, 2025

      Rapport Annuel 2024 de Signify

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Signify se classe dans le Global 100 most sustainable corporations

      janvier 23, 2025

      Signify se classe dans le Global 100 most sustainable corporations