Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    L’Hippodrome de Vincennes choisit Signify pour illuminer ses courses

       

    Le 31 mars 2022

    Respect de la biodiversité et spectacle augmenté : l’Hippodrome de Paris-Vincennes choisit Signify pour illuminer ses courses

    Hippodrome Paris Vincennes
    • Grâce aux solutions et systèmes d’éclairage de Signify, l’Hippodrome de Paris-Vincennes réalise des économies d’énergie importantes tout en préservant la biodiversité et le ciel nocturne
    • Plus de 390 points lumineux sont répartis sur l’ensemble de la petite et de la grande piste
    • Les parieurs et spectateurs profitent désormais d’une expérience de divertissement innovante et spectaculaire

     

    Suresnes, France – L’Hippodrome de Vincennes, site phare du Trot en France a choisi Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, pour la rénovation lumineuse de sa petite piste et la mise en lumière de sa grande piste. Le site souhaitait investir dans un équipement d’éclairage performant, plus économe en énergie, tout préservant la biodiversité du bois attenant. Avec l’installation de plus de 390 projecteurs LED, conçus par Signify, combinés à un système d’éclairage connecté, l’Hippodrome offre désormais un spectacle sensationnel et baigné de lumière pour ses parieurs et spectateurs tout au long de l’année.

     

    Un éclairage de haute qualité, respectueux de l’environnement et de la biodiversité

    L’Hippodrome de Paris Vincennes a choisi la solution Philips OptiVision LED gen 3.5 pour rénover sa petite piste et éclairer sa grande piste. Ces projecteurs, répondant aux normes de performance les plus élevées, offrent une qualité d’éclairage exceptionnelle ainsi qu’une distribution très précise de l’éclairage pour un confort visuel optimal.

     

    Utilisant une technologie propre pour la concentration du faisceau lumineux, dirigé uniquement sur les pistes, ces derniers permettent également de limiter les nuisances lumineuses et de respecter le biorythme de la faune et de la flore locale. Cette innovation assure ainsi la meilleure cohabitation possible entre toutes les composantes de la biodiversité urbaine en réponse aux exigences définies par la Ville de Paris.  Permettant enfin de réaliser jusqu’à 50% d’économie d’énergie, les solutions proposées par Signify permettent à l’Hippodrome de d’affirmer et de remplir pleinement dans ses engagements en faveur de la durabilité et de l’environnement.

     

    « La technologie LED et les logiciels de contrôle de l’éclairage, Interact, développés par Signify ont permis à l’Hippodrome Paris-Vincennes de répondre à un triple enjeux », explique Dimitri Arfuso, Directeur Commercial Public chez Signify.  « Il s’agissait de pouvoir redynamiser l’Hippodrome avec la possibilité de faire des courses de nuit, en proposant aux parieurs un véritable show lumière, tout en évitant la nuisances lumineuse ».

     

    Vers une nouvelle expérience des courses hippiques et de divertissements

     

    Les 390 projecteurs, combinés au système de gestion de d’éclairage connecté Interact permettent désormais à l’Hippodrome de réaliser des mises en scènes sensationnelles, grâce à la programmation de scénarii dynamiques. Jusqu’alors contraints d’adapter sa programmation en fonction des saisons et de la tombée de la nuit, le nouvel éclairage permet désormais d’offrir une expérience innovante et sensationnelle à tous les parieurs de l'Hippodrome-phare du Trot en France, tout en répondant dans le même temps aux besoins d’éclairage propres à la retransmission télévisuelle.

     

    Enfin, les nouvelles solutions d’éclairage de Signify permettent à l’Hippodrome de moderniser et de diversifier son offre de divertissements et de s’inscrire définitivement comme promoteur de spectacle.  Pouvant accueillir toutes sortes de concerts et de festivals regroupant plusieurs dizaines de milliers de personnes, particulièrement en été, cette offre de divertissement supplémentaire constitue une véritable promesse de réussite pour les gestionnaires de l’Hippodrome, notamment grâce à une augmentation considérable du chiffre d’affaires. Le retour sur investissement sera donc rapide et fructueux.

    Les solutions LED et les systèmes d’éclairage connectés développés par Signify offrent une modernité intéressante pour la création de véritables spectacles. Nous sommes désormais capables de délivrer au consommateur la promesse d’une expérience innovante et rythmée. Ce projet s’inscrit dans la dynamique et le rôle que nous endossons, c’est-à-dire celui d’un promoteur de spectacles.”

     

    Jean-Pierre Barjon

    Président du Trot

    Pour découvrir en images comment l’éclairage de Signify répond aux enjeux de l’Hippodrome de Paris-Vincennes, cliquez ici

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs ainsi que de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises tout en transformant la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros en 2023, nous comptons environ 32 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous utilisons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur. Nous figurons dans l'indice mondial de durabilité Dow Jones depuis notre introduction en bourse depuis sept années consécutives et avons obtenu la note Platine d'EcoVadis pendant quatre années consécutives, ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify se trouvent sur la salle de presse, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Relations avec les investisseurs.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

    • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

      juillet 26, 2024

      Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

    • Signify et l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS lancent un nouveau partenariat

      juillet 03, 2024

      Signify et l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS lancent un nouveau partenariat