Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Interact reçoit l’assurance Cybersecurity DEKRA

    November 11, 2024

    Interact, le système d'éclairage sans fil de Signify basé sur le cloud, bénéficie de l'assurance DEKRA Cybersecurity

    • Signify a obtenu la certification DEKRA IEC 62443-3-3 - la norme internationale pour les réseaux de communication industriels et la sécurité des systèmes - pour son système d'éclairage sans fil basé sur le cloud Interact.
    • La certification confirme que le système et les services sont sécurisés et privés.

    Suresnes, France - Signify (Euronext : LIGHT). Le système d'éclairage sans fil Interact de Signify, basé sur le cloud, a obtenu la certification de sécurité DEKRA IEC 62443-3-3 - une marque de confiance que le système et les services sont sécurisés et privés contre les menaces de sécurité de l'information en constante évolution. Cette certification confirme la résilience du système Interact et constitue la dernière étape de l'effort proactif et continu de Signify en matière d'assurance de la cybersécurité.

     

    Signify a été l'une des premières entreprises d'éclairage à certifier son processus de cycle de vie de développement par rapport à la norme IEC 62443-4-1, la norme internationale pour la sécurité des systèmes de contrôle industriel et de la technologie opérationnelle. Les solutions cloud de Signify sont également certifiées ISO 27001, une norme internationale réputée en matière de sécurité de l'information.

     

    Le système Interact, qui comprend un réseau de luminaires et d'appareils connectés sans fil, est géré et contrôlé de manière centralisée par le biais d'une suite logicielle basée sur le cloud appelée Interact building manager. Avec Interact building manager, vous pouvez facilement gérer, surveiller et assurer la maintenance de votre éclairage, ce qui se traduit par un meilleur environnement de travail, une efficacité accrue des employés et des économies d'énergie maximales.

    Dans le monde numérique interconnecté d'aujourd'hui, il est important que toutes les entreprises établissent la confiance avec leurs partenaires et leurs clients dans leurs produits et leurs systèmes. L'obtention de cette certification DEKRA démontre notre engagement à atteindre le plus haut niveau de cybersécurité au sein de nos systèmes d'automatisation et de contrôle.” 

     

    Greg Nelson, vice-président exécutif - Systèmes et services chez Signify

    La norme IEC-62443-3-3 se concentre sur le principe d'un système de contrôle industriel automatisé (IACS) sécurisé et sur d'autres parties de la série de normes. La certification est attribuée sur la base d'essais portant sur sept piliers :
     

    • Contrôle d'accès - qui peut accéder au système
    • Contrôle de l'utilisation - seules les actions autorisées peuvent être effectuées dans le système
    • Intégrité du système - protège le système et ses données contre les modifications non autorisées
    • Confidentialité des données - protection des données sensibles contre l'accès et la divulgation non autorisés
    • Flux de données restreint - vérifie que les données ne circulent qu'entre les composants contrôlés du système et empêche les accès non autorisés ou les fuites d'informations.
    • Réaction rapide aux événements - détection et réaction à une menace de cybersécurité
    • Disponibilité des ressources - garantit que les ressources du système restent disponibles et fonctionnelles pendant un incident de cybersécurité.

    La validation par une tierce partie que nous respectons les normes de sécurité établies pour la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de nos systèmes est extrêmement importante. Non seulement cette accréditation démontre notre conformité aux exigences réglementaires et aux meilleures pratiques du secteur, mais elle renforce également l'importance que nous accordons à l'excellence en matière de cybersécurité et le rôle de chef de file que nous jouons dans ce domaine", a-t-il ajouté. ”

    " La certification CEI est une marque d'excellence dans un paysage numérique où la sécurité et la cybersécurité revêtent une importance fondamentale ", déclare Bram Holtus, PDG de DEKRA Certification B.V. " Nous avons été fiers de certifier le processus de cycle de vie du développement de Signify par rapport à la norme CEI 62443-4-1 dès 2020 et de compléter cette certification par un sceau DEKRA, qui démontre que Signify se soumet à des audits annuels de DEKRA, garantissant ainsi une conformité continue aux exigences du processus ". Le fait que le système d'éclairage sans fil basé sur le cloud Interact de Signify ait maintenant reçu un certificat DEKRA IEC 62443-3-3 est vraiment impressionnant, car ils sont parmi les premiers au monde à répondre aux exigences particulièrement élevées de ce schéma de certification."

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

    Omnicom PR Group

    George Verkhovskoy

    Tel: 06 10 54 34 52


    Carla Portier

    Tel: 06 77 84 02 60

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels, les particuliers et l'Internet des objets. Nos produits Philips, nos systèmes Interact et les services basés sur les données apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. En 2024, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros, avec environ 29 000 employés et une présence dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur. Depuis notre introduction en bourse, nous avons fait partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones Sustainability World Index pendant huit années consécutives et nous avons obtenu la note EcoVadis Platinum pour la cinquième année consécutive, ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify sont disponibles dans notre Newsroom, sur X, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Relation avec les investisseurs.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Rapport Annuel 2024 de Signify

      février 25, 2025

      Rapport Annuel 2024 de Signify

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Signify se classe dans le Global 100 most sustainable corporations

      janvier 23, 2025

      Signify se classe dans le Global 100 most sustainable corporations