Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Le LaaS est bénéfique pour vos finances et la planète

    Un modèle innovant qui permet une rénovation durable des infrastructures industrielles

     

    La base industrielle actuelle globale doit être modernisée.

     

    Alors que la crise climatique s'intensifie, nous avons besoin d'une rénovation "verte" complète des infrastructures que nous utilisons pour fabriquer les produits que nous utilisons et consommons.

     

    La transformation n'a pas besoin d'être brutale. Un certain nombre de mesures à prendre pour créer un modèle industriel durable sont à notre portée et faciles à mettre en œuvre. Plus important encore, elles présentent de nombreux avantages pour les organisations, qui vont au-delà de la réduction de leur impact sur l'environnement.

     

    Une approche nouvelle et plus efficace de l'achat d'éclairage

     

    Actuellement, les organisations achètent et assurent la maintenance de leur matériel d'éclairage. Cela représente potentiellement des milliers de luminaires, le câblage, les systèmes de contrôle, les serveurs, les passerelles, les interrupteurs, les capteurs et autres dispositifs d'infrastructure nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur entretien.

     

    Light as a Service (LaaS) bouleverse ce modèle.

    Plutôt que de se doter de leur propre matériel d'éclairage, les entreprises "louent" la lumière à des fournisseurs d'éclairage sur la base d'un abonnement régulier. Les fournisseurs d'éclairage restent propriétaires de l'équipement et assument la responsabilité de son entretien et de sa pérennité.”

    Les entreprises qui adoptent le LaaS bénéficient d'une tranquillité d'esprit. Elles n'ont plus à se soucier des contraintes liées à la détention de matériel d'éclairage: les luminaires à contrôller et à faire réparer, des performances à vérifier et le personnel de maintenance à prévoir. Ces entreprises constatent par ailleurs que les coûts d'investissement associés à la propriété de leur éclairage se transforment en coûts de fonctionnement moins lourds à supporter sur le bilan de l'organisation, avec des baisses de charges immédiates.

     

    Le graphique ci-dessous illustre la manière dont le LaaS permet à une entreprise de réaliser 10% d'économies sur les coûts d'énergie et de maintenance qu'elle aurait dû supporter en restant propriétaire de son éclairage pendant les cinq premières années d'exploitation. Au bout de six ans, l'entreprise économisera même 50 % de ces coûts.

    LaaS as a service: transformez les investissements e en coûts d’exploitation

    Ce graphique met également en évidence la capacité du modèle LaaS à dégager un flux de trésorerie immédiat et significatif.

     

    La révolution verte

     

    Moins de contraintes sur les immobilisations, moins d’activités gourmandes en main-d'œuvre et en capitaux, ainsi qu’un flux de trésorerie positif et immediat: ce sont des avantages précieux pour toute organisation. Pourtant, ce ne sont pas les seuls avantages qu'apporte le LaaS.

     

    Les meilleures solutions LaaS se démarquent par leur capacité de connectivité. Outre le fait de bien éclairer, ces plateformes "intelligentes" constituent une platte forme idéale pour le déploiement de capteurs et de logiciels d'analyse de données issus de l'Internet des objets (IoT). Un système d'éclairage connecté, doté de capteurs intégrés peut recueillir des informations sur chaque mètre carré qu’il éclaire, l'éclairage étant en effet réparti de façon dense stable et uniforme dans l’espace. Acheminées en toute sécurité vers le cloud et analysées, ces données peuvent permettre des prises de décisions cruciales pour optimiser vos operations.

     

    Grâce aux données d'occupation et de présence, un centre logistique peut, par exemple, organiser son stock pour optimiser la préparation des commandes. Un fabricant peut améliorer le déploiement de ses matières premières ou de ses postes de travail. Ce n’est que le début.

     

    Plus largement, des installations industrielles dotées de la technologie IoT sont autonomes et peuvent être pilotées à distance. Ceci constitue une véritable avancée dans un monde en proie aux conséquences d'une pandémie. D'autres capacités liées à l'IoT deviendront courantes à mesure que les technologies se perfectionneront, que les analyses se feront plus approfondies et que les API ouvertes simplifieront l'intégration des systèmes intelligents entre eux.

     

    De tels dispositifs IoT contribuent également à rendre les installations plus agréables et plus sûres pour les employés. Un éclairage plus adapté à l'environnement de travail permet d'améliorer les performances et de réduire les défauts de fabrication, mais surtout de réduire considérablement le nombre d'accidents.

     

    Au service du climat

     

    Le LaaS permet de soutenir la lutte contre le changement climatique en améliorant la durabilité des sites industriels. Des opérations industrielles connectées par l'IoT et plus efficaces se traduisent par une empreinte carbone plus faible. Un éclairage intelligent qui diminue son intensité lorsque la lumière naturelle éclaire une structure est bien plus économe en énergie. Les luminaires dotés de capteurs capables de signaler en amont la nécessité d'une maintenance, permettent d'éviter les interruptions inopinées.

     

    Un système d'éclairage connecté permet en outre de suivre de près les économies réalisées en matière d'énergie, en indiquant à la fois les gains d'efficacité et les mesures à prendre pour rationaliser encore davantage le système. Les gestionnaires du bâtiment disposent de la latitude nécessaire pour affiner les paramètres et comparer la consommation d'énergie d'une installation par rapport à une autre. La première étape pour améliorer les performances consiste à les analyser, et une évaluation plus efficace entraîne une optimisation plus rapide.

     

    Les reportings contribueront également à la mise en conformité des organisations avec les réglementations en matière d'efficacité, lesquelles ne feront que se multiplier à mesure que la réponse au changement climatique planétaire s'intensifie. Enfin, ces rapports faciliteront l'obtention de la certification LEED ou d'autres certifications de qualité pour les bâtiments, contribuant ainsi à l'augmentation de la valeur des biens immobiliers et à l'obtention de subventions vertes et d'allégements fiscaux.

     

    Une nouvelle approche commerciale

     

    Certains types d'installations sont particulièrement pertinentes pour mettre en œuvre un LaaS qui genère des baisses de charges immédiates. Les meilleurs candidats disposent d'un minimum de 500 points lumineux conventionnels, enregistrent au moins 4 000 heures de fonctionnement par an, ont un bail de quatre à cinq ans ou sont locataires de leur installation et paient l'équivalent d'environ 0,1 euro/kWh.

     

    Si vous songez à opter pour le LaaS, vous devez savoir que l'achat d'un service est différent de celui d'un produit, et peut nécessiter l'implication précoce des juristes d'entreprise. Les services juridiques peuvent avoir besoin d'évaluer les contrats d’engagement de performance dans la durée plus attentivement qu'ils ne le feraient pour des contrats standard.

     

    La comptabilité est un autre domaine qui nécessitera probablement une attention particulière. Votre équipe d’experts comptables voudra travailler avec votre équipe juridique pour s'assurer que votre contrat LaaS est un véritable contrat de service. Ce point est important : une préparation juridique appropriée facilitera le traitement hors bilan, avec tous ses avantages.

     

    En ce qui concerne la question cruciale des opérations, vous devrez définir une matrice de responsabilité précise à destination de vos équipes. Le plus simple est de faire appel à un partenaire de confiance unique: vous éviterez ainsi les zones d'ombre dans l'attribution des responsabilités liées au déploiement, au fonctionnement et à la maintenance de la technologie d'éclairage désormais en place au sein de votre entreprise.

     

    L'approche LaaS est porteuse de changements. Elle promet de rendre les installations industrielles plus productives, plus saines financièrement et plus sûres, sans oublier une plus grande disponibilité des liquidités. Elle constitue également un point de départ essentiel pour une rénovation durable que les entreprises industrielles et manufacturières doivent rapidement adopter.

    A propos de l'auteur:

    Jonathan Weinert

    Jonathan Weinert

    Reconnu pour ses recherches et reportages sur l'éclairage LED, l'éclairage connecté et l'IoT depuis qu'il a rejoint Signify en 2008.

    Explorez le potentiel du Light as a Service

    Nous vous accompagnons tout a long de votre démarche Laas