Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    LaaS permet d'améliorer les finances des entreprises

    Des bâtiments plus efficaces, un meilleur flux de trésorerie et au-delà plus encore

     

    La pandémie de COVID 19 a frappé de plein fouet les entreprises du monde entier et pourrait continuer à produire ses effets délétères dans un avenir proche.

     

    Parmi les incertitudes liées à la crise économique, une certitude s'impose: il est financièrement important de disposer de trésorerie disponible. Dans une période agitée, les entreprises disposant de liquidités sont libres de réduire la voilure tandis que les vents se déchaînent sur leurs concurrents. Ce n'est pas sans raison que 85 % des petites et moyennes entreprises prévoient se retrouver à court de moyens financiers dans les mois à venir si la situation de crise perdure.

     

    Les décisionnaires qui tentent d'optimiser leur trésorerie se tournent de plus en plus vers les modèles de type "XaaS" ("anything-as-a-Service" ou "Tout en tant que Service") pour obtenir les solutions, les outils et les produits dont ils ont besoin. Ces services vont du stockage de données aux logiciels, en passant par l'infrastructure informatique, les plateformes et même les moteurs d'avion, pour ne citer que quelques exemples d'une liste croissante.

     

    Le modèle XaaS est simple. Les entreprises acquièrent les services dont elles ont besoin, par exemple des prestations informatiques. Mais elles ne sont pas obligées de se procurer des équipements dont elles ne veulent pas - par exemple, des dizaines d'ordinateurs onéreux qui se déprécient à peine achetés et qui représentent un investissement important dans un budget, ce qui entrave la bonne gestion des liquidités. Les ordinateurs utilisés par l'entreprise appartiennent au fournisseur de services, qui assume la responsabilité de la maintenance et des mises à niveau techniques.

     

    Comme pour le leasing, le XaaS propose des versements réguliers et prévisibles au titre des charges d'exploitation, qui sont souvent plus faciles à budgétiser qu'un versement initial unique et important. Mais le XaaS est encore plus flexible qu'un contrat de location classique. Cette flexibilité est liée à la durée des contrats, qui sont adaptés aux schémas d'utilisation et à la durée de vie des produits, et qui peuvent être plus longs que les modèles de location classiques, ce qui permet de générer des flux de trésorerie positifs. Cette souplesse s'explique également par la possibilité de supprimer les mécanismes complexes de gestion des actifs et de concentrer la valeur ajoutée des contrats de service sur les flux de paiement, plutôt que sur leur valeur résiduelle.

     

    Il convient de souligner que le XaaS est encore plus intéressant aujourd'hui, compte tenu des récents changements intervenus en matière de fiscalité.

    La norme IFRS 16, une norme internationale relative à la publication des données financières, entrée en vigueur début 2019, impose de faire figurer les contrats de location ordinaire au bilan d'une entreprise, mais autorise à ne pas faire figurer les coûts de services. Ainsi, grâce au nouveau régime de comptabilisation, les XaaS contribuent à alléger le bilan d'une entreprise. Cela permettra à la société de lever plus facilement des fonds, ce qui constitue un atout supplémentaire.”

    Les principaux avantages des services XaaS sont les suivants:

     

    • Flexibilité

    L'ancien modèle de fourniture de solutions offrait une flexibilité insuffisante. Le XaaS maximise la flexibilité, permettant aux clients de rester à la pointe de la technologie et de bénéficier des applications les plus efficaces. Une entreprise ne se retrouve jamais piégée dans un gouffre financier.

     

    • Engagement de performance

    Les performances sont garanties dans le XaaS. La flexibilité permet d'y parvenir, en définissant les conditions de satisfaction propres à chaque client.

     

    • Réactivité

    Une équipe de support interne n'est généralement pas en service 24 heures sur 24. Un fournisseur XaaS l'est bien plus souvent, délivrant les performances correspondant à sa principale spécificité.

     

    Compte tenu de ces avantages, il n'est pas surprenant que le marché des XaaS connaisse une croissance rapide. Le marché a atteint la barre des 93,8 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 344,3 milliards de dollars d'ici 2024. Les prévisions prévoient qu'il connaîtra un TCAC de 24 % sur la période 2019-2024.

     

    Rien d'étonnant non plus à ce que les dirigeants soient enthousiasmés par les XaaS.

    Les recherches indiquent que 75 % des décideurs de haut niveau estiment que le XaaS a eu une "influence positive" sur "leur secteur, leur modèle d'entreprise, leurs produits et leurs services.”

    Qui plus est, le XaaS est un levier de croissance pour les petites entreprises. Les petites entreprises bénéficient des gains d'efficacité générés par le XaaS, ainsi que de l'accès à de nouvelles solutions, outils, applications et technologies qu'elles n'auraient peut-être pas pu s'offrir auparavant.

     

    Il existe une solution désormais disponible sous forme de service, et dont les résultats changent la donne: l'éclairage.

     

    L'éclairage en tant que service, ou LaaS, fournit à une entreprise la lumière dont elle a besoin pour remplir ses principales activités tout en optimisant la santé et le bien-être de ses employés, le tout sans requérir de dépenses d'investissement importantes. Cette solution libère également l'entreprise de la responsabilité de la maintenance du matériel et des systèmes d'éclairage.

    La lumière en tant que service chez ArcelorMittal Sagunto, Espagne

    Le LaaS permet également à une entreprise de profiter des nouvelles avancées technologiques sans avoir à entreprendre de démarches de prospection permanente puisque c'est le fournisseur qui s'en charge. C'est un aspect important en cette nouvelle ère où les systèmes d'éclairage sont connectés. Ces derniers, comme Interact développé par Signify, offrent plus qu'un éclairage LED de haute qualité : ils jouent également le rôle de plateformes dotées de capteurs pour la collecte et l'analyse de données opérationnelles, ainsi que pour le déploiement de l'Internet des objets de manière plus générale. Les systèmes tels qu'Interact, qu'ils soient installés dans des bureaux, des usines, des entrepôts, des paysages urbains, des bâtiments municipaux ou autres, constitueront progressivement des plates-formes omniprésentes.

     

    Il est intéressant de mentionner ici que l'éclairage LED étant nettement plus efficace que l'éclairage conventionnel, un système numérique LaaS bien conçu peut même s'autofinancer, mois après mois. Qui plus est, les mises en œuvre de LaaS ont généralement un flux de trésorerie positif. Les coûts d'électricité et de maintenance de l'éclairage conventionnel sont généralement plus élevés que les coûts d'électricité et les frais de LaaS. Cette réduction globale des coûts liés à l'éclairage génère un flux de trésorerie disponible pour l'entreprise.

     

    Les avantages ne sont pas uniquement d'ordre financier. Ils incluent également l’empreinte environnementale. La technologie LED représente souvent une solution facile à mettre en œuvre pour les entreprises visant la neutralité carbone. Certains chercheurs considèrent d'ailleurs que les systèmes intelligents basés sur les LED, sont indispensables pour les gestionnaires de parcs immobiliers qui souhaitent que leurs bâtiments affichent un bilan carbone neutre.

     

    Enfin, les mises en œuvre de services XaaS comme le LaaS sont facilement accessibles pour les entreprises, car elles ne nécessitent pas de budgets d'investissement, d'approbations ou de prêts bancaires. Cela offre la possibilité d'augmenter les investissements dans l'éclairage.

     

    Le modèle XaaS est un modèle désormais incontournable. Il dépasse désormais le cadre des solutions de cloud où il a trouvé son origine, pour offrir des solutions d'éclairage et bien plus encore. Le XaaS est un modèle flexible qui présente un intérêt à la fois pratique et financier, et qui simplifie la vie des entreprises.

    À propos de l'auteur:

    Marc Salvany

    Marc Salvany


    Responsable des Services chez Signify

    Explorez le potentiel du Light as a Service

    Nous vous accompagnons tout a long de votre démarche Laas