Jernhusen

EuroMaint / Jernhusen Örebro, Suède


Lorsque le réseau ferroviaire s'est développé en Suède au tournant du siècle dernier, des ateliers plus grands étaient nécessaires. Aujourd'hui, la zone d'atelier central (CV) est détenue par Jernhusen, qui se spécialisent dans l'immobilier près des voies ferrées, où ils développent et gèrent des dépôts de maintenance pour trains.

EuroMaint est l'un des locataires du CV d'Örebro. Ils effectuent la maintenance lourde des véhicules ferroviaires, travaillent avec des machines lourdes, des outils volumineux et ont un trafic de camions, ce qui impose des exigences très élevées en matière d'éclairage. Cela est important tant pour la sécurité, où l'éclairage joue un rôle crucial, que pour un bon environnement de travail et le bien-être des personnes. En particulier, ce dernier aspect a été une expérience positive pour les personnes travaillant sur place, qui ont désormais l'impression d'avoir une lumière créant une sensation de lumière du jour dans l'atelier auparavant sombre.

Équipe

Jonas Eriksson, Signify Sweden AB, Mikael Wallerstedt.

Case Study Image 1
Case Study Image 2
Case Study Image 3
Case Study Image 4