Più dell’80% dei sistemi di illuminazione di casa è ora coperto dalla luce connessa di Philips Hue1
Più dell’80% dei sistemi di illuminazione di casa è ora coperto dalla luce connessa di Philips Hue1
Dalla luce calda e accogliente per il corridoio, alla lampadina colorata per decorare la camera da letto, fino alla luce più intensa per la cucina: la nuova Candle E14 è perfetta per ogni ambiente; la gamma di prodotti Philips Hue può essere usata in più dell’80% delle prese di corrente usate più comunemente nelle abitazioni in tutto il mondo.
“La Candle è uno dei prodotti più richiesti dai clienti che scelgono Philips Hue. È progettata per garantire il più alto livello di qualità, ed è disponibile sia nella versione bianca che in quella colorata. È un passo importante per garantire l’integrazione semplice in tutte le stanze della casa, e per permettere ai nostri clienti di personalizzare come preferiscono l’illuminazione in tutta la casa” ha commentato Sridhar Kumaraswamy, Business Leader Connected Home Systems Philips Lighting.
Questo nuovo lancio permette ai clienti di scegliere per la casa una luce semplice da gestire, in ogni stanza. La candle di Philips Hue è pensata per molteplici usi: dalla romantica “candle” sul comodino, alla luce energizzante del lampadario del salotto.
Grazie all’attenzione al design e all’estetica, la lampadina caratterizza gli interni anche quando è spenta.
La luce per il riposo e il benessere – Philips Hue white ambiance candle
Grazie alla nuova Candle, gli amanti di Philips Hue avranno ulteriori opportunità di sfruttare White Ambiance, in ogni momento della giornata. La luce ha un forte impatto sul ritmo circadiano, e ha un ruolo importante nel modo in cui le persone si addormentano e si svegliano. Le Candle E14 sono usate comunemente negli apparecchi di illuminazione della camera da letto: se controllata dall’app Philips Hue, White Ambiance può aiutare ad assicurare un miglior riposo notturno, diminuendo gradualmente l’intensità della luce la sera, a partire da due ore prima del sonno. Allo stesso modo, al mattino, è possibile pianificare un risveglio più dolce, semplicemente programmando un progressivo aumento della luce. Scopri i video qui: Benefits of Light to Help You Sleep Better; Tips for Better Sleep; Boost Your Energy Through the Day.
“Addormentarsi non è semplice come spegnere o accendere un interruttore” spiega Luc Schlangen, Scientist di Philips Lighting Research. “Stabilire una routine di sonno/ veglia e organizzare un ambiente adatto in camera, sono accorgimenti che aiutano ad assicurare la migliore qualità del riposo. Philips Hue white ambiance è perfetta per le abat-jour da comodino, perché permette di sfruttare la luce connessa per migliorare i ritmi del sonno: è infatti possibile programmare una luce serale che aiuti la produzione naturale della melatonina, l’ormone che aiuta a dormire meglio. In questo modo, è più semplice dormire bene e sentirsi più riposati al mattino.”
Philips Hue white ambiance è stata ufficialmente premiata con il prestigioso iF Product Design per Philips Hue white ambiance (lampadina A19 e starter kit).
La luce per il divertimento - Philips Hue white and color ambiance candle
Se usate in lampadari e ventilatori da soffitto, in salotto, le candle Philips Hue white and color ambiance E14 trasformano qualunque spazio nell’area perfetta per le proprie passioni. È possibile infatti sincronizzare la luce con la musica, la tv, i giochi, o controllarla tramite smartphone, switch, dispositivi indossabili o altri accessori, e colorare la stanza di luce.
Fornire la migliore esperienza di illuminazione per la casa è la principale missione di Philips Hue: per questo, è utilizzabile con più di 600 app, prodotti e piattaforme di altri brand e sviluppatori. Philips Hue funziona senza alcuna difficoltà con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Nest, Samsung SmartThings, così come con altri dispositivi per la smart home, per trasformare davvero il modo in cui le persone interagiscono con la luce in casa.
La lampadina Philips Hue candle è equivalente a una tradizionale lampadina a 40W E14 – [470 lumen a 4000 kelvin] ed è disponibile nel formato white ambiance, che fornisce un ampio spettro di luce bianca, o white and color ambiance, con una gamma di più di 16 milioni di colori. Entrambe le lampadine sono dimmerabili, da una luce bianca calda fino ad una luce fredda per il giorno con una gamma di temperatura colore tra 2200k e 6500k. Questa nuova lampadina arricchisce la gamma Philips Hue di formati, che comprende: E26, A19/E27, B22, spot light GU-10 e BR30.
La nuova Philips Hue candle sarà disponibile in Italia dalla fine di aprile a partire da 34.95€
Per maggiori informazioni www.meethue.it
Philips Hue è il primo sistema di illuminazione connessa dedicato alla casa. Comprende lampadine, strisce luminose, faretti, lampade ed una serie di accessori. All’interno dell’ecosistema Philips Hue, vi sono più di 600 app sviluppate da terze parti per Philips Hue. Il sistema sta trasformando il modo in cui la luce viene utilizzata in casa per stimolare i sensi, illuminare ogni momento o potersi sentire sicuri anche quando si è lontani da casa.
Dal lancio del Philips Hue nell’ottobre 2012, Philips Lighting ha incoraggiato altre aziende a sviluppare dispositivi e applicazioni che interagiscano con il sistema. Dalle applicazioni di terze parti e i dispositivi indossabili, ai servizi internet e i prodotti connessi per la casa: Philips Hue va oltre l’illuminazione per offrire più della semplice luce, regalandoti nuove esperienze il cui unico limite è la tua immaginazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.meethue.it