Sii il primo! Ricevi le ultime notizie e gli aggiornamenti
Suggerimenti

    Signify amplia la linea HighBay con tre nuovi apparecchi LED

    28 novembre 2019

     

    Ledinaire Proiettore Industriale, CoreLine HighBay Gen4 e GentleSpace Gen3 sono i nuovi riflettori della gamma LED Philips, per ogni tipo di applicazione industriale

    Milano, Italia Signify (Euronext: LIGHT), in precedenza Philips Lighting, leader globale nel settore dell’illuminazione, ha annunciato l’ampliamento del portafoglio HighBay con nuovi apparecchi LED Philips – nelle gamme Ledinaire, CoreLine e Performance - che, grazie all’aggiornamento a una nuova generazione, offrono ai clienti del settore industriale tutti i vantaggi dell'illuminazione LED e migliori prestazioni.

    La gamma di apparecchi LED Philips Ledinaire è la soluzione più conveniente pensata per compiere facilmente il passaggio all’illuminazione LED senza rinunciare ad affidabilità, qualità ed efficienza energetica.

    Ledinaire Proiettore Industriale, disponibile in due diversi modelli dal diametro di 243 mm (10.000lm) e 344 mm (20.000lm), è il nuovo apparecchio che completa la gamma LED Philips Ledinaire. Dal design moderno e discreto, Ledinaire Proiettore Industriale è l’ideale per l’illuminazione di magazzini e aree produttive. Un’efficienza energetica di 100 lm/W e una durata di vita utile di 30.000 ore, garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo.

     

    Ledinaire Proiettore Industriale è semplice e sicuro da installare: è dotato di connettore elettrico pre-installato e nella confezione viene fornito il gancio per installazione a sospensione.

     

    Coreline HighBay Gen4, rappresenta l’ultima novità all’interno della gamma di apparecchi LED Philips CoreLine, la più completa in termini di soluzioni di illuminazione LED che assicurano tempi di installazione rapidissimi, garantendo un risparmio energetico fino al 69% rispetto ai modelli tradizionali.

     

    Dal design contemporaneo ed accattivante, Coreline HighBay Gen4 è una soluzione efficiente, affidabile e robusta, adatta all’illuminazione di aree produttive, magazzini e centri logistici.

     

    La gamma dispone di 3 diversi flussi: 10.000lm, 20.000lm e 25.000lm; 2 ottiche: WB a fascio largo e NB a fascio stretto. Ciascuna versione è disponibile sia On/Off che Dali e raggiunge una efficienza fino a 145lm/W con una durata di vita utile L80 50.000 ore. L’installazione è semplice grazie al connettore elettrico pre-installato e alla presenza nella confezione, del gancio per installazione a sospensione.

     

    Il nuovo design, garantisce inoltre una efficiente dissipazione del calore e previene l’accumulo di polvere, così da ridurne significativamente la manutenzione.

    Infine, GentleSpace Gen3, parte della gamma di apparecchi LED Philips Performance, è il nuovo standard nell'illuminazione industriale che combina performance elevate, eccellente qualità della luce e adattabilità ad ogni tipo di applicazione industriale.

     

    GentleSpace gen3 offre una vasta gamma di opzioni in termini di ottiche, diverse possibilità di montaggio, pacchetti lumen e accessori. GentleSpace gen3 offre anche opzioni di connettività avanzata come il sistema GreenWarehouse e Interact Industry.

     

    GentleSpace gen3 è la soluzione di illuminazione su misura, ideale per qualsiasi altezza ed applicazione industriale. Inoltre, grazie all’innovativa ottica adattabile, è possibile gestire facilmente eventuali modifiche di layout anche dopo l’installazione.

     

    Gentle Space gen3 può essere installato in ambienti quali:  piscine, palestre, ambienti estremi con temperature elevate, stabilimenti e magazzini con soffitti ad altezza elevata, siti di produzione alimentare.

    Nel complesso, se stai cercando una soluzione "plug&play" affidabile, efficiente, flessibile e con la possibilità di controllo in remoto, GentleSpace gen3 è la soluzione che più si addice alle tue esigenze.

    Per ulteriori informazioni su Interact, https://www.interact-lighting.com

     

    Signify è diventato il nuovo nome di Philips Lighting dal 16 maggio 2018.

    For further information, please contact:

     

    Signify – Italia

    Stefano Magni

    Tel: + 39 342 9931453

    E-mail: stefano.magni@signify.com

     

    Jessica Merendi

    Tel: +39 333 6997422

    E-mail: jessica.merendi@signify.com

     

    Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

    Silvia Cattaneo/Ludovica Marchese/Marta Casella

    Tel: +39 02 6241 1911

    E-mail: italy.signify@omnicomprgroup.com

     

    Informazioni su Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,4 miliardi di euro nel 2018, circa 27.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Signify è stata nominata azienda leader di settore, secondo l’indice di sostenibilità Dow Jones, per il terzo anno consecutivo. Per saperne di più su Signify: Newsroom, TwitterLinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

    street lighting smart iot

    Più comunicati stampa

    • Signify ottiene il riconoscimento di platino EcoVadis

      dicembre 03, 2024

      Signify ottiene il riconoscimento di platino EcoVadis

    • Il sistema Interact di Signify ottiene la certificazione

      novembre 25, 2024

      Il sistema Interact di Signify ottiene la certificazione

    • Signify porta l’illuminazione LED a energia solare nel supermercato Conad di Cirò Marina

      novembre 25, 2024

      Signify porta l’illuminazione LED a energia solare nel supermercato Conad di Cirò Marina