25 giugno, 2020
Milano, Italia – Signify (Euronext: LIGHT), leader globale nel settore dell’illuminazione, annuncia oggi l’aumento della produzione di lampade UV-C con conseguente ampliamento del proprio portfolio prodotti. Ciò è stato reso possibile non solo grazie a un’esperienza di oltre 35 anni nel campo dell’illuminazione UV-C, ma anche dalla volontà di Signify di soddisfare la crescente esigenza di disinfezione di aria, superfici e oggetti legata alla pandemia da Covid-19.
Grazie all’aumento della capacità produttiva delle linee di prodotti UV-C, Signify contribuirà nel fornire alle persone un maggior grado di protezione e sicurezza. Infatti, è stato ampiamente dimostrato che la tecnologia UV-C di Signify ha un efficace effetto germicida. Questo è quanto emerge da alcuni test di laboratorio condotti dall'Università di Boston, che rivelano come le lampade UV-C di Signify siano in grado di neutralizzare il SARS-CoV-2, ossia il virus responsabile del Covid-19, nell’arco di pochi secondi. Un risultato eccezionale che può essere di grande aiuto proprio ora che tutto il mondo è all’opera per garantire una pronta ripresa nel rispetto della sicurezza di ciascun individuo.
La nuova gamma di prodotti UV-C di Signify comprende apparecchi di illuminazione e cabine destinati a diverse applicazioni nell’ambito professional.
Harsh Chitale
Leader of Digital Solutions Division di Signify
Nel dettaglio, alcuni di questi prodotti UV-C sono perfetti per la disinfezione di superfici all’interno di uffici, scuole e servizi igienici. Inoltre, essendo dotati di sensori e sistemi di monitoraggio dell’ambiente, entrano in funzione autonomamente solo quando non sono presenti persone e animali. Altri prodotti, invece, includono apparecchi UV-C mobili che possono essere facilmente spostati da un luogo all’altro o utilizzati per disinfettare le superfici dei trasporti pubblici, come ad esempio autobus e treni.
Per quanto riguarda la disinfezione di oggetti, Signify presenta una gamma di cabine di disinfezione UV-C semplici, sicure e veloci da usare. Si tratta di cabine che vengono frequentemente utilizzate negli uffici e negli edifici pubblici per disinfettare in pochi secondi gli effetti personali dei visitatori, come cellulari, borse, computer portatili e portafogli. Installate all’interno dei negozi, sono invece ideali per la disinfezione dei resi oppure di abbigliamento e accessori che vengono provati dai clienti nei camerini.
Inoltre, le sorgenti luminose UV-C possono essere utilizzate anche all'interno di tunnel di disinfezione per le superfici. Ad esempio, un importante rivenditore sta testando nel Nord America un tunnel UV-C per disinfettare i carrelli della spesa. In India, invece, una struttura alberghiera sta studiando l’implementazione di un tunnel Signify UV-C per disinfettare i bagagli degli ospiti al momento del check-in.
Per completare, infine, la propria offerta di prodotti, Signify ha recentemente acquisito le attività di Germicidal Lamps & Applications (GLA), un’azienda olandese specializzata nelle soluzioni di disinfezione tramite raggi UV-C. L'accordo prevede l’utilizzo dei prodotti di GLA che assicureranno una purificazione dell’aria ottimale, così come la condivisione del prezioso bagaglio di competenze e conoscenze aziendali nel settore.
Paul Peeters
Leader of Digital Solutions Division di Signify Europa
Poiché sono installati ad un'altezza che, in combinazione con schermatura e ottica, impedisce l'esposizione diretta alla fonte di luce UV-C, gli apparecchi per la disinfezione dell'aria possono essere utilizzati anche in presenza di persone. Così facendo, l'aria nella parte superiore della stanza risulta costantemente disinfettata mediante irradiazione UV-C e normale flusso d'aria. Ciò rende questi prodotti perfetti per l'installazione in scuole, uffici, palestre, punti vendita e molti altri contesti con un elevato livello di interazioni sociali.
Signify è leader nel settore delle sorgenti luminose UV-C e, da oltre 35 anni, è all'avanguardia nella tecnologia basata su raggi ultravioletti. Inoltre, può contare su una comprovata esperienza per tutto ciò che riguarda l’innovazione al servizio dell’illuminazione UV-C – progettata, prodotta e implementata nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza.
Signify - Italia
Anna Fiorentini
Tel: +39 342 1275247
E-mail: anna.fiorentini@signify.com
Jessica Merendi
Tel: +39 333 6997422
E-mail: jessica.merendi@signify.com
Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia
Silvia Cattaneo / Ludovica Marchese
Tel: +39 02 6241 1911
E-mail: italy.signify@omnicomprgroup.com
Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,1 miliardi di euro nel 2024, circa 29.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per otto anni consecutivi e ha ottenuto la medaglia platino di EcoVadis per cinque anni consecutivi posizionandosi all’interno del miglior 1% delle aziende valutate. Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.