Suggerimenti

    EDEKA Clausen sceglie la sicurezza dell’illuminazione UV-C di Signify

    18 novembre 2020

    EDEKA Clausen sceglie l'illuminazione UV-C di Signify per assicurare a dipendenti e clienti maggiore sicurezza

     
    • L'illuminazione UV-C di Signify è in grado di disinfettare l'aria, le superfici e gli oggetti, neutralizzando così il virus responsabile del Covid-19
    • EDEKA Clausen sceglie gli apparecchi Philips UV-C per la disinfezione dell'aria e la camera di disinfezione Philips UV-C BioShift
    • Lo store EDEKA Clausen di Amburgo è il primo in Germania a dotarsi dell'illuminazione UV-C per la disinfezione

     

    Milano, Signify – (Euronext: LIGHT), leader globale nel settore dell’illuminazione, ha annunciato oggi di aver installato la propria illuminazione UV-C per la disinfezione all’interno del punto vendita di Amburgo del gruppo EDEKA Clausen, la più grande azienda di supermercati tedesca, con l’obiettivo di mettere al primo posto la salute e il benessere dei propri dipendenti e clienti. 

    Mentre si fanno acquisti occorre spesso districarsi tra le diverse corsie sempre più affollate, assicurarsi di trovare tutti i prodotti presenti sulla propria lista degli acquisti e, alla fine, rassegnarsi a dover fare una lunga coda alla cassa. Con tutte queste complicazioni, l’ultima cosa di cui bisognerebbe preoccuparsi è la propria salute nel momento in cui si acquistano beni di prima necessità. Tuttavia, a causa della pandemia, è comprensibile che questo tipo di preoccupazioni siano sempre più diffuse, in modo particolare nei negozi di alimentari.

     

    Per questo motivo, lo store EDEKA Clausen di Amburgo è il primo in Germania ad aver installato soluzioni di illuminazione UV-C per la disinfezione. Il rivenditore ha installato 31 apparecchi Philips UV-C per la disinfezione dell'aria su un’area di 1.315,70 m², pari a circa un quarto della dimensione di un campo da calcio. Inoltre, EDEKA Clausen implementerà presto anche la camera di disinfezione UV-C Philips BioShift.

    Siamo orgogliosi di essere il primo supermercato in Germania a fornire un ambiente ancora più sicuro ai nostri dipendenti e clienti. Lavoriamo con Signify da molti anni per la nostra illuminazione e condividiamo l’obiettivo di fornire la migliore customer experience possibile”.

     

    Dott. Dirk-Uwe Clausen

    Managing Director di EDEKA 

    Nel dettaglio, l’illuminazione UV-C scompone il DNA (o l'RNA) dei microrganismi, inclusi virus e batteri, rendendoli così innocui. Grazie all’emissione di un picco di radiazione a 254nm, prossimo alla lunghezza d'onda per la neutralizzazione dei germi, le lampade UV-C di Signify soddisfano la crescente esigenza di disinfezione di aria, superfici e oggetti.

     

    Apparecchi Philips UV-C per la disinfezione dell'aria

     

    Gli apparecchi Philips UV-C per la disinfezione dell'aria installati presso lo store di Amburgo di EDEKA Clausen sono fissati ad un'altezza compresa tra 3,2 e 3,5 metri su colonne e pareti. Inoltre, sono dotati di schermatura e raggio ottico per prevenire l'esposizione alle radiazioni UV-C, in modo che i dipendenti possano riempire gli scaffali mentre i clienti si muovono tra le diverse corsie per fare la spesa, tutti in totale sicurezza.

     

    Questi apparecchi disinfettano continuamente l'aria che circola nella parte superiore del negozio sfruttando la naturale circolazione dell'aria. Di conseguenza, ciò assicura che l'aria disinfettata si sposti gradualmente nella parte inferiore dello store favorendo la ventilazione.

    La salute dei nostri dipendenti e clienti è la nostra priorità. Per questo motivo, ci impegniamo a creare un ambiente sicuro e di qualità per tutti. Inoltre, i lavoratori autonomi dei nostri punti vendita prestano la massima attenzione al rispetto delle norme igieniche e dei protocolli di sicurezza applicabili all’interno dei loro negozi. Infine il Dott. Dirk-Uwe Clausen sta attualmente testando un innovativo sistema di disinfezione nel mercato tedesco che siamo felici di supportare”.

     

    Stefan Giese

    Managing Director di EDEKA Nord

    La camera di disinfezione UV-C Philips BioShift

     

    Oltre agli apparecchi Philips UV-C per la disinfezione dell'aria, EDEKA Clausen implementerà la camera di disinfezione UV-C Philips BioShift, dotandosi così un ulteriore livello di sicurezza dedicato a dipendenti e clienti. Questa camera nasce per disinfettare oggetti e dispositivi che vengono utilizzati in condivisione. Ad esempio, con riferimento specifico ad EDEKA Clausen, è il caso degli scanner manuali utilizzati da diversi dipendenti che così possono essere disinfettati in modo rapido ed efficace. La camera rende infatti innocuo il SARS-CoV-2 di livello Log6. Infine, la camera è dotata di strumenti di sicurezza aggiuntivi per impedire l'apertura accidentale delle porte, soddisfando così i massimi livelli di sicurezza.

     

    "Negli ultimi decenni abbiamo sviluppato un’approfondita expertise applicativa nel campo della disinfezione UV-C. Pertanto, siamo entusiasti di avere un impatto positivo sulle diverse attività della nuova vita quotidiana di tutti noi attraverso i nostri prodotti. Ci auguriamo che presto molti altri rivenditori decidano di seguire l'esempio di EDEKA Clausen”, ha dichiarato Christian Goebel, Sales Director Public di Signify DACH.

     

    La luce UV-C deve essere sempre utilizzata da professionisti, in conformità con i requisiti di sicurezza e seguendo le istruzioni fornite per evitare l'esposizione non controllata di persone e animali e scongiurare potenziali danni a pelle e occhi.

     

    Signify ha una comprovata esperienza nel settore delle sorgenti luminose UV-C e, da oltre 35 anni, è leader nella tecnologia basata su raggi ultravioletti. Inoltre, è all’avanguardia per tutto ciò che riguarda l’innovazione al servizio dell’illuminazione UV-C, progettata, prodotta e implementata nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza, oltre ad essere realizzata tramite processi industriali controllati.

    Per maggiori informazioni:


    Signify - Italia
     

    Anna Fiorentini

    Tel: +39 342 1275247

    E-mail: anna.fiorentini@signify.com

     

    Jessica Merendi

    Tel: +39 333 6997422 

    E-mail: jessica.merendi@signify.com

     

    Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

    Silvia Cattaneo / Ludovica Marchese

    Tel: +39 02 6241 1911

    E-mail: italy.signify@omnicomprgroup.com 

    Informazioni su Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,9 miliardi di euro nel 2021, circa 37.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Ha raggiunto il traguardo della “carbon neutrality” nel 2020. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per cinque anni consecutivi ed è stata nominata azienda leader di settore, per tre anni consecutivi nel 2017, 2018 e 2019. Per saperne di più su Signify: Newsroom, TwitterLinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Più comunicati stampa

    • Risultati finanziari di Signify del 2° trimestre

      luglio 26, 2024

      Risultati finanziari di Signify del 2° trimestre

    • Signify e il team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS lanciano una nuova partnership

      luglio 03, 2024

      Signify e il team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS lanciano una nuova partnership

    • Signify presenta il piano per la transizione climatica

      giugno 18, 2024

      Signify presenta il piano per la transizione climatica