Milano - Signify (Euronext: LIGHT), leader globale nel settore dell’illuminazione, presenta il nuovo apparecchio d’illuminazione Philips Coreline Trunking Gen2, la nuova generazione di questa gamma in grado di offrire ai clienti del settore industriale e retail tutti i vantaggi dell'illuminazione LED e prestazioni ancora più elevate.
Dal design moderno e compatto, Philips Coreline Trunking Gen2 è la soluzione ideae per un’illuminazione lineare potente, di elevata qualità e al tempo stesso semplice e veloce da installare. Grazie infatti alle sette diverse ottiche disponibili e alle due opzioni di distribuzione della luce si adatta facilmente alle più svariate esigenze di illuminazione – da una generale ad una con doppio fascio asimmetrico per illuminare specifici oggetti, fino ad una di tipo lineare per le aree più difficili. Philips Coreline Trunking Gen2 è inoltre dotato di un sistema di illuminazione di emergenza decentralizzato che, nel rispetto delle normative vigenti, si attiva automaticamente in caso di emergenza per continuare ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure grazie a un’illuminazione continua. La nuova generazione presenta inoltre una nuova lunghezza da 1,2m, un’efficienza energetica fino a 165 lm/W e ad una durata fino a 50.000 ore. Inoltre, è possibile installare i proiettori StoreFit e GreenSpace Accent direttamente nella canalina per direzionare la luce in zone specifiche ed è possibile integrare il sistema di Indoor Navigation con VLC (Visible Light Communication).
Queste sono le caratteristiche che lo rendono ideale per l’illuminazione di supermercati, negozi e ambienti industriali.
Tuttavia, le potenzialità di Philips Coreline Trunking Gen2 vanno ben oltre. Grazie infatti all’integrazione con il sistema di illuminazione connessa Interact di Signify è possibile ampliare la gamma di funzionalità e ottenere ulteriori vantaggi. In particolare:
Per ulteriori informazioni:
CoreLine Trunking Gen2 Basic Light-line system - Philips e https://www.interact-lighting.com/it-it
Signify - Italia
Anna Fiorentini
Tel: +39 342 1275247
E-mail: anna.fiorentini@signify.com
Jessica Merendi
Tel: +39 333 6997422
E-mail: jessica.merendi@signify.com
Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia
Silvia Cattaneo / Ludovica Marchese
Tel: +39 02 6241 1911
E-mail: italy.signify@omnicomprgroup.com
Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,1 miliardi di euro nel 2024, circa 29.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per otto anni consecutivi e ha ottenuto la medaglia platino di EcoVadis per cinque anni consecutivi posizionandosi all’interno del miglior 1% delle aziende valutate. Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.