Milano – Signify (Euronext: LIGHT), leader globale nel settore dell’illuminazione, annuncia oggi di aver installato i propri apparecchi UV-C per la disinfezione all’interno di alcuni punti vendita di to.market, la catena di supermercati che opera in Lombardia.
Nonostante la grande diffusione dell’e-commerce a causa della pandemia, sono ancora molti gli italiani che preferiscono fare i loro acquisti nei negozi fisici di alimentari. Una preferenza che però porta con sé non solo i tradizionali svantaggi legati al doversi districare tra le diverse corsie sempre più affollate, assicurarsi di trovare tutti i prodotti presenti sulla propria lista degli acquisti e al rassegnarsi a lunghe code alla cassa, ma anche alla spiacevole possibilità di contrarre il virus mentre si acquistano beni di prima necessità.
In questo contesto, alcuni test di laboratorio condotti presso il National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) della Boston University hanno dimostrato che gli apparecchi con tecnologia UV-C consentono di neutralizzare al 99% il virus SARS-CoV-2 presente su una superficie con un tempo di esposizione di 6 secondi. Questa è quindi una chiara indicazione di come l’emissione di UV-C possa essere un alleato prezioso nella disinfezione degli ambienti.
I supermercati to.market sono i primi in Italia ad aver installato le lampade UV-C di Signify con l’obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di disinfezione di aria, superfici e oggetti. In particolare, alcuni punti vendita si sono già dotati degli apparecchi Philips UV-C Batten e Upper Air per la sanificazione di superfici e oggetti – come i carrelli della spesa, gli scaffali, i banconi e molto altro – e aria. In una prima fase, l’installazione degli apparecchi Philips UV-C realizzata, con il supporto di Signify, interesserà due punti vendita to.market, per poi coinvolgere tutta la rete di negozi a breve termine.
Corrado Massone
Commercial Leader Agricolture & System Integrator – Italia, Israele e Grecia di Signify
“Pertanto, siamo entusiasti di aver avviato la prima installazione di apparecchi UV-C nell’ambito retail in Italia grazie a questa collaborazione. Con l’obiettivo di avere un impatto positivo sulla quotidianità di tutti noi attraverso i nostri prodotti, ci auguriamo che presto molti altri rivenditori decidano di seguire l'esempio di to.market”.
“Siamo orgogliosi di essere i primi ad utilizzare in ambito retail questi apparecchi che finora sono stati usati principalmente nel settore sanitario. Oltre al nostro desiderio di essere sempre all’avanguardia ed in prima linea nell’utilizzo di nuove tecnologie, di nuovi servizi e di nuovi prodotti, per noi è fondamentale l’attenzione al cliente. Oggi più che mai è assolutamente necessario soddisfare la crescente esigenza di sicurezza per poter garantire ai nostri clienti un ambiente perfettamente disinfettato, dove poter fare la spesa serenamente”, ha dichiarato Mattia Ballabio, CEO di to.market.
Mattia Ballabio
CEO di to.market.
Philips UV-C Batten
Philips UV-C Batten di Signify è progettato per la disinfezione delle superfici grazie a un'emissione di raggi UV-C dalla distribuzione omogenea. Facili e sicuri da installare, questi apparecchi sono dotati di una struttura in alluminio altamente riflettente e resistente che ne migliora l’efficacia, dirigendo i raggi UV-C sulle superfici oggetto di disinfezione. Signify è riuscita a progettare due diverse versioni di lampade, con e senza riflettore, sfruttando i migliori materiali e conferendovi un design ottimizzato per garantire le migliori prestazioni e la massima flessibilità.
Philips UV-C Upper Air
Gli apparecchi Philips UV-C per la disinfezione dell'aria installati sono fissati nella parte alta di colonne e pareti. Inoltre, sono dotati di schermatura e raggio ottico per prevenire l'esposizione alle radiazioni UV-C, in modo che i dipendenti possano riempire gli scaffali mentre i clienti si muovono tra le diverse corsie per fare la spesa, tutti in totale sicurezza. Questi apparecchi disinfettano continuamente l'aria che circola nella parte superiore del negozio sfruttando la naturale circolazione dell'aria. Di conseguenza, ciò assicura che l'aria disinfettata si sposti gradualmente nella parte inferiore dello store favorendo la ventilazione.
Signify ha una comprovata esperienza nel settore delle sorgenti luminose UV-C e, da oltre 35 anni, è leader nella tecnologia basata su raggi ultravioletti. Inoltre, è all’avanguardia per tutto ciò che riguarda l’innovazione al servizio dell’illuminazione UV-C, progettata, prodotta e implementata nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza, oltre ad essere realizzata tramite processi industriali controllati.
Signify - Italia
Anna Fiorentini
Tel: +39 342 1275247
E-mail: anna.fiorentini@signify.com
Jessica Merendi
Tel: +39 333 6997422
E-mail: jessica.merendi@signify.com
Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia
Silvia Cattaneo / Ludovica Marchese
Tel: +39 02 6241 1911
E-mail: italy.signify@omnicomprgroup.com
to.market s.r.l
E-mail: info@tomarket.it
Tel: 02 49635407
Edoarda Dubini
E-mail: edoarda.dubini@grocymarket.com
Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,1 miliardi di euro nel 2024, circa 29.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per otto anni consecutivi e ha ottenuto la medaglia platino di EcoVadis per cinque anni consecutivi posizionandosi all’interno del miglior 1% delle aziende valutate. Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.