Milano – Signify (Euronext: LIGHT), leader globale nel settore dell’illuminazione, amplia la gamma di prodotti UV-C destinati ai consumatori con il lancio della box di disinfezione Philips UV-C per piccoli oggetti. Dotata di sorgenti luminose UV-C Philips, la box consente di ridurre la carica virale del SARS-CoV-2, virus responsabile del Covid-19, – presente sulle superfici, fino a livelli inferiori a quelli rilevabili, con un’efficienza di oltre il 99%1. Così facendo, questo innovativo prodotto si rivela un ottimo alleato per disinfettare in modo semplice ma efficace piccoli oggetti di uso quotidiano come chiavi, telefoni cellulari, giocattoli e articoli per la casa.
Da sempre in prima linea nell’innovazione UV-C per il mondo professional, Signify ha applicato l’esperienza maturata in questo campo anche nel mondo consumer, con la lampada da tavolo Philips UV-C desk lamp e con la box di disinfezione Philips UV-C destinate ai consumatori. La box utilizza la tecnologia UV-C, che numerosi studi hanno dimostrato essere particolarmente efficace per la sua azione disinfettante contro una vasta tipologia di virus, batteri, germi e acari in soli pochi minuti2. È possibile inserire nella box più oggetti contemporaneamente ed è sufficiente chiudere il coperchio e attendere che questi vengano disinfettati. Ciò contribuisce a prevenire il contatto o la diffusione di virus e germi quando si toccano i propri effetti personali.
Rowena Lee,
Division Leader Digital Products di Signify.
“Grazie alle nostre luci UV-C, la nuova box di disinfezione Philips si presenta come una soluzione semplice ed altamente efficace per neutralizzare i virus, tra cui anche il SARS-CoV-2 responsabile del Covid-19.”
Design funzionale e improntato alla sicurezza
La box di disinfezione Philips UV-C è caratterizzata da un rivestimento riflettente in acciaio inossidabile progettato per raggiungere qualsiasi superficie dell'oggetto, indipendentemente dal modo in cui è posizionato al suo interno. Nei test di laboratorio, le sorgenti luminose Philips UV-C di cui è dotata la scatola di disinfezione hanno ridotto la carica virale del virus SARS-CoV-2 presente su una superficie a livelli inferiori a quelli rilevabili, in soli 9 secondi3.
Poiché è fortemente sconsigliata l’esposizione di persone e animali ai raggi UV-C, in quanto può essere dannosa per gli occhi e la pelle, i sensori integrati spengono automaticamente il dispositivo quando il coperchio viene aperto. Ciò impedisce la fuoriuscita di raggi UV-C, assicurando così un ulteriore livello di protezione per l'utente.
Funzioni e applicazioni
Con una larghezza e un'altezza di 28 cm, la scatola di disinfezione Philips UV-C può essere facilmente posizionata su qualsiasi tavolo da cucina o da ingresso. Il display digitale offre un controllo intuitivo e la possibilità di scelta fra quattro diverse funzioni. Oltre alla funzione di disinfezione, la funzione di conservazione può disinfettare con continuità oggetti come spazzolini da denti e posate. L'umidità sugli oggetti personali può invece essere rimossa con la funzione di asciugatura. Infine, la combinazione disinfetta + asciuga rimuove l'umidità e disinfetta oggetti, come piccoli giocattoli e prodotti per bambini.
Disponibilità
La box di disinfezione Philips UV-C è acquistabile in Italia a partire da maggio 2021.
Tra i diversi prodotti UV-C destinati ai consumatori, vi è inoltre la lampada da tavolo Philips UV-C per la disinfezione che si presenta come una valida soluzione per neutralizzare in modo efficace la presenza di virus e batteri all’interno dei diversi ambienti della propria abitazione, con tempi diversi a seconda delle dimensioni e del tipo di superficie oppure di oggetti presenti. Ad esempio, un soggiorno di medie dimensioni richiede circa 45 minuti di esposizione alla luce UV-C per essere igienizzato, camera da letto ne richiede 30 e un bagno circa 154. Inoltre, poiché l'esposizione ai raggi UV-C può essere dannosa per gli occhi e la pelle, i sensori integrati provvederanno a spegnere immediatamente la lampada nel caso venisse rilevato un qualsiasi movimento, per un maggior grado di sicurezza e protezione.
La combinazione della lampada da tavolo e della box Philips UV-C assicura un’efficiente disinfezione degli ambienti così come dei piccoli oggetti presenti all’interno della casa.
1 Nei test di laboratorio le sorgenti di luce UV-C di Signify hanno ridotto la carica virale del virus SARS-CoV-2 presente su una superficie, a livelli inferiori a quelli rilevabili, in soli 9 secondi (Storm et al., 2020). Durante questo test è stata applicata un'esposizione a un'irradiazione UV-C di 0,849 mW/cm2 per la durata di 9 secondi, risultando quindi in una dose di UV-C di 7,64 mJ/cm2. La validità dei nostri prodotti per la disinfezione delle superfici tramite raggi UV-C (dotati delle nostre sorgenti luminose UV-C) è garantita a patto che si raggiunga la medesima quantità di raggi UV-C su ciascuna area della superficie irradiata.
2 L'efficacia della disinfezione varia a seconda della durata, della distanza e del tipo di superficie e/o oggetto. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il manuale d’istruzioni e la pagina web del prodotto.
3 Nadia Storm et al, ‘Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020’. Soggetto a revisione tra pari e disponibile solo in pre-stampa su https://www.researchsquare.com/article/rs-65742/v2. L'irradiazione UV-C utilizzata in questo studio ere pari a 0,849 mW/cm2.
4 Riferimenti di calcolo: soggiorno di 28m2 con una portata di 3m, camera da letto di 20m2 con portata di 2,5m, bagno di 13m2 con 2m di portata. L'efficacia della disinfezione varia a seconda del tempo di disinfezione, della distanza e del tipo di superficie e/o oggetto. Per approfondimenti si rimanda al manuale e/o alla pagina web.
Signify - Italia
Anna Fiorentini
Tel: +39 342 1275247
E-mail: anna.fiorentini@signify.com
Jessica Merendi
Tel: +39 333 6997422
E-mail: jessica.merendi@signify.com
Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia
Silvia Cattaneo / Ludovica Marchese
Tel: +39 02 6241 1911
E-mail: italy.signify@omnicomprgroup.com
Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,1 miliardi di euro nel 2024, circa 29.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per otto anni consecutivi e ha ottenuto la medaglia platino di EcoVadis per cinque anni consecutivi posizionandosi all’interno del miglior 1% delle aziende valutate. Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.