Sii il primo! Ricevi le ultime notizie e gli aggiornamenti
Suggerimenti

    Signify lancia la nuova Philips UV-C mini box

    28 giugno 2021

    Philips UV-C mini box è il nuovo prodotto di Signify per neutralizzare i virus presenti sui piccoli oggetti di uso quotidiano in pochi minuti

     
    • Signify amplia il portafoglio di prodotti di disinfezione UV-C con un nuovo prodotto destinato ai consumatori italiani
    • Dalle dimensioni contenute per poterla portare sempre con sé, la mini-box di disinfezione Philips UV-C assicura una disinfezione omogenea degli oggetti nel rispetto dei più elevati standard di protezione per l’utente

     

    Milano, Italia - Signify ((Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, amplia la gamma di prodotti UV-C destinati ai consumatori con il lancio della Philips UV-C mini box per la disinfezione di piccoli oggetti di uso comune. Dotata di sorgenti luminose UV-C Philips, la mini box consente di ridurre la carica virale del SARS-CoV-2, virus responsabile del Covid-19, – presente sulle superfici, fino a livelli inferiori a quelli rilevabili, con un’efficienza di oltre il 99%1. Così facendo, questo innovativo prodotto si rivela un ottimo alleato per disinfettare in modo semplice ma efficace piccoli oggetti personali come chiavi, portafogli, telefoni cellulari, guanti, mascherine, oltre a accessori e utensili dalle dimensioni contenute.

     

    Rispetto agli altri prodotti di disinfezione domestica attualmente in commercio, Philips UV-C mini box si differenzia per un tasso di disinfezione più efficiente (con un’efficienza pari al 99,99%), una più elevata rapidità di disinfezione (in soli 8 minuti), una maggiore potenza UV-C (pari a 4W) e un volume superiore adatto a contenere un maggior numero di oggetti, rimanendo al contempo compatta.

    Le progressive riaperture ci consentono di uscire di casa maggiormente e, al contempo, rivelano una crescente esigenza di disinfezione di oggetti personali che portiamo con noi durante la giornata nei luoghi più svariati. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di mettere al servizio della comunità la nostra comprovata esperienza di oltre 35 anni nel campo UV-C progettando un apparecchio di piccole dimensioni in grado di disinfettare i piccoli oggetti della nostra quotidianità”

     

    Rowena Lee
    Division Leader Digital Products di Signify

    “Grazie alle nostre luci UV-C, Philips UV-C mini box è la soluzione ideale da portare sempre con sé per neutralizzare efficacemente i virus, tra cui anche il SARS-CoV-2 responsabile del Covid-19, in ogni luogo e in qualsiasi momento della giornata”.

     

    Design funzionale e improntato alla sicurezza

     

    Dal design elegante e contemporaneo, la mini-box si presenta come un oggetto di piccole dimensioni che può essere facilmente risposto in ogni angolo della casa. Per metterla in funzione, è sufficiente collegare il prodotto a una qualsiasi fonte di alimentazione tramite il cavo fornito al momento dell’acquisto – con un’estremità di tipo C standard e l'altra di tipo USB. Inoltre, il coperchio ampio e ribaltabile semplifica l'inserimento di oggetti, mentre il particolare posizionamento delle luci Philips UV-C assicura che gli oggetti introdotti siano disinfettati in modo omogeneo su tutti i lati durante il ciclo di disinfezione.

     

    Poiché è fortemente sconsigliata l’esposizione di persone e animali ai raggi UV-C, in quanto può essere dannosa per gli occhi e la pelle, Signify ha dotato la mini-box di due livelli di protezione aggiuntivi per l’utente: una parete interna evita infatti la fuoriuscita di luce UV-C, mentre i sensori integrati spengono automaticamente il dispositivo quando il coperchio viene sollevato.

     

    Disinfezione garantita anche lontano da casa

     

    La particolarità di Philips UV-C mini box risiede nel fatto che questo prodotto è l’Ideale da portare sempre con sé, rispondendo così alle esigenze di disinfezione che possono nascere in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della giornata. Questo è reso possibile non solo dalle dimensioni contenute della mini-box (23,4cm X 12,7cm) e dai rapidi tempi di disinfezione (8 minuti), ma anche dalla possibilità di collegare il cavo di alimentazione ad un powerbank o alla macchina per usufruirne mentre si è fuori casa.

     

    Disponibilità

     

    La mini-box di disinfezione Philips UV-C è acquistabile in Italia a partire da giugno 2021. Il prezzo al pubblico suggerito è di Euro 55,90.

     

    Tra i diversi prodotti UV-C destinati ai consumatori, vi è inoltre la Philips UV-C desk lamp e la Philips UV-C box. La prima si presenta come una valida soluzione per neutralizzare in modo efficace la presenza di virus e batteri sulle superfici all’interno dei diversi ambienti della propria abitazione, mentre la seconda è un ottimo alleato per disinfettare in modo semplice ma efficace oggetti di uso quotidiano e articoli per la casa. Entrambi i prodotti sono dotati di una serie di misure di sicurezza e protezione per prevenire l'esposizione ai raggi UV-C. L’uso combinato di Philips UV-C desk lamp, box e mini-box assicura un’efficiente disinfezione degli ambienti così come dei piccoli oggetti presenti all’interno della casa.

    Da oltre 35 anni, Signify è leader nella tecnologia basata su raggi ultravioletti, vantando un impressionante track record per tutto ciò che riguarda l’innovazione al servizio dell’illuminazione UV-C. Signify sta oggi mettendo queste sue conoscenze al servizio della crescente esigenza di disinfezione di superfici, aria e oggetti.
    Nei test di laboratorio le sorgenti di luce UV-C di Signify hanno ridotto la carica virale del virus SARS-CoV-2 presente su una superficie, a livelli inferiori a quelli rilevabili, in soli 9 secondi (Storm et al., 2020). Durante questo test è stata applicata un'esposizione a un'irradiazione UV-C di 0,849 mW/cm2 per la durata di 9 secondi, risultando quindi in una dose di UV-C di 7,64 mJ/cm2. La validità dei nostri prodotti per la disinfezione delle superfici tramite raggi UV-C (dotati delle nostre sorgenti luminose UV-C) è garantita a patto che si raggiunga la medesima quantità di raggi UV-C su ciascuna area della superficie irradiata.

    Per maggiori informazioni:

     

    Signify - Italia

    Anna Fiorentini

    Tel: +39 342 1275247

    E-mail: anna.fiorentini@signify.com

     

    Jessica Merendi

    Tel: +39 333 6997422

    E-mail: jessica.merendi@signify.com

     

    Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

    Silvia Cattaneo / Ludovica Marchese

    Tel: +39 02 6241 1911

    E-mail: italy.signify@omnicomprgroup.com

    Informazioni su Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,1 miliardi di euro nel 2024, circa 29.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per otto anni consecutivi e ha ottenuto la medaglia platino di EcoVadis per cinque anni consecutivi posizionandosi all’interno del miglior 1% delle aziende valutate. Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.